Proteggi i tempi di attività dei data center ed evita il vero costo dei guasti


I guasti più costosi dei data center non iniziano con un evento importante.
Iniziano con piccoli problemi che passano inosservati:
Individualmente, questi problemi sembrano gestibili. Lasciati invisibili, possono trasformarsi in costose interruzioni. Per gli operatori, i tempi di inattività non sono solo un’interruzione tecnica. Si tratta di perdite di fatturato, sanzioni SLA, costi di riparazione di emergenza e danni alla fiducia e alla reputazione dei clienti. Proteggere i tempi di attività significa identificare i rischi prima che abbiano la possibilità di aumentare.
I data center moderni sono sempre più richiesti. Il calcolo ad alta densità, i carichi di lavoro IA e l'aumento dei requisiti di alimentazione stanno rendendo l'infrastruttura più difficile che mai. C'è meno tempo per reagire e nessuna tolleranza ai guasti.
Un guasto in un’unità di distribuzione dell’alimentazione, il surriscaldamento in un rack server o un componente elettrico degradante non rimangono contenuti a lungo. Senza una visibilità tempestiva, questi problemi progrediscono fino a quando non interrompono le operazioni e costringono i team a una manutenzione reattiva. I team non prevengono più i tempi di inattività, ma le conseguenze.

Una termocamera fissa può monitorare i macchinari dei data center per rilevare eventuali segni di usura.
La protezione dei tempi di attività inizia con la conoscenza di ciò che sta accadendo nell'infrastruttura critica. Il cambiamento termico è spesso la prima indicazione che qualcosa non va, con modelli di calore che cambiano prima che gli allarmi si attivino e prima che i sistemi si guastino.
Questi turni possono indicare:
Il monitoraggio termico e il rilevamento precoce delle anomalie di Flir offrono agli operatori una visibilità continua sull'infrastruttura critica, contribuendo a rilevare questi cambiamenti in anticipo nell'intero ambiente del data center.

Le termocamere portatili possono essere utilizzate per il monitoraggio 24/7, fornendo ispezioni più dettagliate.
Il valore del rilevamento precoce non è solo tecnico. È finanziario.
Le interruzioni non pianificate comportano costi reali, da perdite di fatturato e sanzioni SLA a riparazioni di emergenza e impatto sui clienti. La prevenzione di un singolo incidente può eliminare costi significativi ed evitabili.
Il rilevamento precoce lo rende possibile. Nei casi di studio documentati dei clienti, Flir ha rilevato guasti elettrici fino a 72 ore prima rispetto ai sistemi della concorrenza, dando agli operatori il tempo prezioso per intervenire prima che si verificasse un guasto.

Le immagini termiche possono mostrare segni di calore che indicano usura e potrebbero indicare un guasto imminente.
I clienti hanno anche segnalato fino al 40% di falsi positivi in meno, contribuendo a ridurre i controlli non necessari e a migliorare l’efficienza operativa.
I data center più resilienti non sono quelli che recuperano più velocemente. Sono quelli che impediscono che si verifichino interruzioni in primo luogo. Identificando i segnali di allarme precoci nell'infrastruttura critica, gli operatori possono ridurre i rischi, proteggere la continuità del servizio ed evitare l'impatto finanziario di tempi di inattività imprevisti.
Flir aiuta i team dei data center a passare dalla risposta reattiva alla prevenzione proattiva, fornendo la visibilità necessaria per mantenere operative le operazioni.
Vedere il rischio prima. Proteggi i tempi di attività. Evitare il costo del guasto.
Il tempo di attività non dipende da una singola risorsa. È il risultato di più sistemi che funzionano come previsto contemporaneamente. Dalle sottostazioni e dai sistemi di alimentazione di backup alle infrastrutture di raffreddamento e ai rack server, mantenere la visibilità tra le risorse critiche interconnesse aiuta a ridurre il rischio di guasti imprevisti.
Flir integra il monitoraggio termico, la sicurezza e le ispezioni di monitoraggio delle condizioni in una visione più unificata dello stato delle infrastrutture. Invece degli avvisi isolati, gli operatori possono vedere dove si sta sviluppando il rischio e rispondere prima che influisca sulla continuità del servizio. Implementando il monitoraggio continuo predittivo abbinato alle ispezioni termiche e acustiche, le aziende possono ottenere una riduzione del 35-55% dei tempi di inattività non pianificati. Questo allontana le operazioni dalle correzioni reattive verso una manutenzione più controllata e proattiva.
Scopri come Flir aiuta gli operatori dei data center a proteggere i tempi di attività e ridurre i rischi in ogni livello della loro infrastruttura.