Funzionamento più freddo e intelligente: Utilizzo di Flir per ridurre gli sprechi energetici nei data center

Tre tecnologie. Un punto cieco. Una sola soluzione.

Il settore dei data center ha un problema di visibilità. Non il tipo che finisce in una presentazione del consiglio o in un programma del comitato per la sostenibilità, ma il tipo fisico. Il tipo in cui una perdita di aria compressa non viene rilevata per otto mesi perché nessuno l'ha superata con l'attrezzatura giusta. Quando una tenuta del refrigeratore si guasta impercettibilmente e il refrigerante, 4.000 volte più potente del metano come gas serra, fuoriesce nell'atmosfera sopra un parco commerciale, mentre il rapporto sulla sostenibilità della struttura descrive in modo sicuro i suoi impegni in materia di energia rinnovabile. Dove i sistemi di raffreddamento funzionano il 30% più duramente di quanto non sia necessario perché due anni fa si è aperto un gap di contenimento nel pavimento del cavo e nessuno ha guardato abbastanza da poterlo trovare.

Il solo raffreddamento rappresenta fino al 40–50% del consumo energetico totale di un tipico data center. Con la scalabilità delle strutture per supportare carichi di lavoro di IA, cloud e calcolo ad alte prestazioni, questa cifra non sta scendendo. Ciò che può diminuire, in modo significativo, misurabile e con un ritorno documentato, è la quantità di energia sprecata.

La maggior parte dei data center sono già ben strumentati. Sensori di temperatura, misuratori di potenza, sistemi di monitoraggio ambientale e piattaforme di gestione degli edifici: i dati che scorrono in un centro operativo moderno sono notevoli. Eppure, nonostante tutta questa strumentazione, tre categorie di perdita di energia e ambientale eludono costantemente il rilevamento negli impianti.

Il primo è l'inefficienza termica: i punti caldi, le zone eccessivamente raffreddate, i gap di contenimento e le unità di raffreddamento con prestazioni inferiori che i sensori di temperatura standard non possono localizzare perché misurano in punti, non in più aree. Un sensore indica la temperatura nella sua posizione. Una termocamera Flir indica la temperatura di tutto ciò che si trova nel suo campo visivo, contemporaneamente, in tempo reale, rivelando gli squilibri del flusso d’aria, le guarnizioni difettose e le mancate corrispondenze di raffreddamento che i sensori di punti non vedranno mai.

La seconda è la perdita acustica: le perdite di aria compressa, l’usura meccanica e le inefficienze di pressione che non generano alcuna firma di calore e non attivano alcun allarme convenzionale, ma che tuttavia consumano energia, accelerano la degradazione dei componenti e si aggravano nel tempo in costi operativi e ambientali significativi. Le telecamere acustiche di Flir visualizzano il campo sonoro a ultrasuoni prodotto da questi problemi, rendendole immediatamente identificabili in una scansione ad ampia area che richiederebbe ore con i metodi di rilevamento convenzionali.

Il terzo, e quello più consequenziale dal punto di vista ambientale, è la perdita di gas. Il refrigerante che fuoriesce dai sistemi di refrigerazione e le perdite di gas naturale dai generatori sono completamente invisibili a tutte le tecnologie di monitoraggio convenzionali. Le termocamere per la rilevazione ottica di gas di Flir sono l'unica tecnologia che rende queste perdite visibili come pennacchi di gas chiari e in tempo reale sul display della termocamera prima che diventino un problema di conformità, un problema di costo o una responsabilità ambientale che non compare in alcun punto della reportistica dell'impianto perché nessuno sapeva che stava accadendo.

Queste tre lacune sono il luogo in cui vivono i rifiuti. Le tre tecnologie di imaging di Flir sono progettate con precisione per chiuderle.

Rilevazione ottica di gas: L'invisibile reso visibile

Sul tetto, i sistemi di refrigerazione fanno circolare il gas refrigerante attraverso tubazioni che si espandono e si contrae attraverso migliaia di cicli termici, anno dopo anno. Affaticamento dei metalli. Le guarnizioni si degradano. I collegamenti si allentano. Quando alla fine si guastano, il gas in fuga, un composto artificiale non presente in natura, infligge un impatto climatico immediato, con un potenziale di riscaldamento globale di circa 4.000 volte quello del metano.

Una sfida parallela sono i generatori che funzionano come alimentazione primaria, una situazione sempre più comune poiché le tempistiche di connessione alla rete si estendono a anni nei mercati ad alta domanda. I generatori di gas naturale che operano al di sopra delle soglie definite sono soggetti ai requisiti EPA per le ispezioni OGI a intervalli definiti. Si tratta di risorse che non possono essere monitorate efficacemente da altre tecnologie: le fughe di gas sono incolori, inodori e completamente invisibili sia all'occhio umano che ai sistemi di rilevamento basati su sensori convenzionali.

Le termocamere OGI di Flir rendono immediatamente visibili le perdite di refrigerante e gas naturale come pennacchi distintivi sul display della termocamera, a distanza di lavoro sicura, in condizioni in cui ogni altro metodo di rilevamento non registrerebbe nulla. Un'ispezione di un intero array di refrigeratori o di un cantiere di generatori che potrebbe richiedere ore con un tradizionale sniffer chimico viene completata in pochi minuti, con una maggiore sicurezza che nulla è stato perso e con la posizione precisa di qualsiasi perdita immediatamente identificabile per la riparazione.

L'AIM Act negli Stati Uniti impone ispezioni OGI annuali per i sistemi di refrigerazione al di sopra di una soglia di dimensioni definite e la maggior parte dei data center la supera comodamente. Ma per gli operatori che sono seri del divario tra le prestazioni ambientali segnalate e quelle effettive, la conformità è un pavimento, non un soffitto. Un programma di monitoraggio OGI fisso con telecamere posizionate in modo permanente sull'infrastruttura di refrigerazione, l'osservazione continua può convertire ciò che attualmente è un'ispezione periodica in un programma di intelligenza ambientale continuo. Un sigillo che inizia a guastarsi durante la notte viene rilevato durante la notte, non al successivo sondaggio annuale. Il refrigerante viene salvato. L'impatto del carbonio viene evitato. E il rapporto sulla sostenibilità, per una volta, riflette il quadro completo.

I problemi comuni scoperti con la rilevazione ottica di gas includono:

  • Le perdite di refrigerante da sistemi di refrigerazione, tubazioni e raccordi sono invisibili a ogni altro metodo di rilevamento e comportano un potenziale di riscaldamento globale circa 4.000 volte quello del metano
  • Perdite di gas naturale da generatori e tubazioni associate, soggette ai requisiti di ispezione EPA entro soglie normative definite
  • Perdite di compressori e valvole all'interno dell'infrastruttura di raffreddamento che riducono l'efficienza del sistema e aumentano il consumo energetico senza attivare alcun allarme convenzionale
  • Perdita di refrigerante causata dall'invecchiamento o da giunti di tubazioni termicamente stressati in cui cicli ripetuti di riscaldamento e raffreddamento hanno causato affaticamento dei metalli e degradazione delle guarnizioni
  • Emissioni fuggitive da torri di raffreddamento, scambiatori di calore e apparecchiature di refrigerazione ausiliarie che non rientrano nei programmi di ispezione standard, ma contribuiscono all’impatto ambientale effettivo della struttura, se non segnalato

La termografia: Vedere dove va l’energia

La termografia fornisce agli operatori una mappa visiva precisa di come il calore si muove, o non si muove, attraverso una struttura. Le inefficienze che rivela costantemente sono strutturali, comuni e correggibili.

I punti caldi nei rack ad alta densità causati da prese d'aria ostruite o da un flusso d'aria irregolare fanno sì che le apparecchiature funzionino più caldo del necessario, mentre il sistema di raffreddamento compensa lavorando più duramente, consumando più energia per risolvere un problema che una regolazione mirata del flusso d'aria potrebbe eliminare. Zone sovraraffreddate in cui l'aria fredda viene applicata generosamente agli spazi che non ne hanno bisogno aggiungono costi energetici senza aggiungere valore operativo. Gli spazi di contenimento intorno alle aperture dei cavi, ai rilievi sul pavimento e ai telai delle porte consentono all’aria fredda e calda di mescolarsi liberamente, minando la separazione tra corridoio caldo e corridoio freddo e costringendo i sistemi di raffreddamento a lavorare contro se stessi. Le unità CRAC e CRAH che operano al di fuori dei parametri ottimali consumano più energia di un equivalente ben configurato, in modo silenzioso, coerente e completamente evitabile.

Nessuno di questi problemi è contrassegnato dal monitoraggio standard. Non attivano avvisi. Si accumulano in modo costante, silenzioso e costoso fino a quando una termocamera Flir le rivela, punto in cui la correzione è tipicamente semplice e il risparmio energetico immediato. Ogni chilowattora di energia di raffreddamento eliminata è un chilowattora che non deve essere generato, approvvigionato o compensato. In un settore in cui il consumo energetico è sottoposto a un costante esame da parte di investitori, autorità di regolamentazione e pubblico, non si tratta semplicemente di un guadagno in termini di efficienza operativa. È un risultato sostenibile.

 

I problemi di efficienza comuni scoperti con la termografia includono:

  • Punti caldi all'interno di rack ad alta densità causati da flusso d'aria irregolare o sfiati ostruiti
  • Zone sovraraffreddate in cui viene applicato inutilmente un raffreddamento eccessivo
  • Squilibri del flusso d'aria dovuti a un contenimento scadente o alla progettazione dell'infrastruttura
  • Inefficienze di raffreddamento nelle unità di climatizzazione per sale computer (CRAC)/gestione dell'aria per sale computer (CRAH) e negli scambiatori di calore
  • Perdite termiche intorno ad aperture dei cavi, porte o spazi di contenimento

Imaging acustico: Sentire cosa manca ai sensori

Il calore è solo una parte della storia. L'altra parte è il suono: in particolare, i suoni che l'infrastruttura del data center emette quando perde efficienza, a frequenze che l'orecchio umano non è mai stato progettato per rilevare.

Le telecamere acustiche di Flir visualizzano il campo sonoro a ultrasuoni prodotto da perdite di pressione e anomalie meccaniche, sovrapponendolo a un'immagine dal vivo dell'apparecchiatura in modo che la posizione precisa di ogni problema sia immediatamente identificabile. Ciò che in precedenza richiedeva uno sweep lento e metodico con una sonda palmare, che si muoveva con attenzione intorno all'apparecchiatura, ascoltando il rumore appena percepibile della fuga di gas, diventa una rapida scansione ad ampia area che identifica i problemi in pochi secondi.

L'ingegnere che entra in una stanza meccanica con una telecamera acustica Flir non ha il vago senso che qualcosa potrebbe andare storto da qualche parte. Escono con un elenco: questa perdita, in questa posizione; questo componente, che mostra questo modello di usura. Azionabile, specifico e riparabile, prima che il problema diventi un guasto e prima che i rifiuti diventino una caratteristica permanente dell’impronta di carbonio della struttura.

L'imaging acustico consente ai team di individuare e quantificare rapidamente problemi quali:

  • Perdite di aria compressa, che possono sprecare grandi quantità di energia se lasciate incustodite
  • Perdite di gas nei sistemi di raffreddamento, che influiscono sia sull'efficienza che sulla conformità ambientale
  • Usura meccanica o attrito in ventilatori, motori e apparecchiature rotanti
  • Inefficienze del sistema di vuoto o pressione che influenzano le prestazioni di raffreddamento

Perché ogni watt, e ogni molecola, racconta una storia

Il settore dei data center ha fissato obiettivi di sostenibilità ambiziosi. Per soddisfarli sono necessari più di certificati di energia rinnovabile e dashboard PUE. Richiede la capacità di vedere i punti caldi, sentire le perdite e visualizzare i gas attualmente invisibili, e che insieme rappresentano un’impronta ambientale che la maggior parte degli impianti non sa ancora di trasportare.

Le termocamere, le termocamere acustiche e la rilevazione ottica di gas di Flir offrono esattamente questa visibilità. La tecnologia è ora disponibile. Il caso ambientale per la sua implementazione non è mai stato così forte. E il divario tra la storia della sostenibilità che la maggior parte dei data center sta raccontando e quella che i loro tetti e le loro stanze meccaniche vivono non è mai stato così vicino.I rifiuti sono lì. Basta che qualcuno lo cerchi.

 

Back to top