Ispezione sicura senza autorizzazioni per i lavori a caldo: risparmio di tempo e riduzione dei costi di manodopera in ambienti esplosivi con termografia certificata


L’ispezione di elementi critici in ambienti pericolosi è generalmente un processo lungo, ma non deve esserlo per forza.
Per consentire a ispettori e specialisti del monitoraggio di lavorare in sicurezza mentre monitorano gli impianti industriali, devono essere adottate misure di protezione rigorose che richiedono la redazione anticipata di autorizzazioni per i lavori a caldo e l’approvazione da parte di tanti manager.
Sebbene l’obiettivo sia ammirevole, la praticità di questa soluzione può rappresentare un problema. Ciò è particolarmente vero quando si considera che, in alcuni casi, possono essere necessarie fino a sette ore/uomo per ottenere un’autorizzazione per i lavori a caldo e magari essa è valida per un solo turno.
I ritardi in loco o le malattie del personale possono significare che le autorizzazioni scadono prima del completamento del lavoro, comportando ulteriori ritardi per l’ottenimento di nuovi permessi; nel frattempo, i potenziali problemi di manutenzione sul sito vengono lasciati irrisolti e potenzialmente peggiorano.
Ti presentiamo un’alternativa alle lunghe autorizzazioni per i lavori a caldo e alle pratiche burocratiche apparentemente senza fine: FLIR Cx5, progettata per risparmiare tempo senza compromettere la sicurezza.
Comprendiamo che le autorizzazioni per i lavori a caldo esistono per un motivo. Sono progettate per tutelare le vite umane e ridurre al minimo il rischio di incendi in ambienti classificati. Tuttavia, la nuova tecnologia offre ora un’alternativa più efficiente.
FLIR Cx5 è un dispositivo di termografia sicuro e certificato adatto all’uso in ambienti esplosivi. A differenza di altri dispositivi termografici, che possono comportare il rischio di incendi durante il processo di ispezione, FLIR Cx5 è protetta da un involucro chiuso, che elimina virtualmente il rischio di accensione da parte dei componenti elettrici. Ciò significa che soddisfa pienamente la maggior parte dei requisiti assicurativi ed elimina la necessità di lunghe pratiche burocratiche.
Oltre ad essere robusta e portatile, è testata IEC, ciò significa che elimina la necessità di compilare autorizzazioni per i lavori a caldo, che richiedono molto tempo in una varietà di ambienti industriali e pericolosi, tra cui:
Che gli specialisti nel monitoraggio delle condizioni si trovino in loco in una struttura petrolchimica, in silos di stoccaggio o in una struttura che ospita un forno industriale, FLIR Cx5 è certificata per essere implementata con un preavviso immediato, senza la necessità di autorizzazioni per i lavori a caldo o approvazione manageriale.
Grazie a Cx5, gli ispettori possono ora lavorare immediatamente in qualsiasi struttura che rientra nella classificazione della Zona 2, dove i materiali infiammabili vengono manipolati o lavorati in loco.
Se si sospetta un problema con un componente, gli operatori possono mettersi a disposizione il più rapidamente possibile, evitando processi di applicazione dispendiosi in termini di tempo, che possono aggiungere ulteriori ritardi nei momenti critici.
FLIR Cx5 è portatile e pesa poco più di 700 grammi, il che la rende ideale per individuare punti caldi in ambienti in rapido movimento.
FLIR Cx5 è conforme alle norme in materia di limitazione della respirazione e protezione dalla polvere, in questo modo le autorizzazioni per i lavori a caldo in zone pericolose a causa della presenza di gas, vapore e polvere diventano obsolete.
Rende i sondaggi di classe T semplici e veloci, poiché gli operatori possono facilmente trasportare la termocamera compatta Cx5 in tasca, grazie alla sua portabilità che garantisce destrezza ed equilibrio mentre salgono le scale di accesso.

FLIR Cx5 è adatta a un’ampia varietà di ambienti industriali.
Inoltre, consente agli operatori di vedere in aree difficili da raggiungere o in nicchie al buio con l’aiuto di una luce LED protetta da una lente resistente agli urti.
Per garantire la piena conformità alle normative in materia di salute e sicurezza, FLIR Cx5 è orgogliosa di possedere le seguenti certificazioni:
L’alloggiamento della termocamera è conforme allo standard IP54 (IEC 60529) e può sopportare in sicurezza cadute da 2 m (6,6 piedi). I certificati completi sono disponibili all’indirizzo www.flir.custhelp.com
Se sei uno specialista nel monitoraggio delle condizioni, non trascurare i vantaggi che FLIR Cx5 potrebbe apportare alla tua capacità di velocizzare le ispezioni.