Fermare i piccoli problemi di calore prima che si trasformino in grandi interruzioni


Nel data center, il rilevamento del fumo è essenziale, ma il fumo non è il primo segno di guasto. Il calore lo è. Mentre i sistemi di campionamento dell'aria attendono che i sottoprodotti della combustione passino attraverso un flusso d'aria in rapido movimento, la termografia monitora continuamente grandi aree per rilevare un aumento anomalo della temperatura alla fonte. Ciò offre agli operatori il vantaggio di una visione più precoce, una localizzazione più accurata e una strategia di manutenzione predittiva più forte, riducendo la possibilità che si verifichi un incendio, consentendo al contempo una risposta più rapida e precisa quando collegata al sistema di allarme antincendio.

Un grafico che mostra la tempistica dello sviluppo degli incendi rispetto all’entità del danno, illustrando le fasi in cui intervengono le diverse tecnologie di rilevamento.
Questo grafico mostra una semplice verità: prima viene rilevato un incendio in via di sviluppo, più opzioni ha una struttura per prevenire i danni, evitare i tempi di inattività e proteggere le infrastrutture critiche. Nei data center, ciò conta enormemente.
L’NFPA 75 esiste specificamente per proteggere le apparecchiature e le aree delle apparecchiature informatiche dai danni causati dagli incendi, mentre l’analisi dell’Uptime Institute del 2024 ha rilevato che le interruzioni rimangono costose: il 54% degli operatori intervistati ha dichiarato che il costo delle interruzioni significative più recenti è superiore a 100.000 dollari e il 16% ha dichiarato che il costo è superiore a 1 milione di dollari. I tempi di attività hanno anche rilevato che i problemi di alimentazione rimangono la causa principale più comune di gravi e gravi interruzioni del data center.
Il fuoco non inizia con le fiamme. Inizia con il calore. Molto prima che si formino particelle di fumo, molto prima che si attivi un rilevatore di fiamma e molto prima che si attivi un sistema sprinkler, un evento termico in via di sviluppo sta già generando una firma a infrarossi rilevabile dall'imaging a infrarossi.
Le termocamere spostano il rilevamento al primo punto della sequenza temporale: la fase di riscaldamento, prima che qualsiasi altra tecnologia abbia registrato qualsiasi cosa. La maggior parte degli attuali sistemi di rilevazione incendi è progettata per contenere un incendio una volta avviato, spesso troppo tardi. Utilizzando il monitoraggio termico senza contatto, le termocamere automatizzate possono individuare i punti caldi e fornire aggiornamenti in tempo reale dei dati di temperatura fino a 60 volte al secondo.
In un ambiente di data center, in cui il surriscaldamento dei server, i sistemi UPS sotto stress e l'infrastruttura elettrica ad alta densità rappresentano un rischio di incendio quotidiano, i tempi di consegna non sono un vantaggio marginale. È la differenza tra una chiamata di manutenzione e un incidente grave.
Affinché il rilevamento termico degli incendi possa realizzare il suo potenziale, l'hardware che esegue la sorveglianza deve essere affidabile quanto la struttura che protegge. Una termocamera fissa che monitora un array di UPS o una sala di quadri elettrici primari è preziosa solo quanto la sua disponibilità. Le termocamere Flir operano in un intervallo di temperatura da -40 °C a 85 °C senza deriva di calibrazione, con un tempo medio tra i guasti di 87.000 ore, quasi il doppio delle 45.000-60.000 ore offerte dai sistemi concorrenti. Per una distribuzione di monitoraggio fissa con un ciclo di vita delle apparecchiature da 10 a 15 anni, tale affidabilità non è una nota a piè di pagina delle specifiche. È la base di un programma di rilevamento incendi su cui si può fare affidamento in modo continuo, non solo periodicamente.
Una termocamera presente, accurata e funzionante alle 3 di mattina di domenica mattina, quando il guasto che sarebbe stato rilevato durante l'ispezione di martedì è già in fase di sviluppo, è la differenza tra una struttura che rileva precocemente e una che crede solo di farlo.

Flir vede l'instabilità termica che si sviluppa direttamente nel sistema di batterie, nella fase di riscaldamento, e avvisa il team operativo mentre l'intervento è ancora semplice.
NFPA 75, aggiornato nel 2024, regola i requisiti di protezione antincendio per le aree delle apparecchiature IT e tratta gli eventi termici e antincendio come rischi esistenti in ambienti critici. Le termocamere certificate UL sono progettate per soddisfare tali requisiti, non come supplemento al rilevamento di fumo esistente, ma come sostituzione certificata. Per gli ingegneri antincendio, gli architetti e i consulenti di progettazione basati sulle prestazioni che specificano nuove costruzioni di data center o importanti ristrutturazioni, questa certificazione apre una conversazione che non era precedentemente disponibile: la capacità di specificare la prima tecnologia di rilevamento sul mercato come sistema primario di rilevamento degli incendi, all’interno di un framework pienamente conforme al codice.