Il rilevamento tempestivo delle perdite d’aria nascoste previene gli incidenti gravi e consente di risparmiare sui costi in uno stabilimento farmaceutico


Un’azienda farmaceutica globale ha scoperto che una telecamera acustica è un metodo di manutenzione predittiva affidabile, veloce e facile da usare per rilevare perdite d’aria nascoste nell’area dello stabilimento.
Le perdite d’aria sono un problema comune negli ambienti industriali. Secondo studi sulle perdite dei sistemi ad aria compressa, la percentuale media di perdita è pari circa al 25%, ma alcune strutture stanno perdendo fino all’80% dell’aria compressa a causa delle perdite. Se non vengono rilevate e affrontate in tempo, queste perdite possono comportare costi aggiuntivi, arresti non pianificati e persino potenziali pericoli per la sicurezza. I punti particolarmente soggetti a perdite d’aria in impianti e strutture di produzione includono condutture, tubazioni, valvole e spazi vuoti delle apparecchiature, dove sono generalmente invisibili a occhio nudo e tracciabili solo con apparecchiature specializzate per il monitoraggio delle condizioni.
Una grande azienda farmaceutica e biotecnologica internazionale era preoccupata per le perdite d’aria compressa ed era alla ricerca di una soluzione efficace ma facile da usare per rilevarle in modo tempestivo. Poiché velocità, accuratezza e affidabilità erano in cima alla lista dei requisiti dell’azienda per il rilevamento delle perdite, si decise di provare una telecamera acustica per eseguire ispezioni delle valvole e individuare perdite di aria compressa, vapore, gas e vuoto all’interno delle strutture aziendali. L’azienda rimase immediatamente soddisfatta dall’efficacia con cui il dispositivo era stato in grado di individuare le perdite nascoste, attraverso la scansione di grandi aree contemporaneamente. Non solo il dispositivo era stato in grado di individuare la posizione esatta della perdita, ma aveva anche fornito calcoli delle dimensioni e dei costi, consentendo all’azienda di realizzare piani basati sui dati per la manutenzione e la riparazione delle proprie apparecchiature.

Telecamera acustica FLIR Si124
Utilizzando una telecamera acustica, come la FLIR Si124-LD Plus, per il regime di manutenzione predittiva regolare, l’azienda farmaceutica è in grado di prevenire potenziali problemi di sicurezza e garantire la continuità delle proprie operazioni, rilevando perdite di aria e gas nell’area dello stabilimento. Oltre agli evidenti vantaggi di risparmio di tempo, costi ed energia, l’azienda è rimasta piacevolmente sorpresa della facilità con cui il dispositivo è stato integrato nel ciclo di manutenzione con una formazione minima.

Le perdite sono una fonte significativa di spreco di energia nei sistemi ad aria compressa.

FLIR Thermal Studio Suite con plug-in Si-Series
Per ulteriori informazioni sulle termocamere o su questa applicazione, visita il sito: www.FLIR.com/si124