Accelerazione del ROI: liberare il potenziale dell’imaging acustico nella produzione

Negli impianti di produzione è noto che le perdite di aria compressa e gas causano perdite finanziarie sostanziali e riducono l’efficienza operativa; oltretutto, si tratta di un fenomeno comune. L’imaging acustico è il metodo ideale per un rilevamento efficiente delle perdite d’aria in molti di questi ambienti industriali, in quanto può rivelare istantaneamente le perdite nascoste e fornire in tempo reale delle stime dei costi in termini di perdita di energia.

Le aziende che non hanno familiarità con le termocamere acustiche come la FLIR Si124-LD Plus possono avere dubbi sulla capacità di questa termocamera di rilevare e diagnosticare con precisione i problemi, non solo a causa della grandezza dei loro impianti di produzione, ma anche delle caratteristiche uniche dei loro processi produttivi. Potrebbero quantomeno riflettere due volte all’acquisto di un’apparecchiatura così specializzata per la manutenzione predittiva, pensando al fatto che i costi del sistema possono superare i vantaggi dell’utilizzo.

In questo articolo, esamineremo i risultati delle ispezioni eseguite in due diversi ambienti industriali, in cui una telecamera acustica si è rivelata estremamente vantaggiosa nel fornire una migliore efficienza energetica e costi ridotti relativi al rilevamento precoce di gas dispendiosi per applicazioni speciali, e ha prodotto un ritorno d’investimento (ROI) in un breve periodo di tempo.

ROI article leak.png

Una perdita d’aria invisibile a occhio nudo rilevata da una telecamera acustica.

Sfruttare i vantaggi della precisione millimetrica in una struttura di grandi dimensioni

Molti impianti industriali sono vasti, coprono un’area di migliaia di metri quadrati e contengono grandi quantità di macchinari pesanti. Ciò spesso rende imprecisa e inefficiente la conduzione di ispezioni di manutenzione predittiva, problemi che la telecamera acustica è eccezionalmente ben attrezzata per affrontare. Un’azienda manifatturiera era interessata a utilizzare l’imaging acustico, ma temeva che le grandi dimensioni di 6.500 m2 del proprio stabilimento rendessero troppo difficile il rilevamento accurato delle perdite d’aria per ottenere un ROI. Tuttavia, durante una dimostrazione di ispezione, la telecamera acustica è stata in grado di individuare immediatamente 155 perdite nel sistema ad aria compressa, che si stima causino perdite pari a circa 11.000 USD. Le perdite si sono verificate entro un periodo di ispezione di sole 6 ore, che equivale a individuare una perdita ogni 2,5 minuti. Dati i risultati, si stima che il ROI sull’acquisto della telecamera acustica sia stato raggiunto entro due turni di servizio in circa quattro-sei mesi, rendendo utile l’acquisto della telecamera acustica.

Si124-LD-Plus_composite.png

Telecamera acustica FLIR Si124

Importanti risparmi grazie al rilevamento delle perdite di gas in soli 10 minuti

Una telecamera acustica come la FLIR Si124-LD Plus è stata utilizzata anche in uno stabilimento automobilistico nel tentativo di individuare non solo le perdite di aria compressa comuni nel settore, ma anche le perdite di gas per applicazioni speciali, quali argon e anidride carbonica. Le perdite di gas per applicazioni speciali tendono ad essere particolarmente costose, in quanto il loro prezzo di mercato è determinato dalla domanda e amplificato a causa dell’acquisto da un fornitore. In un’area in cui i gas per applicazioni speciali sono stati immagazzinati e miscelati, la telecamera acustica ha rilevato cinque perdite e ha mostrato le posizioni esatte sullo schermo. Quindi, sono state scattate delle istantanee e caricate in loco sul relativo software cloud, dove sono stati stimati i costi in tempo reale. L’ispezione ha richiesto solo 10 minuti, ma il risparmio annuo calcolato per le cinque perdite di gas per applicazioni speciali è stato di circa 12.500 USD. Considerando le dimensioni della struttura, la maggiore efficienza energetica ottenuta attraverso il rilevamento e la riparazione delle perdite d’aria e i risparmi garantiti dal rilevamento precoce delle perdite di gas per applicazioni speciali, si stima che il ROI sull’acquisizione della telecamera acustica sarà raggiunto in soli due mesi.

Thermal Studio Suite with the Si-Series Plugin.jpg

FLIR Thermal Studio Suite con plug-in Si-Series

Per ulteriori informazioni sulle termocamere o su questa applicazione, visita il sito: www.FLIR.com/si124

Back to top