Semplifica la gestione degli utenti e delle telecamere acustiche con la funzione Organization


Quando si tratta di gestire i dispositivi e l’accesso degli utenti, l’efficienza e la sicurezza dei dati sono fondamentali. Inserisci la funzione Organization disponibile in FLIR Acoustic Camera Viewer, progettata per semplificare il modo in cui la gestione della termocamera e degli utenti viene gestita all'interno delle organizzazioni.
La funzione Organization è una soluzione di facile utilizzo che semplifica il compito di eseguire il follow-up dei report in luoghi separati, come fabbriche e unità di produzione, da parte di diverse telecamere e utenti.
Uno dei suoi vantaggi chiave è la possibilità di condividere senza problemi non solo l’accesso al dispositivo, ma anche le informazioni provenienti dalle telecamere, come istantanee e rapporti, all’interno dei gruppi assegnati in base a vari criteri, come regioni, reparti, unità aziendali o persino la struttura di manutenzione. La bellezza sta nella sua semplicità: tutte le attività di gestione sono centralizzate ed eseguite interamente all’interno di Acoustic Camera Viewer, eliminando la necessità di laboriosi accoppiamenti manuali o di accesso fisico ai dispositivi, oltre a fornire uno strumento centralizzato e chiaro per monitorare l’ispezione eseguita in diversi locali di produzione e i relativi risultati.
La funzione Organization è stata sviluppata per aiutare a utilizzare le telecamere acustiche in tutte le sedi ed eliminare la necessità di riaccoppiare i dispositivi ogni volta. Questa funzione facilita anche l’uso efficiente dei dati raccolti da una telecamera acustica in tutta l’organizzazione, consentendo attività come la condivisione dei rapporti e il monitoraggio dei costi stimati tra le diverse strutture.

Un esempio di gerarchia organizzativa creata in FLIR Acoustic Viewer
Tra i vantaggi principali dell’utilizzo della funzione Organization vi è la gestione semplificata e rapida di ispezioni, telecamere e utenti. Invece di navigare tra procedure di accesso complicate, la funzione Organization semplifica l’accesso a telecamere e immagini, garantendo che gli utenti possano recuperare facilmente i dati di cui hanno bisogno. Fornendo un accesso basato su gruppi gestito in remoto all’interno del cloud, la funzione Organization riduce significativamente il tempo dedicato ai processi manuali, migliorando la comodità e l’efficienza operativa. La sicurezza dei dati viene inoltre migliorata grazie alla rimozione dei metodi di autenticazione tradizionali, come la condivisione di nomi utente e password.
Questa funzione fornisce anche una panoramica completa di tutte le telecamere e gli utenti all'interno dell'organizzazione. Ciò facilita un migliore processo decisionale e promuove la trasparenza consentendo il monitoraggio del tempo necessario per correggere le perdite identificate. Di conseguenza, è possibile stabilire criteri di risparmio sui costi per la risoluzione e la segnalazione delle perdite. A livello individuale, l’accesso basato su gruppi aiuta a concentrarsi sulle informazioni pertinenti, migliorando la capacità degli utenti finali di setacciare i dati in modo efficiente e fare scelte informate. L’implementazione della funzione Organization è rapida e semplice a tutti i livelli utente, garantendo un’esperienza di onboarding senza interruzioni.
Fai clic qui per andare a FLIR Acoustic Viewer e provare la funzione Organization.