Ispezione dei soffitti climatizzati mediante termocamere


Molte aziende e uffici sviluppano stili di lavoro nuovi e contemporanei, caratterizzati da flessibilità ed efficienza. Per questo, la qualità del clima interno è di grande importanza. A questo gli architetti rispondono con controsoffitti che possono essere adattati rapidamente. I soffitti climatizzati offrono un'ineguagliabile libertà e sorprendenti possibilità di applicazione in termini di stile, aspetto, dimensioni, funzioni e prestazioni.
I soffitti climatizzati sono anche adatti all’integrazione in sale operatorie e in unità di terapia intensiva negli ospedali, dove la regolazione del clima interno è molto importante. Recentemente, Inteco B.V., uno specialista della progettazione e realizzazione di soffitti climatizzati e di unità ad induzione a soffitto per la costruzione di servizi pubblici, ha installato circa 1200 m2 di soffitti climatizzati in un nuovo edificio che sarà messo in funzione per l'ospedale Bernhoven di Uden, nei Paesi Bassi. Per essere certi che i soffitti climatizzati funzionino correttamente e che siano stati installati correttamente, il cliente di Inteco B.V. ha incaricato Thermografisch & Adviesbureau Uden di ispezionare gli impianti come terza parte indipendente.
Il soffitto climatizzato dell'ospedale di Bernhoven è il sistema MeandRo sviluppato da Inteco. Il sistema MeandRo è un soffitto radiante per il raffrescamento e il riscaldamento, che utilizza il passaggio di acqua calda e fredda ed è costituito da pannelli di controsoffitto in lamiera forata abbinati a sandwich, dotati in fabbrica di un elemento MeandRo. Questo elemento è costituito da una serpentina da 8 × 0,5 mm di tubo di rame saldata su tutta la sua lunghezza ad un conduttore di calore con struttura molto aperta e dalle dimensioni dell'interno del pannello ed è idoneo a qualsiasi design estetico. Gli elementi MeandRo sono collegati tra loro tramite raccordi rapidi, ed è proprio qui che possono verificarsi errori durante l'installazione. Tuttavia, un'accurata ispezione post-consegna consente di correggere questi errori in modo rapido e semplice.
Se gli elementi del soffitto climatizzato non sono collegati correttamente, non è possibile ottenere il clima interno desiderato. Un altro problema che si può presentare durante l'installazione è l'insufficiente apporto di acqua calda o fredda, che causa un malfunzionamento del sistema a soffitto. Per evitare problemi del sistema dopo la messa in funzione, è possibile rilevare rapidamente queste imperfezioni
Per questa ispezione, Bas Coolen, di Thermografisch & Adviesbureau Uden, utilizza una termocamera FLIR T440bx. "Le immagini termiche mostrano chiaramente se un sistema è stato installato correttamente", spiega Coolen. "Le differenze di temperatura nel soffitto sono visibili rapidamente con una termocamera e, con la nuova funzione MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging) della FLIR T440bx, è facile orientarsi e vedere esattamente quali elementi si stanno ispezionando".
Questa funzionalità garantisce una migliore texture dell'immagine termica, in modo da ottenere un'immagine termica estremamente dettagliata. Grazie a questa nuova funzionalità è possibile rilevare un numero maggiore di deviazioni, le analisi possono essere più accurate e possono essere tratte conclusioni immediatamente.
Thermografisch & Adviesbureau Uden, attiva da oltre 16 anni nel settore delle ispezioni termografiche, ha assistito da vicino allo sviluppo della termografia. "Utilizziamo ancora le termocamere FLIR di qualche anno fa, ma siamo molto soddisfatti dei modelli migliorati dotati di funzioni innovative", afferma Ralf Grispen, direttore commerciale di Thermografisch & Adviesbureau Uden. "Ad esempio, la compatibilità di FLIR T440bx con smartphone, tablet e PC rende molto facile mostrare o condividere immediatamente le immagini termiche effettuate durante un'ispezione con un cliente o un installatore. Con la qualità dell'immagine a 320 × 240 pixel della FLIR T440bx è possibile vedere chiaramente le differenze di temperatura".
"Spesso vediamo installatori di soffitti climatizzati che eseguono le ispezioni da soli; e solitamente con un pirometro ottico", ha proseguito Coolen. "Non c'è niente di particolarmente sbagliato nell'usare un pirometro ottico, ma è un metodo di ispezione che richiede molto tempo, dato che un pirometro ottico misura in un solo punto. Inoltre, non fornisce alcuna registrazione visiva della misurazione. Al contrario, con una termocamera, è possibile ispezionare in brevissimo tempo un’area significativa dei soffitti climatizzati. Le immagini così disponibili evitano lunghe e inutili discussioni: diventa evidente se il soffitto climatizzato funziona o meno".
La termocamera FLIR T440bx, estremamente ergonomica, è stata sviluppata per gli utenti che richiedono prestazioni elevate a un prezzo accessibile. La FLIR T400bx-Series abbina un'eccellente ergonomia con l'elevata qualità d'immagine a 320 × 240 pixel. La serie FLIR T400bx-Series è dotata di un'unità ottica inclinabile che consente di scattare foto da ogni angolazione desiderata con una posizione di lavoro comoda. Progettata in particolare per l'edilizia, la FLIR T440bx è dotata di una bussola integrata. In questo modo l'ispettore può annotare la direzione da cui osserva e la direzione in cui è orientata una parete. Questo può essere un’informazione importante nel corso delle ispezioni edili. La direzione di puntamento della termocamera viene aggiunta automaticamente a ciascuna immagine.
Gli oggetti di interesse, sia nell'immagine termica che nell'immagine visiva, possono essere contrassegnati disegnando schizzi direttamente sul touchscreen della FLIR T440bx. Con la FLIR T440bx è possibile redigere un ‘rapporto in diretta’ dell'ispezione (comprendente evidenziazioni o commenti). Un tasto programmabile fornisce accesso alle funzioni preferite.
"La tecnologia di imaging termico si è già dimostrata molto efficace in molte applicazioni diverse", ha dichiarato Coolen. "L'uso di termocamere per ispezionare soffitti climatizzati assicura che qualsiasi problema possa essere identificato in modo rapido e chiaro e che venga anche risolto rapidamente. Questo evita che si verifichino problemi in ospedale dopo la messa in servizio che possano ritardare o addirittura interrompere le attività ospedaliere e che possano comportare costi imprevisti e indesiderati".