Le squadre antincendio estoni si addentrano nel fumo con FLIR

L’ente estone che si occupa di soccorso e attività antincendio è un'organizzazione governativa autonoma che coordina le attività antincendio e di soccorso di 72 squadre di Vigili del Fuoco sparse per il paese. In totale, sono 1720 i Vigili del Fuoco che fanno parte dell’ente estone che si occupa di soccorso e attività antincendio. Utente esperto della tecnologia delle termocamere, l'organizzazione ha deciso di attrezzare tutti i suoi dipartimenti con le termocamere di FLIR.

L’ente estone che si occupa di soccorso e attività antincendio è un’istituzione governativa sotto la giurisdizione del Ministero dell’Interno, che ha un ruolo di primo piano nel programmare le attività di pianificazione in caso di emergenza e di gestione operativa dei centri regionali di soccorso. È inoltre responsabile dell'elaborazione e dell’attuazione delle politiche di soccorso a livello internazionale. L’ente ha sempre prestato grande attenzione all'adozione di nuove tecnologie volte a migliorare l'efficacia degli sforzi di prevenzione e soccorso, soprattutto per la riduzione del tempo necessario a raggiungere la vittima e a localizzarne la posizione.

In questo contesto, l'organizzazione non è di certo estranea alla termografia e conosce molto bene i vantaggi di questa tecnologia. “Prima del 2012, utilizzavamo un numero limitato di termocamere di diversi marchi”, afferma Rasmus Laar, esperto della lotta antincendio dell’ente estone che si occupa di soccorso e attività antincendio. “Certi dei vantaggi di questa tecnologia, volevamo attrezzare tutte le squadre di Vigili del Fuoco estoni di termocamere. Per questo, nel 2012 abbiamo indetto un bando per l’acquisto di nuove termocamere, al quale hanno risposto molte aziende. FLIR Systems, tuttavia, ci ha fatto l’offerta migliore.”

Addentrarsi nel fumo, dieci volte più velocemente

Le termocamere possono vedere attraverso il fumo, dando ai Vigili del Fuoco una maggiore consapevolezza della situazione, sia di dove si trovano all'interno di un edificio, che rispetto alla posizione dei colleghi. Questo migliora sensibilmente la velocità di azione durante incendi ed operazioni di soccorso, fondamentale per salvare vite o scongiurare ulteriori danni. Per gli specialisti dell'ente estone che si occupa di soccorso e attività antincendio, questa è stata una delle principali ragioni dell’utilizzo delle termocamere FLIR in tutto il territorio.

Rasmus Laar ha spiegato: “Senza le termocamere, i nostri Vigili del Fuoco hanno segnalato che addentrarsi nel fumo era un'operazione molto lenta, data la mancanza di visibilità. Di fatto, i nostri Vigili del Fuoco erano accecati dal fumo durante la maggior parte delle operazioni. Ora invece, grazie alle termocamere FLIR, possiamo vedere in modo nitido attraverso il fumo e possiamo dunque addentrarci nel fumo dieci volte più velocemente.”

Riconoscere di più non è mai stato semplice

La FLIR K-Series è composta da potenti termocamere che forniscono immagini termiche grandi e vivide e che sono più facili da utilizzare in condizioni avverse. Cinque opzioni di imaging consentono agli utenti di regolare la sensibilità termica e l’effettiva gamma di temperature per prendere più rapidamente decisioni tattiche e ricercare i superstiti. Inoltre, dei grandi tasti rendono i modelli facili da utilizzare quando si indossano guanti antincendio. Si possono salvare oltre 200 immagini per visionarle nella termocamera in un secondo momento o per scaricarle e creare relazioni in centrale.

Una termocamera versatile

“Utilizziamo le termocamere FLIR K-Series per un’ampia gamma di operazioni, ognuna delle quali aumenta sensibilmente la capacità di salvare vite”, spiega Rasmus Laar. “Ciò include addentrarsi nel fumo, vedere da lontano gli effetti delle operazioni antincendio, ricercare le vittime o successivamente individuare le zone ancora calde. Disponiamo principalmente di una termocamera per camion, ma dieci camion, utilizzati per un gran numero di operazioni, ne hanno a bordo due. In loco, il capo squadra fa sempre una rapida valutazione con le termocamere FLIR K-Series Solo allora i nostri Vigili del Fuoco entrano in azione nel luogo dell’incendio.”

“Siamo assolutamente soddisfatti delle nostre termocamere FLIR e non possiamo immaginare come le nostre squadre possano lavorare senza”, dice Rasmuss Laar. “I modelli che utilizzavamo prima del 2012 avevano spesso bisogno di riparazioni in garanzia, mentre nulla di tutto questo ci successo con le FLIR Serie K.”

Back to top