La termocamera ThermaCAM™ GasFindIR™ di FLIR Systems rileva le fughe di metano, impedisce lo sfiato incontrollato dei gas e mantiene l'aria pulita nella discarica norvegese

Le preoccupazioni economiche e ambientali spingono per un processo di smaltimento, trattamento, neutralizzazione e riciclaggio dei rifiuti sempre più snello.  Le aziende di trattamento rifiuti si trasformano sempre più spesso in fornitori di energia. La termocamera per la rilevazione di gas GasFindIR supporta queste tendenze fornendo risultati immediati e tangibili.  

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS, con sede in Norvegia, è specializzata in soluzioni per il trattamento rifiuti. Lindum converte i rifiuti in energia attraverso il compostaggio, il riciclo e l'estrazione di gas dalla discarica a cielo aperto, per la produzione di energia elettrica e il teleriscaldamento. La sede principale dell'azienda sita a Drammen, a un'ora di auto dalla capitale norvegese Oslo, dispone di un impianto di produzione di biogas e di un'enorme discarica a cielo aperto costituita da rifiuti solidi selezionati ricoperti da strati di argilla.

Il gas metano prodotto dalla discarica viene estratto e utilizzato per la produzione di energia elettrica e per il teleriscaldamento. Il metano è un gas inodore dannoso per l'ambiente, che si forma come risultato della pressione che si forma nella discarica. La discarica produce anche idrogeno solforato (H2S), un gas maleodorante che a volte disturba le aree residenziali circostanti.


Per rilevare fughe rilevanti, Lindum ha deciso di acquistare una termocamera FLIR Systems ThermoVision GasFindIR, che traccia e visualizza una ventina di gas composti organici volatili, tra cui il metano.

La discarica, con una superficie di circa 10 ettari, viene ispezionata due volte alla settimana all'alba per circa un'ora. GasFindIR visualizza immediatamente le emissioni gassose che visualizzata come fumo bianco o nero. Successivamente i lavoratori della discarica coprono le fuoriuscite con argilla e una massa ferrosa per neutralizzare l'odore di solfuro.

GasFindIR viene utilizzata anche per l'ispezione settimanale delle tubazioni di produzione del biogas. L'azienda Lindum, convinta dei vantaggi della termocamera, offre servizi di ispezione con la sua GasFindIR ad altre aziende di smaltimento, poiché le immagini possono essere facilmente registrate e memorizzate con un videoregistratore standard.

"L'efficienza di GasFindIR può essere misurata facilmente: troviamo da quattro a cinque fughe alla settimana e siamo stati in grado di ridurre notevolmente lo sviluppo di cattivi odori", afferma Aud Helene Rosenvinge, direttore operativo.

Consideriamo GasFindIR uno strumento di manutenzione e di sicurezza indispensabile", afferma Rosenvinge, aggiungendo che stima un risparmio sui costi di almeno
12.000 euro l'anno.

Back to top