Integral UK aiuta i suoi clienti a risparmiare sui costi e a ridurre i tempi di inattività dei refrigeratori.

La termocamera FLIR GF304 è la soluzione ideale per il rilevamento di perdite nel circuito del gas refrigerante
I refrigeratori utilizzano comunemente del gas refrigerante per raffreddare e quindi controllare la temperatura in immobili commerciali di grandi dimensioni. Integral è uno specialista di manutenzione e assistenza sul territorio britannico, e svolge la sua attività di manutenzione periodica per conto di alcune delle principali aziende del settore, tra cui spiccano famosi nomi nel comparto elettrodomestici.
I nuovi sviluppi nella termografia hanno permesso a Integral di rilevare fughe di gas refrigerante causate da usura o danni, non evidenziate da altri metodi diagnostici. Le fughe sono state individuate rapidamente e con grande efficacia dalla termocamera GF304 FLIR Systems.

Integral UK, uno dei maggiori fornitori indipendenti di servizi di manutenzione di impianti nel Regno Unito, offre programmi di manutenzione preventiva e interventi di manutenzione reattiva a oltre 1.600 clienti in 40.000 siti. La società è stata un partner perfetto per FLIR nello sviluppo e nelle prove sul campo della termocamera FLIR GF304, ritenuta da queste due aziende un prodotto di grande innovazione. Durante la prova sul campo la GF304 ha ripetutamente dimostrato la sua efficacia nel rilevamento di fughe di gas refrigerante che altrimenti sarebbero rimaste inosservate. Se lasciate irrisolte, le perdite non solo avrebbero causato danni a lungo termine, ma avrebbero anche abbreviato il ciclo di vita utile dell’impianto.

Integral offre una vasta gamma di servizi, tra cui interventi di meccanica e sulle componenti elettriche, manutenzione edifici, servizi di tutela ambientale ed energetici, nonché soluzioni di prevenzione e protezione antincendio, controllo accessi e sicurezza. Integral impiega circa 1.300 tecnici e ingegneri qualificati e dispone di una tra le più grandi flotte di manutenzione mobile sul territorio nazionale. L'azienda può affermare a ragione di avere un ingegnere per in ogni codice postale.

Martin Popowicz, il massimo esperto di termografia in Integral, è un entusiasta promotore della tecnologia FLIR: “È da qualche tempo che stiamo utilizzando la termocamera FLIR per i nostri lavori più importanti. "Alcuni clienti del settore bancario hanno proprietà composte anche da oltre 400 edifici”, commenta. "Le termocamere ci hanno aiutato a risparmiare energia, e rilevando perdite negli edifici che altrimenti sarebbero rimaste inosservate, siamo stati in grado di individuare la mancanza di coibentazione e punti caldi. Abbiamo anche utilizzato le termocamere sul fronte meccanico, compresa la manutenzione di pompe, motori, compressori, refrigeratori, ecc.”

Rilevamento di gas refrigeranti

Martin aggiunge: "È sempre stato difficile rilevare le fughe di gas refrigerante dai nostri refrigeratori. Ma la recente prova sul campo con FLIR è stata rivelatrice, ci ha permesso di individuare e porre rimedio con maggiore precisione ed efficienza rispetto al passato, garantendo così ai clienti un risparmio energetico più tempestivo e una migliore affidabilità”.

Integral ci ha raccontato un caso in cui, a seguito di una visita manutentiva, il loro fornitore di refrigeratori ha indicato una sospetta fuga di refrigerante. Integral ha deciso di fare uso della termocamera FLIR GF304 per vedere se riusciva a individuare la fuga. Hanno eseguito l'ispezione già il giorno successivo, confermando in modo e rapido ed efficiente l’assenza di fughe. Questa procedura ha introdotto una valida alternativa ai metodi tradizionali in cui era necessario svuotare il gas dal refrigeratore, ricercare le fughe visivamente e poi ricaricare il gas, una procedura che può richiedere anche più di una settimana. Il nuovo metodo ha consentito di mantenere il refrigeratore in esercizio, e Integral ha potuto evitare le difficoltà di un fermo impianto prolungato. Il risparmio di tempo si è tradotto in un risparmio di £1200 in questo caso.

Termocamere a confronto con i rilevatori di gas

I metodi tradizionali per il rilevamento di fughe di gas refrigerante prescrivono l'uso di sniffer. Purtroppo, a causa del modo in cui i refrigeratori sono realizzati, l'accessibilità è sempre limitata e in media è possibile testare il 60% dell’installazione, percentuale che varia in relazione al modello e ai percorsi dei condotti. Con la termocamera FLIR GF304, l’accessibilità migliora, consentendo una diagnostica accurata anche in zone di difficile accessibilità in condizioni di normale esercizio dell'impianto.

L'immagine fornita dalla termocamera GF304 evidenzia chiaramente ogni punto di fuoriuscita di gas, fornendo automaticamente rapporti ben documentati su emissioni che non sarebbero rilevabili da alcun altro mezzo.

Documentare: la prova per il cliente

È per questo che Integral considera il software di reportistica uno strumento importante per redigere i rapporti per i propri clienti. La relazione del tecnico, che comprende anche un'immagine termica della situazione, fornisce al cliente una rappresentazione visiva del problema che meglio informa sulla portata e sulle implicazioni del danno.

"Strumenti predittivi come la FLIR GF304 sono fondamentali per la nostra attività," ha commentato Martin Popowicz. “Identificando le fughe di gas prima che si ingrandiscano e apportando le relative azioni correttive, è possibile ridurre l’entità di guasti importanti in futuro. In questo modo, riusciamo a migliorare l'affidabilità dei refrigeratori ed estendere il ciclo di vita di questi impianti critici per l’edificio. Non è possibile eliminare totalmente i tempi di inattività, ma la FLIR GF304 contribuisce significativamente a ridurli".

Doppio utilizzo

La FLIR GF304 può essere utilizzata sia per rilevare fughe di gas refrigerante, sia per le più comuni ispezioni manutentive di impianti meccanici, elettrici ad alta e bassa tensione, e per ispezioni generali in campo edile.

Martin Popowicz: “Consigliamo sicuramente la FLIR GF304 per il suo duplice impiego. Per un’impresa di manutenzione, è più efficiente e fornisce un ritorno economico continuo. Il personale può eseguire una gamma più ampia di ispezioni accurate, durante le visite di manutenzione programmata. Con una FLIR GF304, un tecnico può effettivamente svolgere diversi compiti con un singolo strumento. Controllare il refrigeratore, le pompe, i motori... praticamente tutto. In effetti è una soluzione versatile e conveniente per tutte le nostre esigenze di manutenzione termica".

Back to top