2015: PROPOSTA - Riduzione delle emissioni di metano EPA
Nell'annuncio del 18 agosto della sua nuova proposta, l'Agenzia americana per la protezione dell'ambiente (EPA (Environmental Protection Agency) afferma di aver identificato l'imaging ottico dei gas (OGI) come un "Best System of Emission Reduction" ossia il sistema migliore di riduzione delle emissioni, per la rilevazione delle emissioni fuggitive di metano provenienti dall'installazione di nuove apparecchiature, aggiornamenti e fonti modificate.
2014: Direttiva IPPC della Commissione Europea (2008/1/CE) e Direttiva sulle emissioni industriali (IED, 2010/75/UE) - Raffinazione
Il 9 ottobre 2014 la Commissione Europea ha pubblicato la Decisione finale di esecuzione della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) per la raffinazione di petrolio e gas ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.
2014: Environmental Agency del Regno Unito - Fracking
Nel luglio 2014 l'Agenzia dell'ambiente ha pubblicato un rapporto intitolato Considerations for quantifying fuggitive metane release from shale gas operations (Considerazioni per quantificare le emissioni fuggitive di metano dalle operazioni su gas di scisto).
La relazione è stata elaborata per informare l'Agenzia dell'ambiente sulle opzioni disponibili per quantificare le emissioni fuggitive di metano rilasciate nell'atmosfera da alcune operazioni onshore nel settore degli idrocarburi. L'accento è posto sulle operazioni esplorative per estrarre metano dagli scisti mediante fratturazione idraulica, comunemente note come "operazioni sui gas di scisto" (come nel titolo).
2014: Direttiva IPPC della Commissione Europea (2008/1/CE) e Direttiva sulle emissioni industriali (IED, 2010/75/UE) - Sostanze chimiche
Esistono diversi documenti BREF che sono pertinenti per il nuovo IED, riferimento: Documenti BREF
Uno dei quali è il seguente Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (Sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nel settore chimico)
Il capitolo 4 BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT) CONCLUSIONS FOR COMMON WASTE WATER/WASTE GAS TREATMENT/MANAGEMENT IN THE CHEMICAL SECTOR (Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento e la gestione di acque reflue comuni e di gas di scarico nel settore chimico) definisce il campo di applicazione delle industrie che devono essere contemplate dal presente progetto di regolamento:
2014: Fracking USA - Norme dello Stato del Colorado - Fracking
Il 23 febbraio 2014, la Commissione per il controllo della qualità dell'aria del Colorado ("Commissione") ha adottato integralmente gli standard di prestazione dell'EPA per la produzione, il trasporto e la distribuzione di greggio e gas naturale di cui alla 40 C.F.R. parte 60, sottoparte OOO ("NSPS OOOO"), nel regolamento n. 6, parte A; ha adottato le corrispondenti revisioni del quadro per la comunicazione delle emissioni e le autorizzazioni di cui alla norma n. 3, parti A, B e C, e ha adottato misure complementari di controllo degli idrocarburi di cui alla norma n. 7.
2013: Direttiva IPPC della Commissione Europea (2008/1/CE) e Direttiva sulle emissioni industriali (IED, 2010/75/UE) - Raffinazione
Nel 2007 è stata eseguito un trial con la tecnologia FLIR OGI e una tecnologia complementare. La relazione successiva [relazione CONCAWE n. 6/08] e le conclusioni elaborate da CONCAWE costituiscono alcuni dei fondamenti delle nuove bozze di BAT (Best Available Technique) e BREF (Best Available Technique Reference Document to the BAT) nell'ambito della nuova direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/UE (IED) per quanto riguarda l'OGI.
2012: Agenzia di protezione ambientale statunitense (EPA) 40 CFR Parte 60 Sottoparte OOOO (QUAD O) - Fracking
Le regole finali comprendono i primi standard federali sull'aria per i pozzi di gas naturale fratturati idraulicamente (Fracking), oltre ai requisiti per diverse altre fonti di inquinamento nell'industria petrolifera e del gas che attualmente non sono regolamentati a livello federale.
Questa sottoparte stabilisce gli standard di emissione e i programmi di conformità per il controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) e di anidride solforosa (SO2) degli impianti onshore interessati che avviano le opere di costruzione, modifica o ricostruzione dopo il 23 agosto 2011.
2011: Agenzia di protezione ambientale statunitense (EPA) 40 CFR Parte 98 Sottoparte W - raffinazione
L'8 novembre 2010, l'Amministratore Jackson ha firmato un regolamento che finalizza gli obblighi di rendicontazione per l'industria del petrolio e del gas naturale ai sensi della 40 CFR Part 98, il quadro normativo per il Greenhouse Gas (GHG) Reporting Program.
Questa norma finale richiede agli impianti di petrolio e gas naturale che emettono 25.000 tonnellate metriche o più di anidride carbonica (CO2) equivalente l'anno di comunicare le emissioni annue di metano (CH4) e CO2 da fughe e sfiati di apparecchiature, e le emissioni di CO2, CH4 e protossido di azoto (N2O) da combustione di gas e dalle emissioni di combustione fisse e portatili nella produzione di gas naturale e petrolio onshore e le emissioni di combustione da apparecchiature fisse coinvolte nella distribuzione di gas naturale.
2008: Relazione Concawe Europa - Raffinazione
Concawe è stata fondata nel 1963 da un piccolo gruppo di importanti compagnie petrolifere per svolgere attività di ricerca su tematiche ambientali rilevanti per l'industria petrolifera. La partecipazione si è allargata fino a comprendere la maggior parte delle compagnie petrolifere che operano in Europa.
La portata delle attività di Concawe si è progressivamente ampliata in linea con la crescita delle preoccupazioni della collettività in materia di ambiente, salute e sicurezza. Le attività riguardano ora tematiche quali la qualità dei combustibili e le emissioni, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la contaminazione del suolo, i rifiuti, la salute e la sicurezza sul lavoro, la gestione dei prodotti petroliferi e le prestazioni degli oleodotti per il trasporto internazionale.
Nel 2008 una Concawe ha pubblicato un rapporto a seguito di uno studio condotto a Göteborg nel 2007. Durante il trial è stata testata una termocamera per la rilevazione ottica di gas FLIR GasFindIR e altre tecniche complementari.
2008: AWP (Alternative Work Practice) dell’agenzia di protezione ambientale statunitense - Raffinazione
Il Metodo 21 dell'EPA - Pratiche di lavoro alternative (Alternative Work Practice (AWP), promulgato nel dicembre 2008, consente l'uso della tecnologia OGI (Optical Gas Imaging) per il rilevamento delle fughe di M21, in sostituzione a metodo "Sniffer"
Numerosi standard EPA sulle emissioni atmosferiche richiedono procedure di lavoro specifiche per il rilevamento e la riparazione delle fughe nelle apparecchiature. Il 6 aprile 2006, è stata proposta una pratica di lavoro alternativa volontaria per il rilevamento e la riparazione delle fughe che utilizza una tecnologia di nuova concezione, la rilevazione ottica di gas.