FLIR stringe una partnership con Providence Photonics per l’analisi quantitativa delle fughe di gas

FLIR Systems Inc. è orgogliosa di collaborare con Providence Photonics alla presentazione della nuova tecnologia Quantitative Optical Gas Imaging (qOGI), progettata per funzionare esclusivamente con le termocamere FLIR GF-Series.

L’uso di QL320 della Providence Photonics in congiunzione con una termocamera FLIR GFx320 o FLIR GF320  consente di misurare il tasso di perdita di massa (lb/h o g/h) o di perdita volumetrica (cc/min o L/min) per la maggior parte degli idrocarburi. QL320 può essere utilizzato a varie distanze, per consentire agli operatori di monitorare le zone difficili da raggiungere e i serbatoi di stoccaggio, nonché l’ispezione da una posizione sicura di fughe importanti.

QL320 integra inoltre uno strumento di screening di temperatura Delta che consente di valutare il contrasto termico durante le ispezioni. Con questa tecnica la differenza di temperatura tra la fuga di gas e lo sfondo è sempre ottimale, condizione direttamente in linea con i requisiti stabiliti dalla recente normativa sul metano della EPA (OOOOa).

Scarica la scheda tecnica di QL320

 


 

Analisi quantitativa di gas con risultati immediati

QL320 è portatile e facile da usare e fornisce risultati sul campo nell’ordine di secondi. Questi video sono solo alcuni esempi di come Providence Photonics quantifica le fughe sulla base di libbre di gas rilasciato all'ora. QL320 può anche fornire uno storico delle misurazioni, per la creazione di rapporti e analisi.


Scarico di un mezzo - confronto


Valvola di un pozzo - confronto

 


 

Calcolo del fattore di risposta

 

L'OGI quantitativo rappresenta un fondamentale passo avanti nel mondo dell’imaging ottico dei gas poiché elimina la necessità di impiego di dispositivi di campionamento secondari per quantificare le emissioni di gas. La capacità di un sistema di quantificare un gas specifico è in funzione del modello di termocamera FLIR utilizzato, ed è determinata dalla sensibilità specifica ai vari composti. I risultati possono essere misurati rispetto a un composto di riferimento, e il valore risultante viene indicato con il termine Fattore di risposta (RF).

Ad esempio, il valore RF per il benzene è 0,75 rispetto al propano. Questo significa la termocamera FLIR GF320 rileva il benzene quasi con la stessa accuratezza del propano; infatti, l'immagine del benzene ha un’intensità pari al 75% dell'immagine del propano. Un valore RF inferiore a 1 significa un’immagine potenzialmente più debole, mentre un valore RF superiore a 1 indica un’immagine più forte (ad esempio un RF di 1,75 significa che l'immagine è il 75% più forte).

Providence Photonics fornisce un calcolatore di RF gratuito per determinare la capacità di visualizzazione delle termocamere FLIR OGI dei vari gas. Il calcolatore di RF per la FLIR GF320 è già disponibile, e presto sarà affiancato da strumenti di calcolo gli altri modelli della serie FLIR GF.

Prova il calcolatore   Providence Photonics: Fattori di risposta

 


 

Evidenzia il problema con IntelliRed™

Providence Photonics e FLIR forniscono anche un sistema autonomo per la rilevazione di gas a distanza, che facilita ulteriormente le ispezioni sulle fughe di gas. La tecnologia IntelliRed™ si interfaccia con la termocamera per la rilevazione ottica di gas FLIR G300a per evidenziare i pennacchi di gas in tempo reale, con conferme multi-livello della fuga e protocolli per il filtraggio di persone, veicoli e altri oggetti che potrebbero interferire con l'immagine.

Questo sistema è ideale per piattaforme petrolifere, parchi di stoccaggio, terminali di carico e per qualsiasi sito o installazione soggetto a potenziali fughe di gas. È in grado di rilevare gas da fino a 152,4 metri di distanza e generare allarmi per la rilevazione proattiva delle fughe.

Scopri IntelliRed™

Back to top