Che cos’è la modalità ad alta sensibilità?

Le termocamere per la rilevazione ottica di gas (optical gas imaging, OGI) sono strumenti altamente specializzati che adottano la tecnica di filtraggio spettrale per visualizzare le emissioni di specifici gas. Anche se le termocamere FLIR OGI sono estremamente sensibili e in grado di rilevare fughe di gas fino a centinaia di metri di distanza, a volte la visualizzazione di una fuga di gas particolarmente piccola o lontana richiede capacità extra. Utilizzando una funzionalità chiamata modalità ad alta sensibilità HSM (High Sensitivity Mode) gli operatori possono individuare anche le fughe più piccole.

Migliora il rilevamento delle fughe di gas

La modalità ad alta sensibilità è una tecnica brevettata di elaborazione video a sottrazione di immagine, che migliora la sensibilità termica della termocamera. Attivando la funzione HSM, una percentuale di singoli pixel dai fotogrammi dello stream video viene sottratta dai fotogrammi successivi, accentuando così le differenze tra i fotogrammi per far risaltare più chiaramente le fughe nell’immagine risultante.

Con HSM, l’utente ha il controllo sulla quantità di compensazione applicata allo stream video e quindi il grado di incremento della sensibilità termica. Nel video seguente, ad esempio, i vapori emessi dal disinfettante per le mani diventano molto più evidenti quando la termocamera passa a HSM:

Demonstrating_Sensitivity_of_FLIRs_Optical_Gas_Imaging_Camer.gif

Il disinfettante per le mani contenente alcool etilico rilascia vapori invisibili che possono essere visualizzati con una termocamera per il rilevamento di gas FLIR GF320.

Naturalmente, di solito gli operatori delle termocamere cercano fughe di gas da fonti molto più lontane di quanto mostrato in questo video, perché è difficile avvicinarsi o perché condizioni pericolose impediscono di avvicinarsi alla fonte della fuga. A differenza di molti altri strumenti, le termocamere OGI consentono di visualizzare condizioni di rischio a distanza di sicurezza. Grazie alla funzione HSM, l’utilizzatore può vedere fughe più piccole da una distanza maggiore, rispetto alla “normale” modalità infrarossi:

26310181_GF620.gif

FLIR GF620 è in grado di rilevare le emissioni di metano e di altri composti organici volatili (VOC) da una distanza di sicurezza.

Risparmia tempo sul campo

Impostare il corretto span e livello (punto medio) della temperatura è di solito essenziale per ottenere risultati ottimali di imaging ottico dei gas (uno span ampio produce minori dettagli; uno span più sottile e preciso offre invece maggiore dettaglio). Tuttavia, la modalità HSM consente agli utenti di cercare gas senza dover impostare il livello dell’immagine prima di restringere lo span.

Dal momento che l’impostazione del livello alla temperatura di sfondo è un processo complicato e non fattibile per più di uno sfondo alla volta, HSM permette agli operatori o ai tecnici di manutenzione di risparmiare tempo e rende più facile e veloce la ricerca di piccole fughe. Questo avviene in tempo reale e migliora quindi notevolmente la stabilità e la sensibilità delle termocamere per il rilevamento di gas.

Il miglioramento della stabilità significa anche che, in modalità HSM, la termocamera può essere spostata durante l’uso, senza la necessità di un treppiede.

Grazie alla modalità ad alta sensibilità, gli operatori possono risparmiare tempo sul campo, ispezionare le apparecchiature da una distanza di sicurezza e individuare da lontano anche le fughe di gas più piccole. Scopri di più sulle termocamere FLIR OGI dotate di HSM: www.flir.com/instruments/optical-gas-imaging.

Back to top