La climatizzazione negli ospedali è un fattore critico, perché contribuisce significativamente all’igiene e al comfort dei pazienti e del personale. Ecco perché i tecnici di un ospedale svedese hanno acquistato una termocamera FLIR per ispezionare e manutenere il sistema di climatizzazione (HVAC). La termocamera FLIR è uno strumento ideale per questa applicazione, ma può essere impiegata anche in altri settori, quali le ispezioni dell'isolamento degli edifici e le ispezioni per la manutenzione elettrica. Secondo il parere dei tecnici di manutenzione dell'ospedale, ha dimostrato senza dubbio il suo valore.
“La camera ci fornisce le informazioni giuste e ci permette di prendere decisioni ben ponderate sugli interventi di manutenzione del sistema di climatizzazione e su tutte le problematiche che possono presentarsi in un edificio”, afferma uno dei tecnici dell’ospedale. "La temperatura dell'aria nell'ospedale dovrebbe essere di 22 °C e quella proveniente dai condotti di ventilazione di 18 °C. In alcune parti dell'edificio sono stati installati termometri che forniscono un feedback per il sistema automatico di condizionamento che utilizziamo. Questo ci offre una panoramica generale, ma se vogliamo informazioni più specifiche sui flussi d'aria e sulla distribuzione della temperatura in una stanza abbiamo bisogno della termocamera FLIR".
"Di tanto in tanto i pazienti potrebbero lamentarsi che una stanza è troppo calda o troppo fredda", aggiunge. "Con la termocamera possiamo valutare rapidamente se c'è qualcosa che non va in quella stanza. Se non c'è un malfunzionamento, lo schermo della termocamera ci permette di mostrare immediatamente al paziente che le temperature sono perfettamente normali nell'immagine termica. E se c'è un guasto, la termocamera FLIR ci aiuta a trovare il problema molto più velocemente, consentendo una riparazione rapida".
Sala operatoria
Alcune camere ospedaliere richiedono un monitoraggio ancora più dettagliato, ad esempio la sala operatoria. "Sono necessarie temperature ambiente diverse in funzione del tipo di intervento. Inoltre, un attento controllo della circolazione dell'aria è ovviamente necessaria per prevenire la contaminazione con agenti patogeni presenti nell'aria. Pertanto, con la termocamera FLIR controlliamo e monitoriamo regolarmente i sistemi di climatizzazione delle sale operatorie".
I guasti che i due tecnici talvolta riscontrano nell'impianto di climatizzazione dell'ospedale sono radiatori o condotti di ventilazione ostruiti. "Ma c'è molto di più che possiamo fare con la termocamera, come ad esempio ispezionare quadri di fusibili e componenti meccanici nel sistema di ventilazione per individuare guasti, verificare se il gruppo di shunt del teleriscaldamento sta raffreddando l'acqua calda fino alla temperatura giusta e persino le batterie di backup nella stanza del server".
Guasti di coibentazione
Durante un recente progetto di costruzione, gran parte dell'edificio è stata ristrutturata. La termocamera FLIR è stata utilizzata per verificare che l'isolamento funzionasse perfettamente. "Le ispezioni con la termocamera FLIR hanno mostrato che c'erano perdite di calore negli infissi delle finestre e che l'isolamento del sottotetto era insufficiente. Abbiamo anche scoperto che alcuni dei radiatori non erano installati correttamente. Sulla base delle informazioni ottenute dalle ispezioni termografiche, questi difetti sono stati corretti, assicurandoci che le nuove parti dell'edificio ristrutturate fossero ben isolate".
La termografia a confronto con i pirometri ottici
Secondo i tecnici dell'ospedale, la termocamera è stata una grande aggiunta al loro assortimento di strumenti. "Prima di avere questa termocamera, dovevamo basare i nostri controlli di manutenzione su misurazioni a contatto". "Dovevamo toccare i componenti caldi manualmente o usare un pirometro ottico. Per esperienza, nessuno di questi metodi è rapido, efficace e preciso quanto una termocamera".
Le termocamere presentano importanti vantaggi rispetto ai pirometri ottici. "Lo spotmeter fornisce solo il valore di una piccola area. L'utilizzo per le ispezioni richiede molto lavoro e manca della visione d'insieme fornita da una termocamera. Su un'immagine termica è possibile eseguire immediatamente la scansione di un'intera area alla ricerca di punti termici caldi o freddi e vedere immediatamente dove si trova il problema".
I dettagli possono variare, ma un pirometro ottico è fondamentalmente come una termocamera con un solo pixel perché indica la temperatura di un solo punto. Una termocamera FLIR fornisce le stesse accurate letture di temperatura, di non una, ma di migliaia di punti allo stesso tempo. Con un pirometro ottico è molto facile lasciarsi sfuggire informazioni di importanza determinante. "Il pirometro ottico restituisce un numero. La termocamera presenta un'immagine dell'intera area. Questo fa una differenza enorme. È possibile vedere immediatamente la distribuzione della temperatura in tutta l'area e individuare rapidamente problemi che altrimenti rimarrebbero inosservati".
Uno strumento versatile
La prima volta che hanno visto in azione una termocamera, hanno subito capito di averne bisogno. "È iniziato quando abbiamo assunto un consulente esterno per la manutenzione elettrica che utilizzava una termocamera FLIR. Ci siamo immediatamente resi conto che questo era uno strumento versatile che poteva essere utilizzato per una moltitudine di applicazioni diverse all'interno del nostro ospedale, e così abbiamo acquistato una termocamera FLIR BCAM da un distributore locale".
La termocamera FLIR BCAM non è più commercializzata da FLIR. È stata sostituita dalla più moderna serie FLIR Ebx-Series. I modelli FLIR Ebx hanno una qualità dell'immagine fino a 320 × 240 pixel e offrono le funzioni necessarie per prendere decisioni ben informate sugli edifici, come l'isolamento integrato e gli allarmi sul punto di rugiada. Le termocamere sono progettate specificamente per le ispezioni di edifici, come problemi di riscaldamento e raffrescamento, del flusso d'aria, il rilevamento di umidità, di problemi di isolamento e di altri problemi legati al calore nell'edificio.