Approfondimento applicativo: Ispezione di forni a combustibile

MISURARE CON TERMOGRAFIA LA TEMPERATURA DEL METALLO DEI TUBI DI UN FORNO ATTRAVERSO LA FIAMMA DI COMBUSTIONE DI GAS  

I tubi della camera di combustione possono surriscaldarsi e rompersi, innescando un incendio incontrollato e causando altri danni collaterali. Anche danni al materiale refrattario e il disallineamento dei bruciatori possono causare surriscaldamenti e guasti, con conseguenti tempi di inattività e rischi per la sicurezza del personale, soprattutto in prossimità dei portelli di ispezione e delle scale. Ecco perché è fondamentale ispezionare e valutare regolarmente lo stato della camera di combustione esterna in acciaio, dei tubi e dei supporti con il supporto di una termocamera, che consente agli ispettori di guardare attraverso i pennacchi di fiamme di gas per stabilire se si sta verificando una cokefazione interna localizzata o se si tratta di uno scrostamento della parete esterna. 

SCARICA L'APPROFONDIMENTO APPLICATIVO

Back to top