La termografia aiuta i principali installatori di biciclette a trovare la posizione ottimale per i ciclisti

Uno dei più avanzati studi di adattamento ciclistico al mondo sta sfruttando i vantaggi della tecnologia termografica Flir per superare i confini della scienza sportiva e della biomeccanica a tutti i livelli di ciclismo. Con sede ad Anversa, in Belgio, Bikefit Van Staeyen utilizza immagini a infrarossi generate da Flir per visualizzare il calore corporeo e la distribuzione della pressione in tempo reale, ottimizzando successivamente la posizione del ciclista e la configurazione della bicicletta.

Bikefit Van Staeyen offre un fitting professionale basato su oltre 20 anni di esperienza nel ciclismo. Fondata dai fratelli Kevin e Michael Van Staeyen (ex ciclista professionista delle corse su strada), l'azienda ha costruito il suo successo sulla base di una vasta esperienza nella scienza dello sport, nella biomeccanica e nel ciclismo. Quello che è iniziato come una passione per la precisione e le prestazioni si è evoluto in uno dei più avanzati studi di adattamento ciclistico al mondo.

Il principale elemento distintivo di Bikefit Van Staeyen è il suo approccio a doppio esperto: ogni adattamento ciclistico viene eseguito da entrambi i fratelli che lavorano insieme, fondendo l’analisi tecnica e l’esperienza ciclistica professionale con la comprensione medica. 

"Questa sinergia ci consente di identificare modelli e disfunzioni ben oltre ciò che i sistemi convenzionali possono catturare", spiega Kevin.

Informazioni in tempo reale

L'uso della tecnologia termografica avanzata di Flir, che fornisce una visione in tempo reale delle asimmetrie fisiologiche, della distribuzione della pressione e degli squilibri muscolari sottostanti, è fondamentale per il processo. 

"Utilizziamo una termocamera Flir per studiare una mappa di calore di un ciclista che pedala per ottimizzare la posizione del corpo e la configurazione della bicicletta", afferma Kevin. “Combinando la termografia con il tracciamento del movimento, l’analisi della forza e i dati EMG [elettromiografici], possiamo vedere ciò che gli altri possono solo indovinare: come il corpo del ciclista reagisce, compensa e si adatta sotto carico. Abbiamo nominato la nostra applicazione termografica “Lava.flow”, un processo che ci consente di comprendere e ottimizzare le aree soggette a lesioni, l’attivazione muscolare e i punti di pressione in un modo completamente nuovo.”

Bikefit Van Staeyen ha inizialmente utilizzato una termocamera Flir E76, ma da allora è passata alla nuova E96. La E96 è la prima termocamera con impugnatura a pistola di Flir con risoluzione termica 640 × 480, che consente di ispezionare gli obiettivi in modo sicuro e rapido. Questo sensore avanzato offre una copertura completa di bersagli vicini e distanti attraverso una gamma di opzioni di obiettivi. Inoltre, Flir Ignite fornisce il caricamento automatico delle immagini E96 direttamente dalla telecamera al cloud per un’archiviazione e una condivisione facili e sicure.

Bikefit Van Staeyen è un pioniere nell'analisi termica per applicazioni ciclistiche e collabora strettamente con Thermal Focus, partner Flir Platinum e stockist della più ampia selezione di termocamere Flir nella regione del Benelux (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo).

Temperatura a fuoco

I punti caldi e freddi identificati dalle termocamere Flir servono come indicatori diretti del funzionamento del corpo di un ciclista sulla bicicletta. Un eccessivo aumento di temperatura in alcune aree può indicare un eccesso di esercizio, attrito o una postura scadente. 

Utilizzando Flir E96, Bikefit Van Staeyen può: rilevare punti caldi e zone di pressione elevata su sella, scarpe o manubri; identificare il carico muscolare asimmetrico e i modelli di attivazione sbilanciati; analizzare le restrizioni vascolari che possono causare intorpidimento o prestazioni ridotte; e rilevare irregolarità termiche che potrebbero indicare un sovraccarico.

Con questa approfondita analisi termica, i fratelli sono in grado di identificare una serie di problemi che richiedono regolazioni per un'esperienza di guida ottimale. Ad esempio, la distribuzione del calore asimmetrica intorno alla rotula indica un possibile problema biomeccanico, mentre un calore eccessivo nella sfera del piede in genere significa un posizionamento errato della posizione della placchetta. Allo stesso modo, un aumento della temperatura nella parte inferiore della schiena potrebbe essere il risultato di un meccanismo compensatorio o di una regolazione errata della sella.

"Sebbene i modelli da bicicletta tradizionali si basino spesso sull'osservazione e sul feel, utilizziamo misurazioni oggettive basate sui dati della termocamera Flir", rivela Kevin. "Il nostro processo Lava.flow ci offre una visione unica e in tempo reale di come il corpo di un ciclista risponde durante il ciclismo. A titolo esemplificativo, abbiamo recentemente aiutato un ciclista a provare un dolore inspiegabile al ginocchio durante le corse. Utilizzando la nostra tecnologia di imaging a infrarossi Flir, abbiamo osservato un eccessivo accumulo di calore nella tibia [muscolo tibiale anteriore]. Grazie all'imaging Flir di questo aumento del calore e al nostro software per la lunghezza delle gambe, abbiamo scoperto che questa gamba era strutturalmente più corta e che il ciclista doveva tirare il pedale eccessivamente verso l'alto durante il ciclismo, causando dolore al ginocchio".

Tutti i livelli di ciclista

I ciclisti si rivolgono a Bikefit Van Staeyen per assistenza, dai dilettanti dedicati ai professionisti del World Tour. Si fidano dell'azienda per lo stesso motivo: attenzione ai dettagli. Dalla pressione della sella al carico neurale; dalla dinamica della manovella all'asimmetria termica, nessuna variabile viene lasciata inesplorata. L’azienda è anche pioniera nel settore del bike-fit a livello universitario, il primo in Europa, collaborando con l’Università di Anversa per integrare approcci basati sui dati. 

"Vogliamo essere il partner fondamentale e il punto di riferimento per la tecnologia delle termocamere nello sport del ciclismo", conclude Kevin. “La nostra ambizione è contribuire a plasmare il futuro della diagnostica delle prestazioni, non solo per i nostri atleti, ma anche come hub tecnologico e di conoscenza per squadre e ciclisti di tutto il mondo. Grazie alla nostra esperienza e competenza possiamo dimostrare l'immenso potenziale della termografia nell'analisi biomeccanica e delle prestazioni".

Articoli correlati

Approfondimento applicativo

Painting with Heat: Artist Uses FLIR Cameras to Make and Display His Heated Thermal Canvas

Read more
termico

Top 5 Mistakes That New Thermographers Make

Read more
Back to top