Come Flir Scout Pro sta trasformando le operazioni delle forze dell’ordine: Scotts Bluff County Sheriff’s Office, Nebraska

Quando si tratta di operazioni tattiche, missioni di ricerca e soccorso o perseguire sospetti di notte, la capacità di vedere nell’oscurità completa può essere la differenza tra successo e fallimento. L'ufficio dello sceriffo della contea di Scotts Bluff, nella regione occidentale del Nebraska, ha messo alla prova il monoculare termico Flir Scout Pro, con risultati impressionanti.

"Ci siamo divertiti molto", afferma il Sergente Mark Bliss dell'Ufficio dello sceriffo della contea di Scotts Bluff. "Ha funzionato in modo assolutamente impeccabile e ne usiamo un po'".

Vedere di notte

Flir Scout Pro ha già dimostrato il suo valore in situazioni critiche. Il Sergente Bliss racconta un recente cacciatore. "Stavamo cercando un sospetto di sparatoria che provenisse da uno stato fuori dallo stato e finisse per inseguire e poi abbattuto l'auto. Abbiamo utilizzato Flir Scout Pro, il drone e l'elicottero", ha detto. 

Mentre il sospetto era già fuggito dalla scena, l’operazione ha dimostrato la capacità di Flir Scout Pro di  coordinarsi con altre tecnologie sul campo, tra cui il drone Flir SIRAS del dipartimento. Il drone è dotato di una doppia termocamera e di un carico utile visibile della termocamera, che fornisce visibilità dall’aria, mentre Scout Pro ha fornito consapevolezza situazionale da terra. 

Ciò che distingue Scout Pro è la sua eccezionale capacità di imaging termico. Con una risoluzione termica di 640 × 480 e una sensibilità termica inferiore a 38 Millikelvin, è in grado di rilevare persone nella più completa oscurità fino a 500 metri di distanza.

"L'abbiamo utilizzata una notte con un binocolo termografico di un'altra azienda, che ha sovraperformato enormemente", ha spiegato Bliss. 

Queste prestazioni superiori derivano dalla sua tecnologia avanzata di elaborazione delle immagini e dall'ampio campo visivo a 32°, il più ampio disponibile sul mercato, che consente di effettuare scansioni rapide dell'area.

Versatilità nelle operazioni quotidiane

Scout Pro non è solo per le operazioni più impegnative. Il Sergente Bliss spiega come il suo dipartimento lo ha integrato nelle attività di routine:

"I nostri drogatori l'hanno utilizzata un paio di volte di notte per le pattuglie, e hanno apprezzato molto", ha dichiarato Bliss. "L'ho utilizzata personalmente per tracciare un cervo infortunato dopo un incidente automobilistico che è entrato in un campo. Sono stato in grado di individuare rapidamente il cervo e di inviarlo".

Il dipartimento l'ha persino impiegata durante un avvistamento di leoni di montagna in un'area residenziale, dimostrando la sua versatilità in varie situazioni.

Costruito per le esigenze delle forze dell'ordine

La durata di Scout Pro è una caratteristica distintiva per gli agenti. Con un grado di protezione IP67 e un test di caduta fino a due metri, può resistere a cadute, polvere ed esposizione all’acqua in tutti i tipi di climi. 

Il Sergente Bliss ha osservato: "Sembra piuttosto robusto, un tipo di materiale simile a un cannocchiale da puntamento, quindi sembra piuttosto resistente".

Le forze dell'ordine apprezzano anche le sue dimensioni compatte e il design leggero, che pesa solo 498 g o 1 lb 2 oz, rendendolo facile da trasportare durante le operazioni estese. 

"Quando alcuni dei nostri ragazzi l'hanno controllata e l'hanno utilizzata per un turno notturno, hanno preso l'unità e l'hanno attaccata ai trasportini esterni e l'hanno portata tutta la notte", spiega Bliss. "Non li notano nemmeno, ma sono sul loro gilet".

Migliorare il coordinamento del team

Una delle funzionalità più preziose di Scout Pro è la sua capacità di trasmettere video in tempo reale.

"La cosa bella è che possiamo collegarlo a un telefono e condividere lo schermo", ha ricordato Bliss. "Possiamo condividere l'immagine con uno dei nostri grandi schermi, proprio come facciamo con le riprese dei droni. Possiamo anche condividere questo schermo su Internet".

Questa connettività consente un migliore coordinamento tra gli agenti sul campo e i centri di comando, migliorando il processo decisionale tattico e la consapevolezza situazionale.

Per le forze dell’ordine che desiderano migliorare le proprie capacità operative notturne, FLIR Scout Pro offre una potente combinazione di prestazioni, durata e facilità d’uso che ha già dimostrato il suo valore in scenari reali.

Per ulteriori informazioni su Flir Scout Pro, visita https://www.flir.com/products/scout-pro/

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.

 

 

Back to top