Bullet, PTZ e Dome: Qual è la termocamera di sicurezza giusta per te?

Progettare un sistema di sicurezza video e scegliere tra un’opzione di telecamera Bullet, Pan-Tilt-Zoom (PTZ), o Dome? Abbiamo quello che fa per te. Ciascuna delle opzioni vanta uno scopo di monitoraggio diverso e dispone di diversi alloggiamenti. Ecco le caratteristiche peculiari e i vantaggi che ti aiutano a prendere la giusta decisione.

  • Telecamere Bullet devono il loro nome a una forma cilindrica che ricorda il guscio di una conchiglia. Queste telecamere fisse vantano intervalli più lunghi e ampi raggi, ideali per il moniotraggio esterno. Spesso installate in ambienti esterni lungo un perimetro, queste telecamere sono spesso combinate con le soluzioni di analisi video per il rilevamento delle intrusioni.Le telecamere Bullet generalmente includono un parasole che si estende oltre l’ottica per la protezione dai riverberi e dalle condizioni climatiche avverse. Le telecamere Bullet sono inoltre facilmente visibili e fungono da deterrente visivo per dissuadere i sospetti dal commettere crimini. Possono inoltre essere facilmente riposizionate regolando la staffa di montaggio o l’ottica.

Quasar Premium Bullet.png

QUASAR™ PREMIUM BULLET

  • Le telecamere Pan-Tilt-Zoom dispongono di una piattaforma in grado di spostarsi in modo direzionale o onnidirezionale e possono essere controllate da remoto o tramite ronde preimpostate. Spesso di dimensioni più ampie e con risoluzioni maggiori, queste telecamere possono ruotare a sinistra o a destra, inclinarsi verso l’alto o verso il basso , e stringere o allargare l'inquadratura. Le telecamere PTZ vengono spesso montate all’esterno sulle pareti esterni o sui pali con un campo ampio di veduta in modo da poter sorvegliare l’intero sito. Esse ricevono gli obiettivi dalle telecamere fisse sul perimetro e lo seguono per la valutazione della minaccia e l’identificazione del sospetto.

Quasar PTZ.png

Telecamere Quasar™ 4K IR PTZ

  • Le telecamere Dome sono note per il loro design discreto che si mimetizza nel contesto. Spesso presentano una base metallica e una copertura in plastica policarbonato che copre la telecamera per proteggerla da atti vandalici o manomissioni. Esse vengono generalmente montate su tetti in spazi interni quali atri di uffici o corridoi di negozial dettaglio e offrono un monitoraggio di ampie aree. Le telecamere Dome hanno una tonalità fumé o verniciata del materiale per cupole al fine di oscurare le ottiche interne e rendere impercettibile il punto in cui l’ottica è diretta per fornire la massima discrezione.

Quasar Premium Dome.png

Quasar™ Premium Mini-Dome

Punti da tenere presente

Al fine di scegliere la migliore telecamera per la tua applicazione, vi sono diversi fattori da tenere presente:

  1. Cosa vuole ottenere il mio cliente? Se si tratta di rilevamento delle intrusioni, è opportuno scegliere una telecamera Bullet. La sorveglianza dell’area è possibile con le telecamere Dome. Il tracciamento degli obiettivi è il punto di forza delle telecamere PTZ. Se l’estetica è importante, le telecamere Dome sono la scelta giusta.
  2. Quali aree necessitano di copertura di sorveglianza? Le telecamere Bullet sono adatte per i perimetri e per le recinzioni. Le telecamere Dome sono sufficienti per cortili esterni, cancelli di ingresso e ampi spazi interni. Le telecamere PTZ sono ideali per corridoi esterni, ingressi, e ampi spazi che richiedono 180- or 360 scansioni dell’intera area.
  3. Di quale portata ha bisogno il mio cliente per il riconoscimento e il rilevamento? Ricorda, le telecamere Bullet e PTZ vantano portate più lunghe rispetto alle telecamere Dome. Esse ti consentiranno di classificare gli obiettivi da distanze più lunghe.

Cooperazione

Sebbene tutte queste telecamere abbiano funzionalità diverse per ambienti specifici, esistono scenari in cui possono coesistere tutte e tre. Nelle installazioni con perimetro esterno medio e ampio, i clienti che adottano una soluzione di sicurezza end-to-end sceglieranno telecamere Bullet, PTZ e Dome. Ecco in che modo queste telecamere lavorano insieme.

Poniamo il caso che un operatore della sicurezza riceva un allarme di intrusione da una telecamera Bullet all’altezza della recinzione perimetrale. Mediante l’uso di un sistema di gestione video sofisticato, l’operatore di sicurezza può controllare da remoto una telecamera Pan-Tilt-Zoom e usarla per ingrandire il sospetto per seguire i suoi movimenti. Nel tentativo di identificare il sospetto e di stabilire l’entità della minaccia, l’operatore può inoltre monitorare i punti di ingresso e di uscita principali della struttura mediante i feed di una telecamera Dome per far sì che vada tutto bene.

Per ulteriori risorse sulla selezione di telecamere per applicazioni specifiche e per soluzioni end-to-end, visita il nostro strumento di pianificazione del sito FLIR.

Back to top