In che modo le videocamere FH-Series riducono i falsi allarmi e migliorano la precisione di rilevamento?


Nel corso della storia, costruire una sicurezza migliore spesso significava collocare più guardie per sorvegliare il perimetro. Liscio e semplice. Negli ultimi 30 anni, una migliore sicurezza perimetrale ha comportato l’implementazione di videocamere di sorveglianza e altri sensori come moltiplicatore di forza. Oggi, le videocamere di sicurezza costruite con più registratori di immagine e analisi video integrate rappresentano l’ultima evoluzione di questi modelli, combinando il meglio di video, sensori e intelligenza artificiale, per informazioni dettagliate in tempo reale e rilevamento delle minacce in ambienti difficili. Quando i responsabili della sicurezza presso i siti di infrastrutture decisive utilizzano le nuove videocamere multispettrali FLIR FH-Series, sfruttano tecnologie leader del settore che ampliano la copertura, riducono i falsi allarmi e migliorano il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Anche se la transizione alla tecnologia di videosorveglianza intelligente ha migliorato il monitoraggio del perimetro, i falsi allarmi delle soluzioni video che utilizzano l’analisi hanno afflitto gli operatori della sicurezza che si affidano a sistemi video basati su eventi e monitoraggio remoto. Secondo il Center for Problem-Oriented Policing (Centro per la sorveglianza orientata ai problemi), in un solo anno i falsi allarmi sono stati pari a 1,8 miliardi di dollari statunitensi in tempo perso di sorveglianza e risorse a livello nazionale, per non parlare dell’aumento dei costi che le strutture devono affrontare per ogni falso allarme conseguente.
Gli avvisi di disturbo possono essere causati da condizioni ambientali, registrazione delle immagini inaffidabile o analisi a basse prestazioni. In scenari di scarsa illuminazione, ad esempio, piante, animali domestici e fauna selvatica attivano un sensore visibile proprio come se fossero un intruso.
Per affrontare la sfida dei falsi positivi che derivano da immagini di bassa qualità, Teledyne FLIR ha costruito la FH-Series, composta da due modelli di videocamere. Il primo è FH-Series ID, che offre i migliori dettagli di registrazione delle immagini termici della categoria, registrazione di immagini visibile in 4K e analisi integrate ad alte prestazioni per un rilevamento, una classificazione e una geolocalizzazione affidabili degli intrusi. Il secondo è il FH-Series R, che include le stesse caratteristiche della serie FH-ID, ma con l’aggiunta della tecnologia radiometrica per migliorare la risposta agli incidenti nelle prime applicazioni di rilevamento degli incendi. Entrambi i modelli sono dotati di una straordinaria sensibilità termica, nonché della capacità di valutare istantaneamente gli allarmi e di identificare i dettagli utilizzando immagini in 4K, per consentire ai soccorritori di risparmiare secondi preziosi durante gli eventi di allarme.
Le infrastrutture decisive e i siti sensibili potranno beneficiare dei più recenti progressi tecnologici offerti da queste nuove videocamere, come l’analisi video altamente accurata basata su rete neurale convoluzionale (CNN) per lo spettro termico e visibile, riducendo al minimo i falsi allarmi e le minacce di geolocalizzazione, per una superiore consapevolezza situazionale. Lo strumento di pianificazione integrato consente all’operatore di selezionare lo spettro utilizzato dall’analisi per effettuare rilevamenti in base all’ora del giorno, alle ore lavorative e alla stagionalità. Il personale di sicurezza può scegliere di eseguire analisi su flussi visibili durante il giorno e flussi termici durante la notte per ottimizzare la capacità di rilevamento e valutazione, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione e ambientali.
Quando si tratta di protezione perimetrale, FH-Series ID è appositamente progettato per la sorveglianza sempre attiva. Questo dispositivo stabilisce una copertura ottimizzata per qualsiasi condizione di illuminazione e una maggiore affidabilità di rilevamento in una gamma più ampia di scenari ambientali. In definitiva, queste videocamere offrono una migliore esperienza utente per una maggiore soddisfazione e fidelizzazione dei clienti.
La serie FH integra il meglio nelle tecnologie di riproduzione di immagini sia a livello termico che in 4K, per la consapevolezza della situazione in tempo reale nel caso di perimetri più impegnativi. Ciò significa che in qualsiasi condizione di illuminazione, vento, pioggia, nebbia, neve, il proprio sistema di sicurezza sarà in grado di catturare gli eventi man mano che si susseguono, diffondere avvisi verificati e informazioni dettagliate fruibili al personale adeguato e raccogliere informazioni dettagliate per la perizia forense.
Per un sistema unificato, FH-Series, conforme a ONVIF con i profili S, G e T, è progettato per integrarsi strettamente con Teledyne FLIR United VMS e molti sistemi di gestione video (VMS) di terze parti, per una configurazione e un’esperienza operativa senza problemi.
Indipendentemente dal sito in cui il sistema di sorveglianza perimetrale è installato per la protezione, la minaccia di intrusione è antica, così come la necessità di un sistema per scoraggiare, rilevare, avvisare e monitorare in modo affidabile e proattivo l’accesso indesiderato a una struttura. Con FH-Series di Teledyne FLIR, l’utente incrementa il rilevamento e la classificazione delle intrusioni e attiva una risposta agli allarmi informata, verificata e accurata a qualsiasi minaccia, in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi condizione.