Come Flir supporta ogni fase critica del data center moderno


Nei data center, il tempo di attività non è solo una metrica, è il prodotto. Ogni minuto di inattività rappresenta una perdita di fatturato per i clienti, potenziali violazioni degli SLA e danni alla reputazione che possono richiedere anni per essere riparati. I team operativi devono rilevare i problemi prima che si trasformino in guasti e i guasti prima che si trasformino in interruzioni.
Ecco perché il rilevamento precoce è così importante. Le anomalie termiche nei sistemi elettrici e meccanici critici raramente compaiono da nessuna parte. Il calore si accumula prima del guasto. I componenti si degradano prima di rompersi. Le prestazioni di raffreddamento cambiano prima dello spegnimento dei sistemi. Prima i team possono vedere questi segnali di avvertimento, maggiore è la loro opportunità di intervenire prima che un guasto diventi un’interruzione.

Immagine termica di una persona che si accovaccia dietro un camion
Le termocamere vedono il calore. Non si preoccupano dell'oscurità, della pioggia, della nebbia o delle formazioni di nuvole particolarmente drammatiche. Abbinalo a un radar in grado di spazzare un’ampia area e rilevare il movimento e disporre di un sistema di conferma a doppia tecnologia originariamente sviluppato per la sicurezza dei siti nucleari.

I fari intorno all'involucro dell'edificio non devono rimanere accesi. Dovrebbero accendersi quando la telecamera e il sistema radar concordano che è apparso qualcosa che vale la pena illuminare. Fino ad allora, il sito è buio, migliore per le comunità vicine, migliore per il consumo energetico e notevolmente più allarmante per chiunque abbia ipotizzato l’oscurità significava che non erano state osservate.
Prima di posizionare qualsiasi prodotto di sicurezza in un sito, i pianificatori devono comprendere la disposizione della posizione, i percorsi di avvicinamento e i vincoli di copertura.
Lo strumento di pianificazione del sito Raven supporta questa fase critica di pianificazione con una pianificazione del sito di sicurezza di livello professionale basata su un’esperienza intuitiva basata su Google Maps. Modellando visivamente un sito, i team possono identificare potenziali vulnerabilità, comprendere i modelli di traffico e pianificare il posizionamento del sensore con sicurezza prima dell’inizio dell’installazione.
Raven aiuta i progettisti a simulare e posizionare le principali tecnologie di sicurezza, tra cui radar di terra, telecamere PTZ e telecamere fisse multispettrali, direttamente sulla mappa del sito. Lo strumento visualizza la portata e il campo visivo della telecamera, aiutando i team a convalidare la copertura, ridurre al minimo i punti ciechi e bilanciare il rilevamento di aree ampie con una verifica mirata.
Raven supporta i progetti perimetrali aiutando i team a:
Raven trasforma il design perimetrale in un processo deliberato e ripetibile, assicurando che il radar fornisca una consapevolezza dell'area ampia, che le termocamere siano posizionate per una conferma affidabile e che le telecamere visibili siano posizionate dove i dettagli e il contesto sono più importanti.
Un numero significativo e crescente di data center non è completamente collegato alla rete. Le connessioni delle utility in aree ad alta domanda possono richiedere anni e, nel frattempo, le strutture sono in funzione su generatori. Le termocamere e le termocamere acustiche di Flir osservano i sistemi di generazione per individuare le firme che precedono i guasti.

Termocamera acustica Flir Si2 Series per il rilevamento di scariche parziali (PD)
Un guasto elettrico in via di sviluppo genera calore resistivo prima di generare qualsiasi altra cosa. Una termocamera vede che, da una distanza di lavoro sicura, senza DPI, senza la mezza giornata di preparazione richiesta da un'ispezione tradizionale a distanza ravvicinata, rendendo più facile soddisfare le normative NFPA 70B.

Nel monitoraggio delle sale elettriche, Flir ha rilevato guasti 72 ore prima rispetto ai sistemi della concorrenza in casi di studio documentati.
I grandi generatori di gas naturale possono richiedere ispezioni periodiche di rilevazione ottica di gas a seconda della giurisdizione, e le installazioni di refrigeratori più grandi negli Stati Uniti possono rientrare nei requisiti di ispezione annuali legati alla legge AIM. In termini pratici, Flir può supportare entrambi i lati di questa sfida: la rilevazione ottica di gas per il rilevamento di perdite e le telecamere di automazione per guasti meccanici e surriscaldamento.
Flir aiuta gli operatori a rilevare il surriscaldamento del rack, la degradazione della PDU, i punti caldi dei cavi e il rischio di incendio in fase iniziale prima che il fumo si diffonda o gli allarmi si aggravino. Questo rende il monitoraggio termico particolarmente prezioso in ambienti con spazi bianchi in cui un intervento precoce può prevenire interruzioni, danni alle apparecchiature o peggio.
Flir aiuta gli operatori remoti a distinguere tra problemi reali e rumore, dando ai team maggiore fiducia in ciò che vedono prima di inviare risorse o segnalare un problema.

Combinando la termografia, la luce visibile e il radar per la sicurezza, e la termografia, l'acustica e l'OGI per la manutenzione, trasformerai un patchwork di dispositivi in un unico sistema coeso e intelligente che protegge la tua struttura da ogni angolazione.
Il perimetro rimane sicuro. L'infrastruttura elettrica rimane monitorata. I refrigeratori rimangono conformi. L'impianto meccanico è sempre in vantaggio rispetto ai guasti. E il tuo team operativo rimane informato, con meno falsi allarmi, un rilevamento più forte in tutte le condizioni, decisioni più rapide e una piattaforma che si adatta ai tuoi siti, al tuo rischio e alle tue ambizioni.