DEKOM Video Security & Network GmbH è un distributore FLIR per il mercato della sicurezza nella regione DACH.

DEKOM Video Security & Network GmbH festeggia il suo 25° anniversario nell'industria della sicurezza.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore della sicurezza, DEKOM Video Security & Network GmbH è una delle aziende leader della tecnologia di videosorveglianza in rete nel mercato di lingua tedesca. Il distributore e integratore di sistemi con sede ad Amburgo è partner FLIR anche per la Germania e l'Austria da oltre sette anni. Per Wolfgang Haack, CEO di DEKOM, lavorare con il leader mondiale delle termocamere di sicurezza è sia vantaggioso che piacevole.

DEKOM impiega 36 specialisti in tecnologia di sicurezza, di cui oltre la metà si occupa dell'aspetto tecnico degli impianti di videosorveglianza: progettazione, project management, configurazione e supporto tecnico. In tutte queste attività DEKOM pone la massima attenzione alla qualità del servizio. Circa l'80% del business di DEKOM proviene da clienti industriali, sebbene l'azienda offra anche soluzioni simili per aeroporti, porti, centrali elettriche, sottostazioni e molte altre imprese.

L'offerta di termocamere FLIR

"Offriamo l'intero portafoglio di soluzioni di sicurezza professionali FLIR, compresi i modelli FC-Series, F-Series, SR-Series, PT-Series e D-Series", afferma Wolfgang Haack. "Recentemente, abbiamo aggiunto al nostro portafoglio le telecamere FLIR TCX Bullet e Mini Bullet, che sono innovazioni molto interessanti". DEKOM Video Security & Network GmbH fornisce anche unità palmari alle Forze dell'ordine.

"Commercializziamo le termocamere FLIR da circa sette anni", spiega Wolfgang Haack. "All'inizio eravamo un po' scettici, perché all'epoca la termografia era una tecnologia relativamente nuova. Ma presto ci siamo resi conto che il potenziale di mercato di questa tecnologia era grande. Oggi FLIR è l'unico marchio di termocamere che proponiamo attivamente ai nostri clienti. I prodotti FLIR offrono sempre alta qualità, sono facili da installare e configurare, e se abbiamo bisogno di supporto, l'azienda è sempre pronta ad assisterci".


Wolfgang Haack, CEO di DEKOM Video Security & Network GmbH: Oggi FLIR è l'unico marchio di termocamere che proponiamo attivamente ai nostri clienti. I prodotti FLIR offrono sempre alta qualità, sono facili da installare e configurare, e se abbiamo bisogno di supporto, l'azienda è sempre pronta ad assisterci". 

Termoocamere FLIR per la sicurezza perimetrale presso BASF


DEKOM Video Security & Network GmbH ha realizzato il sistema di sicurezza del perimetro dello stabilimento BASF di Ludwigshafen, che si estende per circa 20 chilometri e confina con varie tipologie di terreno.
"Un ottimo esempio del successo delle termocamere FLIR è il progetto di sicurezza perimetrale per il Gruppo BASF", afferma Wolfgang Haack. BASF è una delle principali industrie chimiche, con un portafoglio che spazia dal petrolio e gas ai prodotti chimici, materie plastiche, prodotti ad alto rendimento fino ai prodotti per l'agricoltura. Con oltre 200 impianti chimici, diverse centinaia di laboratori, centri tecnici, officine ed uffici, la sede BASF presso Ludwigshafen in Germania è il complesso industriale integrato più vasto d'Europa, con un'area di oltre 10 chilometri quadrati.

"Il sistema d sicurezza perimetrale del quartier generale della BASF doveva essere in grado di rilevare ogni singola intrusione, indipendentemente dalle condizioni di luce", spiega Altmeyer. "Il perimetro del complesso si estende per oltre 20 chilometri e confina con varie tipologie di terreno. Abbiamo introdotto le termocamere FLIR SR-Series in sostituzione diretta delle telecamere a circuito chiuso a luce visibile, e il cliente finale ne è rimasto molto soddisfatto. FLIR ha consegnato puntualmente e tutto ha funzionato come previsto". 

FLIR Raven: Strumento interattivo di pianificazione del sistema di sicurezza in tempo reale

DEKOM Video Security & Network GmbH utilizza spesso anche Raven, lo strumento di pianificazione FLIR per le termocamere di sicurezza. Raven è uno strumento per la pianificazione del sistema di sicurezza per le termocamere di sicurezza e sorveglianza FLIR. Può gestire fino a 50 unità alla volta e visualizza sia la portata che la posizione di ogni unità specificata. Raven utilizza Google Maps per progettare un'intera applicazione di sicurezza e la disposizione delle termocamere. Mostra l'area da coprire per determinare il modello di termocamera adeguato e il posizionamento corretto.

Un successo congiunto

“Siamo entusiasti di proporre i prodotti FLIR sul mercato", afferma Wolfgang Haack. “La collaborazione con FLIR tramite il nostro referente FLIR dedicato Bertrand Völckers è eccellente. Cerchiamo anche di dedicare del tempo al marketing sui prodotti FLIR e di mettere in risalto le innovazioni FLIR con i nostri clienti. A questo proposito, ci siamo già dedicati alla nuova termocamera FLIR FC-Series R, che non solo viene utilizzata per la protezione perimetrale, ma integra anche funzioni di misurazione della temperatura senza contatto per la rilevazione di incendi, la sicurezza e il monitoraggio termico delle sottostazioni, le discariche e apparecchiature di valore".


"Alla DEKOM Video Security & Network GmbH siamo entusiasti di proporre i prodotti FLIR sul mercato", afferma Wolfgang Haack.
Back to top