Sicurezza perimetrale infallibile per LUKOIL NEFTOCHIM BURGAS


LUKOIL Neftochim Burgas, con sede in Bulgaria, è la più grande raffineria dell'Europa sudorientale e lavora 9,5 milioni di tonnellate di petrolio greggio l'anno. I siti di produzione di Lukoil sono vitali per l'economia bulgara, ma presentano anche un rischio significativo. Per proteggere la sua infrastruttura critica dalle intrusioni, l'azienda ha richiesto a FLIR Systems una soluzione di sicurezza perimetrale "a prova di guasto" incentrata sulle termocamere.
"Lukoil Neftochim Burgas è un sito strategico per la Bulgaria. Ecco perché i requisiti di sicurezza sono così rigorosi. Facciamo tutto il possibile per soddisfare questi requisiti", afferma Petar Bakalov, Executive Director di Lukom-A, l'agenzia di sicurezza dedicata di Lukoil Bulgaria.
Fino a poco tempo fa, Lukoil aveva utilizzato due sistemi indipendenti per la sicurezza perimetrale: due recinzioni con cavi sensore distanti circa cinque metri l'una dall'altra. Pur fornendo risultati di qualità, l'installazione è risultata piuttosto costosa: scavi, cablaggi, telecamere e illuminazione per la verifica visiva del target rilevato.
Secondo Lyubomir Dimov, project manager di Lukom-A, l'azienda ha quindi deciso di valutare soluzioni alternative: "Abbiamo deciso di provare le termocamere, perché ci offrono la possibilità di controllare l'intera area con un numero relativamente ridotto di unità. Quando viene rilevato un movimento, riceviamo un allarme nella nostra sala di controllo. La differenza è che il sistema di cavi sensore richiede l'installazione di cablaggio, illuminazione lungo il perimetro, una videocamera ogni 60 m - tutto questo è più oneroso da implementare e più costoso. Con le termocamere vediamo sempre direttamente cosa succede, indipendentemente dall'illuminazione, di giorno o di notte".
Lukoil ha scoperto la potenza dell'imaging termico testando un'installazione pilota. La compagnia ha verificato che le termocamere superano le telecamere non solo di notte di notte, ma sono anche molto efficaci durante il giorno.
Lyubomir Dimov: "Tre anni fa abbiamo deciso di installare alcune telecamere per sorvegliare una torcia, un'installazione ad alto rischio di esplosione. Abbiamo condotto alcuni test con una termocamera FLIR e abbiamo scoperto che anche di giorno una normale videocamera a colori può non rilevare un intruso tra il fogliame, se indossa vestiti dello stesso colore delle fronde. Al contrario, le termocamere possono ancora seguirlo anche se si nasconde dietro ai cespugli. Questo ci ha realmente convinto che la tecnologia termografica fosse la strada giusta da percorrere".
Per il suo stabilimento petrolchimico di Burgas, Lukoil si è rivolto al principale distributore FLIR per la Bulgaria, Telelink EAD, un'azienda leader nell'integrazione di sistemi nell'Europa sudorientale, e al suo partner, la società di integrazione di sistemi 2 Plus Bulgaria AD. Insieme, queste due aziende hanno proposto le termocamere FLIR FC ed F Series in combinazione con un software avanzato di analisi video per garantire un livello di protezione perimetrale più elevato.
Ivan Ilchev, tecnico di sistema di Telelink, commenta: "Il sistema di cavi sensore che Lukoil Neftochim sta utilizzando ha i suoi meriti, ma richiede una manutenzione pesante e il tasso di falsi allarmi del sistema è relativamente alto. Inoltre, un sistema di telecamere a circuito chiuso ha i suoi inconvenienti. Se si considera che il sito di Lukoil ha un perimetro molto esteso da sorvegliare, più di 22 chilometri, allora in realtà servirebbero oltre 400 telecamere TVCC standard per coprirlo. Dato che con una termocamera è possibile sostituire facilmente sei o sette telecamere a circuito chiuso a luce visibile, abbiamo consigliato a Lukoil di utilizzare le termocamere FLIR Systems in combinazione con un'analisi video avanzata. Questo sistema viene chiamato Thermal Fence, che è realmente una soluzione molto conveniente. Ciò che sorprende delle termocamere è che possono essere utilizzate in quasi tutte le condizioni, di notte, con nebbia, pioggia, in ambienti difficili come qui, dove il terreno non è libero e coperto di cespugli e alberi".
I vantaggi sono molto chiari a Lukoil Neftochim. L'investimento in termocamere è molto inferiore rispetto a quello per le telecamere a luce visibile lungo l'intero perimetro. Petyr Bakalov commenta: "Le termocamere hanno dimostrato di essere la soluzione migliore per noi, date le caratteristiche dell'area da proteggere. La raffineria di Lukoil si trova in una zona priva di illuminazione e la maggior parte dei problemi si verifica di notte. Ecco perché le termocamere sono estremamente convenienti per noi".
"Il vantaggio più importante è l'affidabilità delle termocamere FLIR: possiamo vedere di giorno e di notte. Poco dopo aver installato le termocamere, siamo riusciti a catturare due gruppi di intrusi che cercavano di entrare nel territorio di Lukoil con l'intento di rubare rottami metallici. Per me FLIR è uno dei migliori fornitori di termocamere al mondo e lo raccomanderò alla nostra direzione per poter proseguire la collaborazione con FLIR in futuro".