68 termocamere FLIR monitorano i 14 km del perimetro che circonda un'esclusiva area residenziale e commerciale. Per chi è alla ricerca di lusso, esclusività e sicurezza nella zona di Johannesburg e Midrand, in Sud Africa, allora Waterfall Estates è il posto giusto. L'architettura puramente sudafricana di questa nuova e raffinata area residenziale e commerciale è unica nel suo genere, immersa in un paesaggio indigeno; grazie alle avanzate termocamere di sicurezza FLIR Systems l'intera area è protetta da un sistema di sicurezza all'avanguardia.
Il complesso residenziale Waterfall Estate è stato completato nel maggio 2015 da Century Property Developments. Oltre a godere di uno stile di vita improntato al meglio del lusso, i residenti apprezzano la cura verso tutti gli aspetti della sicurezza con cui è stato progettato il complesso. Nick Crow of Century Property Developments spiega: "L'intenzione è quella di commissionare sistemi di sicurezza di che soddisfino specifiche elevate e rigorose come queste, in tutti i complessi Century Estates. Una cosa che distingue i nostri complessi dagli altri è l'alto livello di sicurezza che offriamo. La nostra missione è quella di garantire la sicurezza dei nostri residenti, e siamo orgogliosi di poter affermare che abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie a impianti di sicurezza d'avanguardia come questo".
Soluzione di sicurezza avanzata
Per garantire la sicurezza dei residenti, l'impresa si è concentrata sulla messa in sicurezza del complesso, che comprende una serie di guardiole di accesso e un robusto perimetro intorno alla proprietà. Per proteggere le aree residenziali, all'azienda di integrazione sicurezza 4C Technology è stato commissionato il progetto per la realizzazione di una soluzione affidabile per il monitoraggio di sicurezza dei 14 km perimetrali e delle otto guardiole presso gli ingressi/uscite. Secondo Paul Frewen, CEO di 4C Technology, i 14 km perimetrali hanno presentato numerose sfide, la più critica delle quali è stata il fiume Jukskei che attraversa la proprietà. Gestire l'ingresso e l'uscita del fiume dalla proprietà è stato particolarmente impegnativo e ha richiesto ulteriori misure di sicurezza. 4C ha optato per installare lungo il perimetro 98 unità tra termocamere e telecamere analogiche con illuminazione a infrarossi. In totale sono state installate 68 termocamere FLIR e 30 telecamere analogiche. Le termocamere e le telecamere analogiche sono state utilizzate per monitorare il perimetro, mentre le telecamere visive e il controllo degli accessi sono stati destinati come ulteriori mezzi di verifica alle entrate e alle uscite. Tutte le unità perimetrali sono dotate di funzioni avanzate di analisi video e sono collegate a una sala di comando centrale dove gli operatori possono visualizzare gli eventi e attivare le opportune misure. Tutte le registrazioni e le analisi vengono eseguite direttamente in loco sulla tele- o termo-camera, in modo che solo le informazioni rilevanti devono essere trasmesse al centro di comando, al fine di non sovraccaricare la rete IP. Il distributore sudafricano FLIR, la Timeless Technologies, ha fornito le termocamere e i sistemi di analisi video FLIR. Quando un incidente o un evento viene rilevato dalle termocamere, l'operatore della sala di comando può valutare la situazione e attuare le azioni appropriate.
Sicurezza perimetrale a costi contenuti
Tinus Diedericks, CEO di Timeless Technologies, commenta la scelta delle termocamere per Waterfall Estates. "Proteggere un perimetro di queste dimensioni rappresentava una sfida significativa. Il costruttore ha preso in considerazione diverse opzioni, tra cui le telecamere a circuito chiuso a luce visibile, ma ciò avrebbe comportato il posizionamento di una telecamera ogni 70 metri. Per questo motivo hanno scelto le termocamere FLIR".
Le termocamere hanno infatti una portata di rilevamento molto più ampia rispetto alle videocamere e non necessitano di illuminazione aggiuntiva e di opere di installazione. Le termocamere forniscono un'immagine basata sul calore emesso dall'ambiente, e quindi permettono di vedere gli intrusi di notte, durante il giorno e in condizioni di maltempo, come in caso di temporali. Grazie al minor numero di unità necessarie e all'assenza di illuminazione supplementare, le termocamere si sono rivelate la scelta più sensata ed economica per la sicurezza perimetrale e il rilevamento di intrusioni. Paul Frewen, MD di 4C Technology, spiega: "L'installazione delle termocamere FLIR si è rivelato il metodo più efficace per rilevare eventuali intrusioni e consentire agli operatori della sala di comando di prendere decisioni corrette e rapide per prevenire qualsiasi tentativo di violazione della sicurezza".
Rilevamento affidabile in tutte le condizioni
Scegliendo le termocamere FLIR FC-Series S e SR-Series, la 4C Tecnology si è orientata su un prodotto FLIR di fascia alta, per ottenere il migliore dettaglio e la migliore qualità immagine necessari per rilevare le intrusioni in modo ottimale negli ambienti più sfavorevoli. "Al momento della scelta, queste termocamere FLIR rappresentavano la soluzione di protezione perimetrale più avanzata e affidabile. Sono state provate anche altre termocamere, ma FLIR è risultata la migliore. La cospicua base di installato e la garanzia di 10 anni hanno rafforzato la convinzione che questa fosse la termocamera giusta per questa applicazione", afferma Tinus Diedericks. Per soddisfare le specifiche e la conformazione dell'area perimetrale sono state adottate diverse ottiche. Per monitorare in modo efficiente l'entrata e l'uscita delle Waterfall Estates attraverso il fiume Juksei, è stata scelta un'ottica grandangolare, in modo da coprire l'intera larghezza all'entrata.
Sito di riferimento
"Per questo progetto i costruttori di Waterfall Estates non hanno esitato ad optare per la qualità superiore offerta da FLIR. Non si è trattato di un semplice aggiornamento dal TVCC a luce visibile all'imaging termico", afferma Anel Steyn, National Marketing Brand Manager di Timeless Technologies. "Questo sottolinea l'importanza della qualità che i costruttori attribuiscono a questo progetto. Secondo Timeless Technologies, "Waterfall Estates è già servita da valido punto di riferimento per altri progetti di sicurezza perimetrale che abbiamo sviluppato in Sudafrica".