Le termocamere SR-100 di FLIR Systems proteggono il perimetro esterno dell'aeroporto. L'aeroporto di Monaco di Baviera, ufficialmente chiamato Franz Josef Strauss Airport, si trova a 28 km a nord-est di Monaco di Baviera, in Germania. Quello di Monaco è il secondo aeroporto della Germania per traffico passeggeri (34,5 milioni nel 2008), dopo l'aeroporto internazionale di Francoforte. È il settimo più grande in Europa e il ventottesimo nella lista degli aeroporti più trafficati del mondo.

La SR-100 di FLIR Systems (a sinistra) è montata su un meccanismo pan/tilt insieme a una telecamera a circuito chiuso. Il sistema è montato su pali esistenti lungo la pista. (A destra) Una vista della sala controllo presso l’aeroporto di Monaco.

In pochi anni, l'aeroporto di Monaco è diventato uno dei principali hub europei del trasporto aereo. È una forza trainante per l'occupazione e la crescita nella regione. E l'aeroporto di Monaco si sta preparando ad espandersi ulteriormente. Per aumentare la capacità da 90 a 120 movimenti l'ora è prevista una terza pista.

Nel 2008, per il quarto anno consecutivo, l'aeroporto di Monaco è stato nominato vincitore del premio "Best Airport in Europe" in un sondaggio internazionale su 8,2 milioni di passeggeri in tutto il mondo. L'Airport Survey condotto annualmente da Skytrax, una società indipendente con sede a Londra che svolge ricerche di mercato nel settore aviazione, è la più grande indagine internazionale sugli standard di qualità degli aeroporti.

I passeggeri hanno inoltre indicato Monaco al quinto posto nella classifica mondiale del Skytrax World Airport Awards 2008, preceduto solo dagli hub asiatici, Hong Kong International Airport, Singapore Changi, Seoul Incheon e Kuala Lumpur.

Essere tra i primi 5 aeroporti del mondo significa che i passeggeri internazionali hanno assegnato all'aeroporto di Monaco un punteggio estremamente alto per quanto riguarda i tempi di attesa prima del check-in e per l'immigrazione, il personale di ristorazione, i commessi dei negozi... Ciò che probabilmente non viene considerato dai passeggeri che transitano nell'aeroporto di Monaco e compilano un sondaggio, è la sicurezza. Per i viaggiatori è ovvio presupporre che un aeroporto sia un luogo dove vengono prese tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza.

I passeggeri che transitano nell'aeroporto di Monaco non solo hanno bisogno di sentirsi al sicuro, ma devono essere sicuri.

Back to top