L'importanza della sensibilità termica per la precisione del rilevamento


È comunemente risaputo che il momento peggiore per tentare una violazione del perimetro è mezzogiorno, con il sole in alto nel cielo senza una nuvola in vista. Qualsiasi intruso che si rispetti aspetterà il cuore della notte, che arrivi una nebbia pesante, il vento, la pioggia, la neve o tutto quanto sopra menzionato. Qualsiasi condizione meteorologica avversa che influisca sulla capacità del personale addetto alla sicurezza di vedere chiaramente, e quindi rilevare un intruso, è lo scenario migliore per l’intruso. La migliore tecnologia di videosorveglianza del settore, quindi, deve offrire il più alto tasso di rilevamento possibile in ogni condizione concepibile.
Da quando è stato reso disponibile in commercio per le applicazioni di sicurezza, la termografia si è affermata come la tecnologia più affidabile per fornire immagini chiare in condizioni che normalmente abbagliano le telecamere visibili. Tuttavia, non tutti i dispositivi termici sono uguali.
La sensibilità termica, o Noise Equivalent Temperature Difference (NETD), descrive la minima differenza di temperatura che si può vedere con una termocamera. In effetti, più basso è il valore NETD, che viene misurato usando millikelvin (mK), migliore è il sensore in grado di registrare piccole differenze di temperatura. La scala seguente può essere utilizzata per determinare la qualità di un rilevatore termico:
I prodotti base in genere presentano basse sensibilità termiche e sono quindi ancora soggetti a condizioni come pioggia, nebbia, neve, che riducono il contrasto dell'immagine, portano a una scarsa visibilità, ostacolano la precisione del rilevamento e determinano una consapevolezza limitata della situazione. I clienti devono essere consapevoli che alcune telecamere a basso costo dei produttori nascondono una scarsa sensibilità prendendo il NETD a 50°C invece dello standard industriale di 30°C.
Inoltre, i tassi di rilevamento sono un fattore incredibilmente importante da considerare quando si sceglie una termocamera per sistemi di rilevamento delle intrusioni perimetrali (PIDS). Per le applicazioni perimetrali esterne, la realtà è che le possibilità di avere condizioni meteo diverse sono tutte ma garantite. Pertanto, avere una fotocamera con sensibilità termica superiore farà la differenza nelle prestazioni del PIDS. Maggiore è la sensibilità di un sensore termico, migliore sarà la precisione di rilevamento.
Oggi, Teledyne FLIR fornisce telecamere di sicurezza per la termografia leader del settore che stabiliscono lo standard di sensibilità. Un esempio fondamentale è la nuova telecamera multispettrale FH-Series ID. Dotata di un sensore termico che supporta una sensibilità di <30 mK, di un imager ottico con risoluzione 4K e di un'analisi integrata della rete neurale convoluzionale (CNN), FH-Series è progettata per fornire un rilevamento e una classificazione coerenti e accurati delle minacce umane e dei veicoli negli ambienti più difficili. Grazie all'implementazione della serie FH, gli operatori della sicurezza ottengono una telecamera sempre attiva, sempre funzionante e che riduce al minimo i falsi allarmi, riducendo così il costo totale di proprietà.
Quando le condizioni cambiano a un livello inferiore, una telecamera di sicurezza deve essere in grado di resistere a tale cambiamento. I dispositivi più affidabili e robusti sono quelli che offrono immagini chiare e di alta qualità, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche avverse o dagli scenari di illuminazione. Quando costruisci il tuo sistema di sicurezza perimetrale, assicurati che le termocamere abbiano una sensibilità termica superiore per tenere lontani gli intrusi e proteggere le risorse, ogni ora del giorno, indipendentemente dalle condizioni.