Approfondimenti dal campo: In che modo le termocamere proteggono i perimetri delle sottostazioni in remoto

La serie Approfondimenti dal campo offre approfondimenti da parte degli esperti FLIR che consigliano, impiegano e usano la tecnologia della termografia ogni giorno. Unisciti a noi nel dibattito sulle diverse applicazioni della tecnologia termica nel campo della protezione, della sicurezza e della protezione delle apparecchiature per le infrastrutture critiche.

Il personale addetto alla sicurezza deve essere in grado di rilevare veicoli e individui non autorizzati presso i siti delle infrastrutture critiche. Senza un rilevamento delle intrusioni, le entità quali le sottostazioni elettriche possono essere soggette ad attacchi fisici. Secondo CIGRE, un’organizzazione globale del settore elettrico, l’88 percento delle sottostazioni fa registrare almeno un’irruzione l’anno e il 10 percento rileva oltre 20 intrusioni nello stesso periodo di tempo. Al fine di salvaguardare le sottostazioni in remoto da minacce esterne, le utility elettriche stanno facendo affidamento su termocamere durevoli per un monitoraggio e una protezione migliore.

I principali punti deboli della sicurezza delle sottostazioni in remoto

Il guasto di un’importante sottostazione causato da una violazione di sicurezza avrebbe un effetto devastante per proprietari di abitazioni, aziende e infrastrutture mission-critical. Mentre la sicurezza fisica rappresenta una priorità principale per le utility, la progettazione, l’installazione e il funzionamento di un sistema perimetrale richiede competenze. Postazioni remote, connettività di rete limitata, scarsa luminosità, controlli di sicurezza interni e conformità con il North American Electric Reliability Corporation sono alcune delle sfide che affrontano i risponsabili della sicurezza delle sottostazioni e gli integratori di sistemi.

FC-Series-ID-men walking in and out of alarm zones.jpeg

Le termocamere di sicurezza monitorano i perimetri in condizioni climatiche avverse, di giorno e di notte.

Termografica per il tuo sistema di rilevazione intrusioni perimetrale (PIDS)

Sin dal loro esordio sulla scena della sicurezza mainstream alcuni decenni fa, le termocamere di sicurezza sono diventate rapidamente la soluzione ottimale per la sicurezza perimetrale delle sottostazioni in remoto a causa della loro capacità di monitorare i perimetri, di giorno e di notte, in condizioni climatiche avverse e in ambienti ostili.

Le termocamere misurano le sottili differenze di distribuzione del calore emesse da oggetti e persone per poi produrre immagini ad alto contrasto e fornire un rilevamento delle intrusioni affidabile. Esse consentono al personale addetto alla sicurezza il rilevamento di un intruso prima che questi raggiunga il perimetro per un intervento precoce.

In qualità di leader del settore nella tecnologia termica termografica avanzata, FLIR offre la migliore qualità dei sensori disponibili. La soluzione di sicurezza totale di FLIR che include una suite diversificata di telecamere perimetrali offre la più ampia selezione di ottiche e portate di rilevazione, adattabili a impieghi sia grandi che piccoli. I dati relativi al successo di FLIR rappresentano solo uno dei motivi per cui le utility scelgono costantemente le telecamere FLIR.

FC_Series_ID_1.2.jpg

Le termocamere sono in grado di monitorare in modo efficace gli spazi interni delle sottostazioni laddove la “sorveglianza tradizionale” può generale falsi allarmi.

Raccomandazioni sulla progettazione

Quando si adottano termocamere presso sottostazioni, vi sono diversi fattori da considerare per ottimizzare le prestazioni. Ecco alcuni consigli dai nostri esperti FLIR.

  1. Identifica cosa hai bisogno di proteggere: Valuta le esigenze specifiche della tua sottostazione, definisci le tue minacce e stabilisci quale area ha bisogno di monitoraggio. Per le sottostazioni rurali o di piccole dimensioni lontane dalla città, posiziona le tue telecamere in modo da avere una visuale ferma del perimetro esterno. In caso di avvicinamenti, verrai avvisato tempestivamente. Per le sottostazioni nelle aree urbane vicine ai terreni pubblici e alle passerelle, potrebbe non essere efficace in termini di costi “sorvegliare” poiché i pedoni potrebbero generare falsi allarmi. In questi scenari, le termocamere che sorvegliano gli spazi interni di una sottostazione potrebbero risultare un’opzione migliore.

  2. Ottieni il massimo dall’infrastruttura esistente: Le termocamere vanno montate a una distanza minima di 3,5-4,5 metri da terra. Tuttavia, le recinzioni di alcune sottostazioni sono alte solo 1,8-2,4 metri. In questo caso, è opportuno montare telecamere sui pali telefonici o su strutture a torre. L’utilizzo di queste strutture esistenti invece di eseguire nuovi scavi può consentire di risparmiare tempo e denaro.

  3. Scegli la giusta telecamera per la tua applicazione: Per le sottostazioni di piccole dimensioni inferiori a un acro, l’impiego lungo la recinzione di un paio di telecamere FLIR Elara™ FC-Series ID, dotate di analisi integrata, risolverebbe il problema. Per esigenze a breve e medio raggio, la FLIR Elara FB-Series rappresenta un’ottima opzione economica. Installa sul cancello una telecamera visibile o una telecamera che offre immagini sia termiche che ottiche, come ad esempio FLIR Saros™ DH-390 Dome per il monitoraggio del traffico generale. Per le sottostazioni di maggiori dimensioni (circa due acri) ad alto valore, è opportuno considerare l’impiego combinato di telecamere FLIR FC-Series ID e FLIR Saros™ DM-Series per la copertura della recinzione. Inoltre, monta una telecamera Pan-Tilt con stream visibile e termico come la FLIR Elara™ DX-Series o FLIR Triton™ PT-Series, per sorvegliare il perimetro con un monitoraggio migliore e una migliore valutazione delle minacce.

Come considerazione finale, scegli il giusto software per semplificare la gestione, le operazioni e le funzionalità. Per applicazioni di maggiori dimensioni dove i clienti hanno bisogno di gestire la sorveglianza, di controllare gli accessi, dei radar e di altri sistemi disparati su una piattaforma, è opportuno considerare l’acquisto di un software di comando e controllo. Per operazioni di sorveglianza di livello aziendale, un sistema di gestione video rappresenta una soluzione ottimale per piccole applicazioni che si servono solo di poche telecamere: è sufficiente un videoregistratore di rete. A prescindere dalla mole del progetto, collabora con un team di esperti in grado di valutare, progettare, installare e programmare il sistema adeguato per la tua applicazione.

Per ulteriori risorse volte ad aiutarti a progettare il tuo sistema, visita la nostra pagina web delle utility elettriche.

Back to top