Perché la termografia?...Perché no?

Le termocamere rappresentano la soluzione di monitoraggio 24/7 più efficace disponibile oggi sul mercato della videosorveglianza. A differenza di altre soluzioni video, le termocamere non hanno bisogno di luce per riprendere filmati di alta qualità e contrasto e possono vedere attraverso oscuranti visivi come polvere, nebbia leggera, fumo o una certa quantità di fogliame. Per questo, l'integrazione delle termocamere può offrire numerosi vantaggi, da una migliore analisi con un tasso minore di falsi allarmi a una maggiore copertura e a un migliore ritorno sull’investimento.

Nei progetti di sorveglianza all'aperto, come la protezione perimetrale di un impianto, è quasi certo che si incontreranno scenari o specifiche aree in cui la luce è scarsa o inesistente. Accade particolarmente quando il sole tramonta e si deve fare affidamento sull'illuminazione artificiale, installata appositamente per garantire visibilità alla videosorveglianza o per altri scopi. Le termocamere non si affidano affatto alla luce riflessa, ma creano immagini dal calore visualizzando differenze molto piccole di energia termica come varie tonalità di grigio nel video in bianco e nero. 

Come l'occhio umano, le normali telecamere a luce visibile si basano sulla luce riflessa che viene bloccata da alcuni impedimenti visivi. Le termocamere non solo vedono nell’oscurità più totale, ma permettono anche di vedere chiaramente attraverso oscuranti che renderebbero inutilizzabili le telecamere a luce visibile, come il fumo, la polvere, o fogliame rarefatto. Lo stesso vale per le problematiche di sorveglianza che riguardano il mimetismo naturale della scena. Le normali telecamere possono essere ingannate da paesaggi in cui l'uniformità dei colori o dei motivi naturali nascondono gli oggetti di interesse, aumentando la pericolosa possibilità che qualcosa di importante passi inosservato. Tuttavia, poiché la radiazione termica può penetrare queste barriere visibili, l'immagine termica rimane, ancora una volta, in gran parte non influenzata dalla loro presenza. 

La funzione dell'analisi per la videosorveglianza può essere semplicemente descritta come l'elaborazione su un'immagine digitale che utilizza algoritmi predefiniti nel tentativo di identificare automaticamente gli oggetti o le attività di interesse. Sfortunatamente, è possibile che si verifichino dei problemi di affidabilità dell'analisi con l'uso di telecamere a luce visibile in presenza di variazioni di intensità luminosa, condizioni di scarsa illuminazione o eventi naturali comuni come il vento, le precipitazioni o la presenza di insetti, soprattutto di notte. L'uscita video ad alto contrasto delle termocamere riduce al minimo questi problemi evidentemente fastidiosi e, utilizzando gli stessi strumenti di analisi, offrono una maggiore affidabilità, riducendo in modo significativo i falsi allarmi. 

Oltre a tutti i vantaggi elencati in precedenza offerti dalla   , questa tecnologia si è dimostrata un'ottima alternativa ottenere la massima copertura di sicurezza a un prezzo ragionevole. La molteplice efficacia e la portata delle termocamere riducono al minimo il numero di unità e di pali di sostegno necessari nella maggior parte dei progetti ed eliminano la necessità di una costosa illuminazione supplementare. L'integrazione dell'analisi video con la termografiacostituisce un sistema di rilevazione intrusioni altamente efficace, con una riduzione dei falsi allarmi rispetto alle telecamere a luce visibile. Il risultato finale è una soluzione di sicurezza economicamente vantaggiosa, che funziona 24/7 e richiede un'attenzione minima da parte del team di sicurezza o del fornitore di servizi di telesorveglianza. Piccole cose come la manutenzione dell’illuminazione riparazioni o le risposte ai falsi allarmi possono non sembrare un grosso problema in un primo momento, ma come Benjamin Franklin disse una volta, "Fate attenzione alle piccole spese: una minuscola falla può affondare una grande nave”.

Back to top