Che cos'è FLIR Nexus e perché è importante?


La consapevolezza situazionale implica la comprensione di una data circostanza, la raccolta di informazioni pertinenti, l’analisi e l’adozione di decisioni informate per affrontare eventuali rischi potenziali.
Quando si applica questo metodo alla sicurezza perimetrale, è pratica comune vedere i progetti che rafforzano il perimetro; ma una volta che si verifica l’allarme, è raro disporre di un sistema che fornisca la copertura continua e le informazioni pertinenti di cui gli operatori hanno bisogno per prendere una decisione informata man mano che la potenziale minaccia progredisce.
Quindi, pensando a un design perimetrale tradizionale, ci si aspetterebbe di vedere una sorta di sistema di rilevamento delle intrusioni che comprende una varietà di tecnologie. Spesso FLIR collabora con i clienti per creare una barriera virtuale che includa una combinazione di termocamere e telecamere visibili abbinate all'analisi del rilevamento. Insieme, questi sistemi possono fornire informazioni accurate su persone o veicoli perimetrali.
Tuttavia, è l’azione che viene intrapresa dopo una violazione perimetrale a determinare come dovrebbe reagire un team di sicurezza. Sfortunatamente, questo è il punto in cui vediamo lacune nella progettazione dei sistemi di sicurezza e può in ultima analisi significare che l’operatore non ha una consapevolezza situazionale totale.
È qui che entra in gioco FLIR Nexus. Nexus è un protocollo di comunicazione proprietario che aiuta a colmare il divario tra dispositivi e sistemi, garantendo una comprensione più completa dell’ambiente all’esterno e all’interno di un perimetro di sicurezza.
La creazione del livello di tracciamento di un sistema di rilevamento e la completa consapevolezza del contesto richiedono che un integratore di sistemi coordini la comunicazione tra molte tecnologie diverse. Senza un sistema di comunicazione globale, questo tipo di coordinamento può essere piuttosto complicato, richiedendo all’integratore di impostare una serie di regole per identificare prima il bersaglio, classificarlo come minaccia, individuare la posizione fisica e quindi tracciare il bersaglio mentre si muove. È improbabile che questa potenziale minaccia rimanga nel campo visivo di un singolo sensore, quindi l’integratore dovrebbe inoltre coordinare le comunicazioni tra diversi sensori per mantenere la continuità man mano che il bersaglio si muove.
Spesso, per eseguire questo livello di consapevolezza situazionale, un cliente aveva bisogno di un software avanzato che raccogliesse i geodati presentati da una varietà di sensori diversi e coordinasse i passaggi corretti man mano che il bersaglio si muovesse.

FLIR Nexus fornisce ai clienti la consapevolezza situazionale necessaria per gli spazi esterni, consentendo ai dispositivi edge di comunicare in un formato server/client senza la necessità di software o server al centro. Non è necessario aggiungere software o server, riducendo il costo di proprietà rispetto a soluzioni simili sul mercato. I dispositivi FLIR Nexus consentono anche un'installazione semplificata, poiché tutti i dispositivi edge comunicano in tempo reale e non c'è nulla da configurare sul lato testa.
In combinazione con l'analisi delle termocamere FLIR per il rilevamento, questo sistema di sicurezza totale è in grado di identificare, localizzare e tracciare i bersagli, tutto a livello periferico. Mentre una potenziale minaccia si sposta attraverso la scena, i dispositivi abilitati Nexus comunicano i geodati ad altri dispositivi Nexus e forniscono consegne senza interruzioni per il tracciamento continuo. Ciò consente a un operatore di disporre delle informazioni necessarie per prendere decisioni informate su ciò che sta accadendo, fornendo così una completa consapevolezza situazionale. Poiché tutti i dispositivi FLIR sono dotati di driver ONVIF, tutte le informazioni video possono essere registrate in qualsiasi VMS.
Un altro vantaggio di Nexus è che consente ai clienti di estendere la propria copertura su aree di grandi dimensioni utilizzando meno dispositivi. Ciò rende la fornitura di una consapevolezza situazionale completa molto più accessibile.
Ad esempio, si consiglia un parcheggio per edifici commerciali. Cercare di coprire un’area così ampia spesso presenta molte sfide, come una bassa visibilità notturna e un’infrastruttura minima. Con i sensori Nexus di FLIR possiamo coprire a 180 gradi da un edificio con soli tre dispositivi. Due radar a schermo piatto possono fornire il rilevamento per un campo visivo di 180 gradi e una telecamera pan-tilt multispettrale fornirà visibilità sia di giorno che di notte. I dispositivi consentono la pianificazione degli allarmi e la configurazione delle zone, quindi con tre dispositivi possiamo rilevare e tracciare qualsiasi potenziale minaccia che si trova nell’area al di fuori delle ore desiderate.



Oggi ci sono molte opzioni per quanto riguarda l'analisi. Se si desidera ricevere una notifica su un qualche tipo di rilevamento, probabilmente esiste un'analisi per questo. Quando si tratta di sicurezza perimetrale, queste analisi aiutano a proteggere il tuo ambiente o finiscono per creare allarmi fastidiosi che rendono la soluzione complessiva meno efficace? I dispositivi Nexus di FLIR aiutano i clienti a creare una soluzione semplificata a un costo inferiore, garantendo al contempo che le informazioni fornite all'operatore non siano solo pertinenti ma accurate.