Le termocamere FLIR rilevano le intrusioni e mantengono la viabilità ferroviaria in perfetta efficienza

Infrabel, il gestore della rete ferroviaria del Belgio, utilizza le termocamere FLIR per rilevare la presenza di persone sui binari.

L'azienda utilizza 30 termocamere FLIR ITS-Series Rail per il monitoraggio di intrusioni nelle gallerie della linea Nord-Sud. Se si verifica un'intrusione in galleria, le termocamere ne rilevano la firma termica e, utilizzando algoritmi intelligenti, stabiliscono se si tratta di una persona o di qualcos'altro. Successivamente, viene attivato un allarme per avvertire l'operatore della sala di controllo del pericolo imminente.

Le termocamere FLIR garantiscono il rilevamento 24/7 sui binari o in galleria e non necessitano di alcuna illuminazione. Il sistema si basa su algoritmi di rilevamento avanzati per individuare affidabilmente la presenza di persone, ignorando i falsi allarmi causati da altre fonti, come piccoli animali o i treni in transito. Infrabel ha imposto un'accuratezza di rilevazione del 99%, un requisito impegnativo che le termocamere FLIR sono state in grado di soddisfare.

brussels rail its series thermal

In una sola occasione gli operatori hanno deciso di bloccare il traffico ferroviario per evitare un incidente grave.

Tra dicembre 2018 e settembre 2019 sono state rilevate diverse intrusioni sulla linea Nord-Sud di Bruxelles. In una sola occasione gli operatori di Infrabel hanno deciso di bloccare il traffico ferroviario per evitare un incidente grave, dimostrando la capacità delle termocamere di salvaguardare vite umane e ridurre i disservizi. Progetti come la linea Nord-Sud di Infrabel dimostrano il ruolo determinante delle termocamere per la sicurezza operativa dei sistemi di trasporto pubblico.

Leggi l'articolo integrale

 

 

 

Back to top