Rilevazione automatica di eventi e raccolta dati sul traffico nel Sheikh Zayed Tunnel, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

In Medio Oriente sono numerosi gli esempi di progetti di sistemi di trasporto integrati e innovativi, ma pochi sono di così grande effetto come la galleria Sheikh Zayed recentemente inaugurata ad Abu Dhabi. Lunga complessivamente 3,6 km, compresa una sezione di 2,4 km coperta, questa struttura a doppio senso di marcia (quattro corsie in ciascuna direzione) è la più lunga galleria stradale del Medio Oriente. La galleria è stata aperta al pubblico il 5 dicembre 2012.

Parte di un progetto più ampio di potenziamento delle infrastrutture, per il quale sono stati stanziati 816,8 milioni di dollari americani, Sheikh Zayed Tunnel attraversa a 15 metri di profondità la capitale degli Emirati Arabi Uniti e si prevede possa avere un impatto favorevole sul flusso veicolare, alleviando i problemi di congestione del traffico cittadino. Commentando l'importanza di questa nuova e imponente opera inserita in un contesto più ampio, il direttore generale del Comune di Abu Dhabi, Jumma Al Junaibi, spiega che "il progetto è vitale per i piani di sviluppo a lungo termine della capitale, perché ha lo scopo di fronteggiare il previsto aumento di popolazione e traffico". Lo scopo finale di Sheikh Zayed Tunnel è ridurre la congestione, ma la priorità più critica nella gestione quotidiana non è semplicemente garantire la scorrevolezza del traffico da A a B, ma soprattutto garantirne la sicurezza. E per raggiungere questo obiettivo è necessario sapere esattamente cosa sta accadendo in galleria, in ogni momento. La velocità di acquisizione di un evento da parte dei gestori si riflette positivamente sulla rapidità di intervento. Le soluzioni AID di FLIR sono note in tutto il mondo per l'immenso valore che apportano ai gestori di gallerie, autostrade e ponti. I prodotti di questa azienda hanno salvato tantissime vite umane, consentendo agli operatori di gestire rapidamente gli eventi, contenerne gli effetti e prevenirne l’intensificazione. Per questo particolare progetto, l'azienda è stata incaricata di fornire la tecnologia per la gestione del traffico e la rilevazione di eventi.

Rilevazione automatica di eventi, AID (Automatic Incident Detection)

Per quanto riguarda la rilevazione di eventi, FLIR Intelligent Transportation Systems ha fornito 174 server video avanzati con funzionalità AID integrate per il componente del sistema di rilevazione eventi (VIDS) del progetto. In breve, questi encoder sofisticati integrano degli algoritmi FLIR consolidati sul campo per rilevare in galleria ogni attività inconsueta. Tali eventi possono essere di vario tipo, da incidenti a veicoli lenti che richiedono monitoraggio, a conducenti contromano o pericolosi detriti dispersi sulla pavimentazione stradale. Per offrire ai gestori la migliore qualità immagine per ogni situazione, l'unità può simultaneamente effettuare la codifica e lo streaming H.264, MPEG-4 e MJPEG in tempo reale con bassa latenza.

Il server video FLIR può rilevare un'ampia gamma di eventi, compresi veicoli fermi.

Raccolta dati

Per il componente di gestione del traffico, noto come VVDS (Video Vehicle Detection System o sistema video di rilevazione veicolare), FLIR Intelligent Transportation Systems ha fornito 45 server video. Questi sistemi provvedono alla raccolta dei dati necessari per le operazioni quotidiane (ad esempio il monitoraggio della velocità del flusso del traffico e l’occupazione delle zone) e per consentire ai gestori della galleria di sviluppare strategie operative a lungo termine. Possono essere raccolti parametri individuali, quali velocità, headway, tempo di gap, classe veicolo, e anche dati integrati sul traffico, quali il volume e la velocità media per classe di veicolo per corsia, headway, tempo di gap per classe di lunghezza per corsia e occupazione.

Sistema decentralizzato

L’intera soluzione è stata installata in modo decentralizzato. Gli encoder video FLIR sono dislocati in oltre 24 posizioni e i server sono stati installati in configurazione ridondante a 2 x 2.

Server video con funzionalità AID (Automatic Incident Detection) integrata

La soluzione FLIR di server video avanzati abbina comprovati algoritmi di rilevazione eventi con encoding video avanzati e potenti tecnologie di elaborazione, il tutto in una singola unità. Il server video incorpora strumenti di analisi AID e encoding multi-stream. Questa combinazione di tecnologie concretizza una soluzione molto conveniente che al tempo stesso offre prestazioni del livello più elevato. L’unità avanzata di elaborazione genera dati sul traffico e informazioni relative agli eventi, supportando così gli operatori della viabilità con avvisi relativi a veicoli fermi, veicoli contromano, pedoni, perdite di carico, fumo e dati sul flusso del traffico.

Sistema di gestione video

Il collante che unisce le applicazioni VIDS e VVDS è FLUX, la piattaforma software intelligente di FLIR. FLUX raccoglie dati sul traffico, gli eventi, gli allarmi e le immagini video generate dal sistema VIP e comunica con il sistema VIP via internet. L’obiettivo principale di questo software è la gestione e il controllo di tutti questi dati per renderli utili, significativi e rilevanti per l'utente. L’interfaccia utente di questo software è intuitiva, ed è composta di un’applicazione di monitoraggio e una di reportistica, e consente il monitoraggio in tempo reale di eventi e allarmi. Il software è completamente integrato nel sistema di gestione del traffico.

Software di gestione video FLUX FLIR

 

Back to top