Rilevazione automatica degli incidenti e statistiche sul traffico nella galleria Clem Jones - Brisbane Australia.


Il sistema FLIR di rilevamento automatico degli incidenti e di raccolta delle statistiche di traffico è implementato nel tunnel Clem Jones di Brisbane (CLEM7), precedentemente conosciuto come il tunnel di bypass Nord-Sud (NSBT). È la prima grande galleria stradale del Brisbane, che collega cinque autostrade e arterie principali sulle sponde nord e sud del fiume Brisbane. Questa tratta a pedaggio è lunga 6,8 chilometri e comprende due gallerie a doppia corsia da 4,8 km. CLEM7, inaugurata all'inizio del 2010, è la prima componente di un grande progetto che mira a ridurre tutte le carenze della rete stradale urbana del Brisbane.

Il progetto CLEM7 è nato per ridurre la congestione del traffico nella città in rapida crescita, in particolare nel trafficato distretto Central Business District di Brisbane. Il vantaggio principale è che gli automobilisti, percorrendo i 6,8 km della tratta a pedaggio, evitano 24 gruppi di semafori e riducono il tempo di percorrenza anche del 30 per cento. Allo stesso tempo, le comunità locali hanno apprezzato il rinnovamento e l’ampliamento delle piste ciclabili e pedonali e la maggiore efficienza dei collegamenti stradali locali.
Meno congestione e più sicurezza
FLIR Intelligent Transportation Systems è stata ufficialmente selezionata per implementare il suo sistema di rilevamento intelligente nel CLEM7. 190 telecamere sono state installate all'interno della galleria insieme ai moduli VIP-T FLIR. L'obiettivo principale di questi sistemi di elaborazione dell’immagine video è quello di fornire dati in tempo reale sui flussi di traffico e rilevare automaticamente tutti gli eventi stradali. Tutti gli eventi che possono costituire un potenziale pericolo per l'utente della strada, come guida contromano, code e presenza di fumo, sono rilevati in pochi secondi e trasmessi al centro di controllo del traffico per prevenire l'escalation e gravi disastri all'interno della galleria. Le telecamere sono installate a distanza di circa 60 m assicurando la ridondanza nell’area di rilevazione. Gli eventi vengono rilevati da più telecamere e sensori e filtrati dal software di gestione per ridurre al minimo gli allarmi nella centrale di controllo del traffico. Oltre alle 190 telecamere interne, vi sono 24 telecamere esterne per il rilevamento automatico degli eventi e 10 per la raccolta dei dati sul traffico a fini statistici. In questo modo, il CLEM7 non solo riduce significativamente il volume del traffico in città, ma innalza il livello di sicurezza degli automobilisti che attraversano Brisbane.
Scheda di rilevamento multifunzione
Il progetto della galleria tunnel Clem Jones prevede l'integrazione di 224 schede di rilevamento video VIP-T con compressione MPEG-4 integrata per il rilevamento automatico di eventi. VIP-T analizza accuratamente le immagini video delle telecamere per rilevare un'ampia gamma di eventi di traffico, tra cui veicoli fermi, contromano, rallentamenti e congestione del traffico. La scheda VIP gestisce anche una serie di eventi non legati al traffico, tra cui pedoni, fumo e oggetti caduti. Infine, la scheda genera anche allarmi tecnici in caso di manomissione o spostamento delle telecamere. Utilizzando la compressione video MPEG-4, VIP-T trasmette in tempo reale il video in streaming via rete, per la visualizzazione in diretta o su richiesta.

Allineamento del CLEM7 (in viola) con i vari svincoli (in rosso). Oltre ai 5 svincoli esistenti, nel 2012 ne verrà aggiunto un sesto per il collegamento alla nuova galleria per l'aeroporto (in alto a destra).
Sistema di gestione video FLUX
Il progetto della galleria Clem Jones si avvale anche di FLUX, la soluzione software avanzata della FLIR che raccoglie dati sul traffico, eventi, allarmi e immagini video generate dai sensori video. Lo scopo principale di FLUX è la gestione e il controllo di tutte le informazioni sul traffico generate dai vari sensori al fine di renderle utili, significative e rilevanti per l'utente. L’intuitiva interfaccia utente di FLUX, che riunisce un’applicazione di monitoraggio e di reportistica, consente il monitoraggio in tempo reale di eventi e allarmi. Tutte le informazioni relative agli eventi vengono documentate e visualizzate in modo automatico semplice, per gestire ogni situazione di traffico con efficienza.


Rilevazione di un pedone (in alto) e di un veicolo fermo (in basso)