Le telecamere e le termocamere aumentano il livello di sicurezza nelle gallerie del Galles


I tunnel di Brynglas a doppia canna sono situati sulla M4 a Newport, nel Galles meridionale. Con circa 80.000 veicoli che transitano nei giorni di punta, le gallerie di Brynglas sono di grande rilevanza economica per la regione. Qualsiasi evento abbia luogo in queste gallerie avrà effetti immediati sulla congestione del traffico e sull'accessibilità complessiva. Per questo motivo è di fondamentale importanza che gli incidenti automobilistici siano individuati e segnalati il prima possibile, affinché le squadre di intervento possano intervenire ed evitare gli incidenti secondari.
Uno dei sistemi installati nelle gallerie in capo a CCSL era il sistema di rilevamento eventi. Dopo un'approfondita valutazione di quanto disponibile sul mercato, CCSL ha scelto le telecamere e le termocamere FLIR Systems per il rilevamento eventi, abbinate al software di gestione del rilevamento video FLIR Flux.
"L'ammodernamento di una galleria tipicamente è un processo lungo e impegnativo", ha dichiarato Carl Cheetham, direttore tecnico di CCSL. "Per questo è importante avere al fianco un partner affidabile, in grado di offrire tutto il supporto necessario. In precedenza avevamo già sperimentato l'eccellente servizio e supporto fornito da FLIR e questo a reso ovvia la sua scelta come fornitore/partner".

Le gallerie di Brynglas sono di grande rilevanza economica per la regione.
Nelle gallerie di Brynglas sono attualmente installate 13 telecamere FLIR TrafiBot HD con funzionalità AID (Automatic Incident Detection) integrata. Il flusso video viene analizzato in locale direttamente nella telecamera prima di generare e inviare allarmi/eventi rilevanti ai server di gestione video Flux ridondanti.
Inoltre, otto termocamere FLIR FC-Series ITS sono installate agli ingressi e alle uscite di entrambi i tunnel. Le telecamere a luce visibile possono risentire del riverbero del sole se puntate verso l'esterno, in prossimità del portale della galleria. Di conseguenza, l'immagine risulterebbe sbiancata a causa del contrasto luminoso e la telecamera non sarebbe in grado di rilevare alcun evento in prossimità del portale della galleria. Per evitare questo problema, la prima telecamera visiva viene puntata verso l'interno della galleria, mentre l'angolo cieco sotto la telecamera e l'uscita della galleria vengono coperte da termocamere FLIR FC-Series ITS.
La validità di un sistema AID dipende esclusivamente dalla validità delle informazioni fornite all'operatore della sala di controllo del traffico. Le termocamere AID e il sistema di gestione video Flux FLIR allertano gli operatori pochi secondi dopo il verificarsi di un evento, per consentirne la rapida identificazione e notifica.
Il server Flux costituisce l'unità di gestione e archiviazione del sistema AID. Flux filtra le informazioni generate da tutte le telecamere e termocamere in rete e fornisce allo SCADA solo i dati significativi, tramite un'interfaccia TCP Modbus. Tutte le telecamere e termocamere in rete sono facilmente visualizzabili tramite il client web Flux.
"Le termocamere FLIR per il rilevamento eventi hanno funzionato molto bene fin dalla loro installazione nell'aprile 2018", racconta Carl Cheetham. "Grazie all'intelligente combinazione di tecnologie visive e termiche, FLIR è riuscita a ridurre al minimo il tasso di falsi allarmi senza ignorare alcun allarme reale".
Compilate il modulo a destra per scaricare il caso applicativo integrale.