L'attraversamento intelligente con FLIR aumenta la sicurezza dei pedoni

Un progetto innovativo per un animato centro commerciale nel Regno Unito potrebbe divenire il modello per un nuovo approccio alla sicurezza dei pedoni. Il sistema implementato nel sito di Giltbrook, vicino a Nottingham, Regno Unito, utilizza marker occhi di gatto lampeggianti e segnaletica di avvertimento per comunicare ai conducenti con chiari messaggi visivi l'approssimarsi di un attraversamento pedonale presso l'accesso carrabile principale del centro.

I pedoni che attraversano la strada vengono rilevati dal sensore FLIRC-Walk, che attiva i marker lungo la strada e la segnaletica per rallentare veicoli.

Era intenzione dei responsabili del centro commerciale di Giltbrook aumentare la consapevolezza dei conducenti nei confronti del traffico pedonale, e si sono attivati per individuare una tecnologia dedicata alla sola rilevazione di pedoni. Il sensore di rilevamento pedonale C-Walk di FLIR si è dimostrato perfettamente adeguato all'applicazione. L'integratore di sistemi ITS Swarco ha ideato una soluzione intelligente basata sul rilevamento pedonale C-Walk di FLIR. Il comportamento dei conducenti è cambiato quasi immediatamente e il riscontro è stato finora molto positivo. Il sistema sta certamente svolgendo un buon lavoro e, sebbene sia stato il primo nel suo genere in questo paese, potrebbe essere l'inizio di un nuovo approccio al problema.

Rilevazione pedoni

Un sensore C-Walk montato su palo rileva i pedoni che attraversano la strada in un'area di rilevazione predefinita. I pedoni che entrano in quella data zona vengono rilevati dal sensore e attivano i marker lungo la strada e la segnaletica per rallentare veicoli. C-Walk di FLIR è un sensore all-in-one che integra un sensore e una telecamera in un'unica unità. Utilizza zone di rilevamento predefinite ("spire virtuali") e garantisce il rilevamento affidabile dei pedoni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I primi riscontro indicano che il sistema su misura sta già persuadendo i conducenti ad avvicinarsi all'attraversamento pedonale a velocità più basse. Gli occhi di gatto lampeggianti funzionano solo quando i pedoni impegnano l'attraversamento, segnalando ai conducenti  la necessità di rallentare. Quando la segnaletica luminosa è perennemente in funzione, i conducenti potrebbero non prestare la necessaria attenzione. L'attivazione dei marker a occhi di gatto solo in caso di attraversamento pedonale costituisce un efficace metodo di allerta immediato.

È un modo intelligente, pratico, economico e sostenibile per aumentare la sicurezza e, anche se questa è una delle prime occasioni in cui gli occhi di gatto vengono utilizzati in questo modo, è probabile che seguiranno altre installazioni in questo paese. Il sistema di allarme è progettato per migliorare la sicurezza dei pedoni, ma non è penalizzante per i conducenti: ricorda loro semplicemente che sono usciti dall'autostrada, e rappresenta un cambiamento concettuale radicale. I marker a occhio di gatto sono molto efficaci nell'elevare il livello di consapevolezza sulla presenza di pedoni o per le applicazioni in cui è importante segnalare un pericolo o migliorare la percorribilità di un tratto stradale. "C-Walk di FLIR Systems è il fulcro dell'installazione", afferma Sukhdev Bhogal, Business Development Director di FLIR Systems. "Toglietelo, e l'intero sistema fallirà miseramente. Il sistema è di particolare effetto quando è buio e il riscontro è stato molto positivo sia da parte dei clienti che dei negozianti".

Il sensore C-Walk PC viene configurato tramite un PC portatile e il software preinstallato di facile utilizzo.

Installazione facile

I sensori C-Walk sono stati progettati per evitare gravosi costi di installazione e manutenzione. Infatti, il processo di installazione è veloce e facile: si monta, si collega e si inizia ad analizzare la zona di rilevazione pedonale. I sensori possono essere montati in modo semplice sull'infrastruttura esistente. Il sensore viene configurato tramite PC portatile con software preinstallato di facile utilizzo. Richiede meno di cinque minuti e non richiede alcuna conoscenza specialistica. Utilizzando le immagini della telecamera, le zone virtuali di rilevazione pedonale possono essere posizionate con precisione. La verifica e la visualizzazione della rilevazione è possibile tramite lo streaming video MPEG-4.

"Il sensore FLIR C-Walk è molto facile da configurare", afferma Sukhdev Bhogal. "L'installazione è piuttosto semplice e l'ambiente software è molto intuitivo. Trovo molto pratica la possibilità di impostare visivamente le zone di rilevazione sul portatile e verificare se tutto funziona correttamente" 

Back to top