La città di Montevideo è la capitale dell'Uruguay e il centro economico del paese. Ospita la sede della maggior parte delle più grandi e più ricche imprese del paese, oltre ad essere sede di uno dei maggiori porti del Sud America. Da oltre un decennio, il porto è cresciuto ad un tasso medio annuo del 14%. Questa impennata nella crescita, a cui si aggiunge il mancato sviluppo dell'infrastruttura cittadina negli ultimi 20 anni, ha creato un enorme problema di traffico.

Nel 2015 Montevideo ha creato un Centro per la gestione della mobilità, con l'obiettivo di centralizzare la raccolta dati, il processo decisionale e l'implementazione del piano di mobilità cittadino. Gli obiettivi del Centro di gestione della mobilità sono:

  • monitoraggio e controllo del traffico;
  • gestione centralizzata della rete semaforica;
  • Monitoraggio e controllo del trasporto pubblico

Per raggiungere questi obiettivi, il Centro di gestione della mobilità ha scelto di lavorare con CIEMSA e la tecnologia Acyclica. CIEMSA è una delle più grandi imprese di costruzioni in Uruguay, con oltre 25 anni di esperienza in progetti di infrastrutture pubbliche e un dipartimento dedicato alle tecnologie di trasporto e ITS. CIEMSA ha basato la sua offerta sulla tecnologia Acyclica, per la sua capacità di raccogliere informazioni ad alta risoluzione e in tempo reale tramite i sensori RoadTrend e per le potenti analisi fornite da Go (ora Acyclica by FLIR). Insieme, queste caratteristiche forniscono un livello di raccolta e analisi dei dati impossibile da ottenere con altre soluzioni.

Con un'installazione iniziale di 25 sensori lungo le principali tratte soggette a congestione e la prevista espansione di ulteriori 20 sensori nei prossimi due mesi, il software Acyclica Go (ora Acyclica by FLIR) sta fornendo le informazioni di base necessarie per migliorare il flusso del traffico senza richiedere la costruzione di nuove infrastrutture. I dati forniti includono: tempi di percorrenza, origine/destinazione e studi sull'occupazione di ciascun veicolo. La raccolta e la analisi di questi dati di base, consentirà al Centro per la gestione della mobilità di lavorare sull'ottimizzazione della rete semaforica e di stabilire in modo mirato dove potenziare l'infrastruttura.

Diritti d'autore sulla foto: Jimmy Baikovicius

Back to top