Le agenzie di Phoenix si uniscono per sfruttare Cloud Data Fusion e migliorare il flusso di traffico

Gli spostamenti delle persone si estendono oltre i confini geografici regionali. Un software in locale, confinato nel centro dati di una singola agenzia, non fornisce le informazioni necessarie per comprendere appieno il traffico e le congestioni stradali.

La soluzione
Cloud Data Fusion di Acyclica utilizza il cloud per aggregare, consolidare ed elaborare con metodi innovativi, i dati provenienti da una vasta gamma di fonti. Questi dati generano informazioni fruibili, che possono essere sfruttate da una singola agenzia o condivise tra intere regioni.

L'area metropolitana di Phoenix
Nell'area metropolitana di Phoenix, composta da più città, risiedono 4 milioni di persone. Si tratta di una delle regioni degli Stati Unità con il tasso di crescita più elevato che, come altre aree metropolitane, deve affrontare le sfide intrinseche nella gestione di regioni di tale complessità.

Nelle aree metropolitane, la strategia di gestione del traffico di una singola agenzia può avere impatti significativi sul territorio circostante. In queste aree non esistono frontiere fisiche tra agenzie e il traffico a monte di una comunità può influenzare le comunità a valle. In tali aree, l'utilizzo di dati accurati e oggettivi per valutare gli andamenti regionali può aumentare notevolmente la capacità di un'agenzia di apportare miglioramenti fiscalmente responsabili. Nell'area metropolitana di Phoenix ci sono attualmente otto agenzie che sfruttano il Cloud Data Fusion di Acyclica, per raccogliere e condividere i dati utili a migliorare i flussi di traffico in tutta la regione.

Le agenzie partecipanti in questa regione stanno raccogliendo dati da oltre 400 sensori FLIR. Questi sensori trasmettono i dati nel cloud Acyclica, spazio immediatamente accessibile e che fornisce l'analisi dei dati critici alle otto agenzie. Cloud Data Fusion offre alle agenzie l'accesso a informazioni preziose, una consapevolezza unica e innovativa, che fino ad oggi non era possibile estrapolare dai dati di singoli sensori. Cloud Data Fusion consente inoltre ad ogni agenzia di condividere convenientemente i dati con i comuni limitrofi.

Una selezione dei sensori della regione di PhoenixUna selezione dei sensori della regione di Phoenix

Bell Road è un'arteria principale condivisa da sei agenzie di questa regione. L'aumento della congestione del traffico lungo questa arteria, che desta una seria preoccupazione per la sua capacità futura, ha convinto le agenzie interessate che l'installazione di sistemi adattativi avrebbe contribuito a migliorare le prestazioni complessive della viabilità. Per valutare l'efficacia di tali cambiamenti, era fondamentale poter disporre di dati accurati ad alta risoluzione.

In passato, raccogliere e decifrare tali dati sarebbe stato oltremodo impegnativo. Le "floating car" sono costose e richiedono tempi lunghi. I dati che generano rappresentano un intervallo temporale ristretto su un numero limitato di giorni, che potrebbe non essere rappresentativo delle condizioni di traffico tipiche. Analogamente, gli studi sui rallentamenti presso singoli incroci sono parimenti limitati. Nelle regioni con un numero limitato di incroci, le agenzie potrebbero non essere in grado di raccogliere dati utili. Invece di basarsi su un singolo intervallo temporale, come rappresentativo delle condizioni di traffico tipiche, Cloud Data Fusion di Acyclica permette di raccogliere e analizzare dati in continuo, per lunghi periodi di tempo, garantendo una rappresentazione accurata di ciò che accade sulle strade, in tempo reale.

Cloud Data Fusion di Acyclica trasforma dati robusti rappresentativi dell'intera infrastruttura in informazioni utilizzabili, necessarie per ottimizzare le prestazioni delle infrastrutture e aumentare la sicurezza dei trasporti. 

Back to top