I sensori del traffico intelligenti aiutano ad alleviare la congestione della città di Mosca, Russia

Le statistiche sugli ingorghi stradali della città di Mosca sono a dir poco scoraggianti. Al fine di far fronte al grave problema di congestione del traffico, la città di Mosca ha recentemente iniziato a sviluppare un Intelligent Transportation System. Per alleggerire le correnti di traffico in alcuni incroci, Mosca ha fatto appello all'esperienza di FLIR Systems. Oltre 3.000 sensori di presenza veicoli TrafiCam x-stream assicureranno che i cicli semaforici siano adattati al traffico effettivo.

Mosca è uno dei centri urbani più grandi d’Europa, con oltre 16 milioni di persone che la attraversano ogni giorno e un gran numero di automobili, circa 6 milioni, in rapido aumento. Ciò si traduce in una densità di traffico molto elevata. Recentemente, Mosca è stata classificata al primo posto in un indice che misura la congestione delle principali città del mondo. Ad aumentare non è soltanto il tempo medio di percorrenza durante le ore di punta: Mosca ha anche la più alta percentuale di ritardi rispetto alle altre città, seguita da Istanbul, Varsavia e Marsiglia.

Oltre 3.000 sensori di presenza veicoli TrafiCam x-stream saranno installati agli incroci semaforizzati di diverse strade molto trafficate.

Per affrontare il problema, le autorità della città hanno decretato la creazione di ITS Mosca, un progetto congiunto tra il governo federale e i funzionari della città, che ha l’obiettivo di contrastare gli ingorghi stradali di Mosca. Gli investimenti pianificati per il progetto ITS, che durerà per tutto il 2015, ammontano a circa 200 milioni di euro. ITS Mosca si occupa anche dello sviluppo e del mantenimento di un Intelligent Transport System (ITS) che dovrebbe ridurre i principali problemi nei trasporti e gli ingorghi del traffico di Mosca. I funzionari auspicano che il sistema riduca il traffico di oltre 20 punti percentuali. 

Incroci intelligenti

Una parte centrale del programma di ITS Mosca è la creazione di cosiddetti “incroci intelligenti”, in cui i sensori intelligenti di FLIR Systems monitoreranno il traffico. Oltre 3.000 sensori di presenza veicoli TrafiCam x-stream sono installati agli incroci semaforizzati di diverse strade molto trafficate. Con quattro unità sensore di presenza veicoli TrafiCam x-stream per ciascuna intersezione, la tecnologia FLIR assicura il funzionamento efficiente di oltre 750 incroci. Rilevando sia i veicoli fermi che quelli in avvicinamento, queste unità intelligenti all-in-one verranno utilizzate per ottimizzare la temporizzazione del segnale luminoso. In questo modo, i sensori di presenza veicoli TrafiCam x-stream contribuiranno a ridurre i tempi d’attesa ai semafori. “Sulla base delle informazioni raccolte dai sensori TrafiCam x-stream, questo sistema all’avanguardia può modificare in tempo reale i cicli semaforici, rispondendo alle variazioni delle condizioni del traffico,” dice Artem Kryvobok, International Business Development Manager di FLIR Systems. “Quando funzionerà a pieno regime, prevediamo che i sensori FLIR ridurranno drasticamente i tempi d’attesa ai semafori di Mosca”.

Il sensore di presenza veicoli TrafiCam x-stream integra una videocamera CMOS e un sensore video in un’unica unità. Il sensore integrato è una soluzione accessibile per la rilevazione e il monitoraggio di veicoli fermi e in movimento agli incroci semaforizzati. Le informazioni sulla presenza di veicoli vengono trasmesse al controller semaforico attraverso le uscite di rilevazione o il protocollo IP, in modo da poter regolare dinamicamente il ciclo del semafori. In questo modo si riduce il tempo di attesa del veicolo al semaforo ottimizzando i flussi di traffico. I sensori di presenza veicolare TrafiCam x-stream sono una valida alternativa alle spire induttive. La serie TrafiCam consente di posizionare e verificare con esattezza e di verificare le zone di rilevazione veicoli. Poiché queste zone vengono visualizzate su un'immagine video, possono essere facilmente riposizionate al variare delle condizioni del traffico.

TrafiCam x-stream è un dispositivo indirizzabile tramite IP che trasmette i dati in streaming video full frame a colori in formato MPEG-4 o H.264 al centro di controllo per la sorveglianza globale degli incroci.

Prestazioni migliori

“Nel 2012, nelle strade di Mosca era già stato portato a termine un progetto pilota con i sensori TrafiCam x-stream di FLIR Systems”, afferma Artem Kryvobok. “Dopo un’attenta valutazione da parte delle autorità a capo del progetto, TrafiCam x-stream è stata giudicata come la migliore soluzione tecnologica. Il sensore FLIR è riuscito a fornire buoni risultati di rilevazione, anche nelle condizioni di forte inquinamento di Mosca. A causa dell’alto livello delle emissioni dei veicoli, l’ottica delle telecamere che monitorano il traffico può sporcarsi, fattore che può pregiudicare la corretta rilevazione. Fortunatamente, TrafiCam x-stream non ha manifestato alcun problema in questo senso”. Le autorità della città di Mosca hanno anche apprezzato la possibilità di visualizzare le immagini in streaming delle telecamere nella sala di controllo della gestione del traffico. TrafiCam x-stream è un dispositivo indirizzabile tramite IP che trasmette i dati in streaming video full frame a colori in formato MPEG-4 o H.264 al centro di controllo per la sorveglianza globale degli incroci. Attraverso l’intuitiva interfaccia web, gli operatori possono gestire online le sorgenti video.

Back to top