Rilevazione precoce incendi

Impianti produttivi

La sicurezza che ripaga

Dalle linee automobilistiche ad alta velocità alle camere bianche per semiconduttori, alle cartiere tessili, agli impianti di lavorazione delle sostanze chimiche e alle fabbriche alimentari, la produzione moderna è molto calda. Gli archi di saldatura, i forni, i processi reattivi e i materiali infiammabili aumentano il rischio di incendio, specialmente nelle linee automatizzate in cui le persone non sono sempre nelle vicinanze per individuare un problema.

Le soluzioni di rilevamento precoce degli incendi di Flir utilizzano la termografia per rilevare il calore anomalo nelle zone critiche molto prima che reagiscano fumo, fiamme o sensori tradizionali. Rilevando i problemi in anticipo, è possibile proteggere persone, apparecchiature e programmi di produzione, mantenendo gli impianti sicuri, conformi e funzionanti a piena capacità.

Impianti automobilistici

Le celle di saldatura robotica, le presse di stampaggio e le aree di verniciatura o assemblaggio generano calore intenso e stress elettrico. Connessioni allentate, pannelli sovraccarichi o atterraggio di spruzzi dove non dovrebbero trasformarsi rapidamente in rischi di incendio in aree piene di materiali infiammabili.

Il monitoraggio termico fisso Flir e gli avvisi automatici offrono visibilità 24/7 su vani di saldatura, zone robotiche e armadi elettrici. Integrati nei sistemi SCADA e di controllo dell'impianto, segnalano tempestivamente le anomalie di calore, in modo che i team di manutenzione e sicurezza possano rispondere prima che un piccolo problema diventi un'emergenza, supportando un'automazione più sicura e meno tempi di inattività non pianificati.

Camere bianche a semiconduttori

Le camere bianche richiedono precisione e controllo. Le apparecchiature sensibili, le rigorose regole di contaminazione e i complessi sistemi elettrici lasciano poco margine di errore quando si tratta di calore e incendio. I sensori tradizionali a contatto possono essere intrusivi o poco pratici in questi ambienti controllati.

La termografia senza contatto Flir consente di monitorare strumenti critici, quadri elettrici e sistemi di supporto senza disturbare le condizioni della camera bianca. Il monitoraggio continuo della temperatura e le soglie di allarme aiutano a rilevare il surriscaldamento prima che minacci le apparecchiature, la resa dei prodotti o la sicurezza, mantenendo le operazioni dei semiconduttori sia conformi che protette.

Fabbriche tessili

La produzione tessile combina fibre infiammabili, aria polverosa e macchinari in rapido movimento. Accumulo di lanugine, cuscinetti caldi e motori sovraccarichi possono creare rapidamente punti di accensione difficili da vedere a occhio nudo, specialmente nelle zone ad alta polvere.

Il monitoraggio termico Flir offre alle operazioni tessili una visione chiara di queste aree ad alto rischio. Osservando costantemente carde, asciugatrici, sistemi di scarico e pannelli elettrici per rilevare la presenza di calore anomalo, Flir aiuta i team ad agire prima che le fibre si accendano, riducendo la possibilità di incendi e proteggendo sia le persone che la produzione.

Lavorazione di sostanze chimiche

Gli impianti chimici lavorano con materiali reattivi, processi ad alta temperatura e sistemi pressurizzati che possono passare da “caldo” a “pericoloso” in pochi istanti. Anche un piccolo punto caldo non rilevato può contribuire a incendi o esplosioni con gravi conseguenze per persone, asset e conformità.

Le soluzioni Flir per il rilevamento precoce di incendi monitorano continuamente reattori, tubazioni, aree di stoccaggio e infrastrutture elettriche per rilevare anomalie di calore. La termografia e gli allarmi automatizzati aiutano i team di sicurezza e di processo a rilevare i rischi prima che le reazioni si aggravino, supportando operazioni più sicure e dimostrando più efficacemente la conformità alle autorità di regolamentazione e agli assicuratori.

Produzione di alimenti e bevande

Gli impianti di produzione di alimenti e bevande si affidano a forni, friggitrici, fornelli e nastri trasportatori che si riscaldano tutto il giorno. Allo stesso tempo, devono mantenere rigorosi standard igienici, gestire l’accumulo di olio e grasso e mantenere le apparecchiature in funzione in modo affidabile per soddisfare la domanda.

I sistemi di imaging termico Flir monitorano le zone termiche lungo le linee di produzione, dalla cottura e cottura fino alle aree di imballaggio e agli spazi critici per l’igiene. Il rilevamento precoce degli incendi ti aiuta a controllare i rischi relativi alle apparecchiature calde, prevenire gli incendi causati dal grasso e proteggere sia il personale che il prodotto, quindi il tuo impegno per la sicurezza alimentare inizia con la sicurezza antincendio.

Perché scegliere Flir per il rilevamento precoce degli incendi nella produzione?

  • Rileva il calore prima che si trasformi in un incendio: Prima che i sistemi tradizionali rispondano, è bene osservare l'andamento anomalo della temperatura nelle zone ad alto rischio.
  • Proteggi persone, risorse e tempi di attività: Riduci le interruzioni impreviste, i danni alle apparecchiature e le costose interruzioni della produzione.
  • Si adattano a ogni ambiente di produzione: Dalle camere bianche alle aree ad alta polvere e calore, scegli il monitoraggio termico senza contatto che si adatta al tuo processo.
  • Sostenere la sicurezza e la conformità: Utilizza i dati termici e le immagini per semplificare la creazione di report, le ispezioni e i requisiti assicurativi o normativi.
  • Integrazione con i sistemi esistenti: Collega il rilevamento precoce degli incendi Flir con SCADA, allarmi e automazione dell'impianto per una risposta più rapida e coordinata.

 

Soluzioni per il rilevamento precoce di incendi nella produzione

Sensore intelligente avanzato Flir A500f/A700f

Sensore intelligente avanzato Flir A500f/A700f

Sensore intelligente Flir A50/A70

Sensore intelligente Flir A50/A70

SDK Atlas per desktop Flir

SDK Atlas per desktop Flir

Latitudine flir 9,3

Latitudine flir 9,3

 

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.