Rilevazione precoce incendi

Magazzini

La sicurezza che ripaga

Dalla logistica della catena del freddo e l’evasione degli ordini dell’e-commerce allo stoccaggio automatizzato ad alto rack, alle sale merci pericolose e agli affollati hub 3PL, i magazzini sono pieni di rischi di incendio nascosti. Le unità di refrigerazione funzionano 24 ore su 24, i nastri trasportatori e i robot spingono i sistemi elettrici energicamente e gli imballaggi infiammabili o le scorte pericolose possono trasformare un piccolo punto caldo in un incidente grave.

Le soluzioni di rilevamento precoce degli incendi di Flir utilizzano la termografia per rivelare il calore anomalo nelle zone critiche molto prima che reagiscano fumo, fiamme o sensori tradizionali. Con il monitoraggio continuo e gli avvisi intelligenti, puoi proteggere persone, stock e livelli di servizio, mantenendo i tuoi magazzini sicuri, conformi e pronti per qualsiasi cosa porti la giornata.

Logistica della catena del freddo

Lo stoccaggio a freddo non è a basso rischio: le unità di refrigerazione, i compressori e i pannelli elettrici funzionano costantemente in spazi isolati con visibilità limitata. Un guasto nascosto può surriscaldarsi dietro le pareti o all'interno di apparecchiature, mentre le merci di alto valore e sensibili alla temperatura si trovano nelle vicinanze.

Il monitoraggio termico di Flir offre un quadro chiaro del calore nelle stanze fredde, nelle gallerie del congelatore e nelle stanze degli impianti. Il monitoraggio continuo della temperatura e gli allarmi automatici aiutano i responsabili degli impianti a individuare i punti caldi nei sistemi di raffreddamento e negli ingranaggi elettrici prima che si aggravino, mantenendo sotto controllo sia l’integrità del prodotto che la sicurezza antincendio. Mantieniti fresco e al sicuro.

Centri di distribuzione e-commerce

I centri di evasione degli ordini in rapido movimento dipendono da nastri trasportatori, smistatori, navette e scaffalature dense per spedire gli ordini in tempo. Questi stessi sistemi creano un rischio di incendio: carichi elettrici elevati, motori in funzione e chilometri di cablaggio circondati da cartone e imballaggi in plastica. La visibilità tra i corridoi può essere limitata, specialmente in altezza.

Le soluzioni di rilevamento precoce degli incendi Flir monitorano le zone di automazione chiave, i pannelli di alimentazione e i cicli dei nastri trasportatori per rilevare calore anomalo senza rallentare le operazioni. Integrate con i sistemi video o di gestione del magazzino, forniscono avvisi in tempo reale in modo che i team di sicurezza possano intervenire prima che un problema minore interrompa la produttività. Erogazione rapida, operazioni più sicure.

Storage automatizzato ad alto rack

Nei magazzini AS/RS ad alto vano, gli scaffali superiori sono i più difficili da vedere e raggiungere. L'imballaggio sfaldato su un rack superiore o su un'unità a caldo in un sistema navetta può passare inosservato fino a quando il fumo non scende; a quel punto, l'accesso è difficile e il tempo di risposta è breve.

La termografia Flir aiuta a "raggiungere ogni rack". Le telecamere fisse con ampia copertura e avvisi basati su zone offrono visibilità da pavimento a soffitto, evidenziando anomalie di calore in macchinari, cablaggi e luoghi di stoccaggio. Con l'avviso precoce sullo storage verticale, gli ingegneri e i supervisori dell'automazione possono agire rapidamente per evitare che i piccoli punti caldi diventino incidenti su larga scala.

Stoccaggio di merci pericolose

Liquidi infiammabili, sostanze chimiche reattive, aerosol e altre merci pericolose richiedono molto più della protezione antincendio di base. Normative rigorose, elevate aspettative assicurative e vani di stoccaggio confinati rendono essenziale il rilevamento precoce.

Il monitoraggio termico Flir fornisce uno strato di protezione sempre attivo per magazzini e armadi pericolosi. Osservando continuamente le zone chiave, i percorsi di ventilazione, le aree raggruppate e le apparecchiature elettriche, Flir ti aiuta a individuare precocemente il calore anomalo, documentare le misure di sicurezza e supportare un percorso di segnalazione pronto per la conformità. Quando la posta in gioco è alta, il rilevamento precoce degli incendi offre tranquillità.

Hub di distribuzione 3PL

Gli hub logistici di terze parti si destreggiano tra diversi tipi di inventario, traffico costante dei veicoli e infrastruttura condivisa al servizio di più clienti. Un singolo incendio può avere un impatto su numerosi marchi, interrompere i contratti e danneggiare la dura fiducia.

Le soluzioni Flir forniscono visibilità termica multi-zona su banchine, aree di stoccaggio e vani veicoli. I direttori logistici e i pianificatori di impianti possono monitorare le aree critiche in un’unica vista, ricevere avvisi mirati e dimostrare che le scorte di ogni cliente sono protette da un rilevamento proattivo degli incendi. Un hub, molti rischi, gestiti con un unico strato termico intelligente.

Perché scegliere Flir?

  • Vedere il calore prima che diventi un incendio: Rileva temperature anomale in apparecchiature, scaffalature e zone di stoccaggio molto prima che compaiano i segni visibili.
  • Proteggere persone, stock e livelli di servizio: Riduci i tempi di inattività non pianificati, le perdite di prodotto e le interruzioni correlate agli incidenti.
  • Adatto a ogni tipo di magazzino: Dai congelatori ai centri di distribuzione con elevati requisiti di robotica e ai locali pericolosi, una tecnologia si adatta a molti ambienti.
  • Supportare la conformità e l'assicurazione: Utilizza i dati e le immagini termiche per semplificare le ispezioni e dimostrare una solida gestione del rischio di incendio.
  • Integrazione con ciò che già utilizzi: Collega il monitoraggio termico Flir a UVMS, sistemi di magazzino e piattaforme di allarme per una risposta più rapida e coordinata.

 

Prodotti per il rilevamento precoce di incendi nei magazzini

Sensore intelligente Flir A50/A70

Sensore intelligente Flir A50/A70

Termocamera fissa

Sensore intelligente avanzato Flir A500f/A700f

Sensore intelligente avanzato Flir A500f/A700f

Termocamera fissa per il monitoraggio delle condizioni e il rilevamento precoce degli incendi

Latitudine flir 9,3

Latitudine flir 9,3

Rete UVMS

SDK Atlas per desktop Flir

SDK Atlas per desktop Flir

Kit per lo sviluppo di software

 

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.