Il nuovo e intuitivo sito web dell’Infrared Training Center (ITC) migliora la formazione termografica in aula, online o presso la tua struttura

Migliaia di professionisti in campi che vanno dalla diagnostica degli edifici all’ispezione elettrica alla rilevazione ottica di gas e all’automazione industriale stanno traendo vantaggio dalla più recente tecnologia delle termocamere, sia per migliorare il loro lavoro che per fare avanzamenti di carriera. Che siano portatili o a bordo di un drone, questi sistemi di imaging termico sono in grado di rilevare anomalie e problemi che sono spesso invisibili a occhio nudo. Tuttavia, è necessaria una certa formazione per sfruttare al meglio la termografia e completare il lavoro in modo rapido, efficiente e, aspetto ancora più importante, accurato.

Il nuovo sito web semplifica la formazione e la certificazione

Trovare i corsi di termografia giusti è ora più facile e intuitivo grazie al sito web appena lanciato per l’Infrared Training Center (ITC). Questo sito non solo aiuterà i termografici esistenti e gli aspiranti a determinare il percorso giusto per ricavare più valore dalle ispezioni termiche, ma li aiuterà anche a convincere i datori di lavoro a sponsorizzare questo tipo di sviluppo professionale. Troveranno la formazione giusta per assicurarsi di condurre le ispezioni nel modo giusto, sulla base di una solida base formativa, invece di lavorare su supposizioni e congetture.

Aggiornamento professionale

Una formazione adeguata aumenta la sicurezza del personale termografico e dei colleghi che risolvono i problemi rilevati dalla termografia, riducendo i tempi di risoluzione dei problemi, migliorando la produttività e creando programmi di manutenzione predittiva più efficaci. Ciò può includere mantenere in funzione le apparecchiature mission-critical massimizzando al contempo la produzione e riducendo al minimo i tempi di fermo. Il risultato finale è una riduzione delle interruzioni e, potenzialmente, la prevenzione di guasti catastrofici e costosi.

Didascalia: Istruttori esperti e competenti presso l’ITC possono aiutare gli studenti ad accelerare la crescita e la formazione della tecnologia termografica

L’entusiasmante campo della termografia richiede sia formazione che esperienza per garantire che le letture siano accurate e utilizzabili. ITC soddisfa queste esigenze di formazione con corsi di termografia interattiva della massima qualità, con istruttori termografici internazionali altamente qualificati. Tutti i corsi ITC hanno la certificazione ISO 9001, garantendo in questo modo un’offerta di formazione, certificazione e ricertificazione preziose in tutti gli aspetti della termografia a infrarossi. Dopo tutto, l’interpretazione corretta della termografia dipende dalla formazione, dall’esperienza e dalla conoscenza diretta della scienza alla base di tutto.

Scott DeRaps, laureato in ITC e tecnico termografico di Livello I presso Coutts Brothers Inc.

"I corsi di formazione ITC mi hanno dato le conoscenze e la fiducia necessarie per entrare sul campo e fornire ispezioni di alta qualità ai nostri clienti. Queste ispezioni consentiranno ai nostri clienti di risparmiare tempo e denaro e di evitare possibili guasti catastrofici”.

Qualunque sia il tuo livello!

I professionisti del commercio e gli ingegneri hanno diversi livelli di esperienza nelle applicazioni termografiche e, indipendentemente dalla loro esperienza, l’ITC può lavorare a loro vantaggio, a partire da ora. 

Per i nuovi utenti inesperti, i corsi introduttivi (Livello I) servono a comunicare meglio il valore e i vantaggi del lavoro con la termografia. Per coloro che sono un passo avanti nella loro esperienza e che hanno già familiarità con lo sfruttamento della termografia sul campo (Livello II), ITC aiuta a rimanere aggiornati con i suggerimenti e le tendenze più recenti mantenendo il massimo livello di certificazione riconosciuta a livello globale per aumentare la credibilità. Infine, corsi molto più dettagliati e avanzati (Livello III) completano il programma per gli utenti esperti che stanno perfezionando le loro competenze e mantenendo aggiornate le loro certificazioni. Indipendentemente dal livello scelto, la certificazione ITC può aumentare la credibilità di un professionista, migliorare la sua carriera e costruire attività di ispezione termografica.

Visita oggi stesso il nuovo sito web ITC per iniziare o continuare il tuo percorso di formazione sulla termografia.

Back to top