FLIR presenta oggi due nuovi misuratori di umidità per i professionisti del settore ispezioni e risanamento di immobili residenziali, disinfestazione, costruzioni e altri settori: FLIR MR59 e FLIR MR55.  Entrambi gli strumenti sono dotati di connettività wireless Bluetooth, per la lettura delle misurazioni di umidità da un dispositivo mobile.

Il misuratore di umidità con sonda a sfera FLIR MR59 è unico nel suo genere per il suo sensore con sonda a sfera senza puntali, che consente di misurare ampie aree in breve tempo senza lasciare segni. La sonda a sfera dell'MR59 agevola la misurazione in punti difficili, come angoli, superfici irregolari e intorno ai battiscopa. Anche quando esternamente non vi sono segni di umidità evidenti, MR59 è in grado di rilevarne l'eventuale presenza sotto la superficie, per aiutare il perito a stabilire il percorso di propagazione dell’umidità nel materiale.

Il  misuratore di umidità FLIR MR55 a puntali è corredato di una libreria di 11 gruppi di materiali, tra cui legno e calcestruzzo, per calibrare lo strumento in base al materiale da valutare. Questa funzione migliora l'accuratezza delle misurazioni di umidità sul campo.

Gli strumenti MR59 ed MR55 sono progettati per consentire ai periti di ispezionare agevolmente e con maggiore efficienza qualsiasi luogo e di disporre dei più accurati dati di umidità. I due dispositivi sono dotati di connettività wireless per visualizzare comodamente i dati su un dispositivo mobile, tramite l'app FLIR Tools® Mobile.

I nuovi strumenti verranno commercializzati negli Stati Uniti attraverso i distributori FLIR a partire da metà settembre 2018.

Per maggiori informazioni, visitate FLIR.com/MR59 e FLIR.com/MR55.

Back to top