FLIR è orgogliosa di annunciare che la serie di strumenti termici FLIR TG si è aggiudicata l’iF Design Award per il suo eccezionale design. L'iF Design Award è il più antico sigillo di design indipendente al mondo, assegnato ai prodotti che eccellono per prestazioni, innovazione e unicità del design, selezionati ogni anno tra oltre 6000 candidature provenienti da 70 paesi.

Le candidature possono essere assegnate nelle seguenti discipline: prodotto, imballaggio, comunicazione, architettura di interni, concept professionale, progettazione e architettura dei servizi. La serie FLIR TG ha vinto il premio nella categoria del prodotto. In particolare, siamo lieti di onorare i designer di interni Anton Hoffman e Christian Högstedt per il loro lavoro nella conduzione del progetto di design. Ulteriori informazioni sul premio: https://ifworlddesignguide.com/entry/282026-flir-tg-series

TG267_tool-bag-thumbnail.jpg

La serie FLIR TG combina la precisione della temperatura di una pistola termica con un sensore a infrarossi e una termocamera digitale in un unico strumento. Sufficientemente resistenti da poter essere impiegate per lavori più difficili e ambienti più critici, le termocamere FLIR serie TG sono intuitive nell’utilizzo e ideali per applicazioni elettriche commerciali, di manutenzione degli impianti e HVAC. L’inclusione dell’esclusivo sensore micro termico Lepton® di FLIR semplifica la scansione e l’individuazione delle aree problematiche per la risoluzione dei problemi.

Scopri di più sulle termocamere della serie TG, come la termocamera a spot FLIR TG165, la termocamera FLIR TG267 e la termocamera FLIR TG275 per la diagnostica automobilistica.

Articoli correlati

Riconoscimenti

FLIR TG267 vince il premio NECA 2019 Showstoppers Award della rivista Electrical Contractor

Read more
Riconoscimenti

FLIR ONE Pro LT è stata insignita del premio per il prodotto dell’anno 2019 Electrical Construction & Maintenance Product of the Year

Read more
Articolo

FLIR riceve il premio “Red Dot: Best of the Best” 2017 per la Serie Exx

Read more
Back to top