FLIR TGシリーズ、世界に名高いiFデザイン賞を受賞

FLIR TGシリーズのサーマルツールが、優れた製品設計でiFデザイン賞を受賞したことをお知らせします。iFデザイン賞は、世界最古の独立デザインシールであり、毎年70か国から6000件以上の応募があり、優れた業績、革新性、デザインの独自性が認定されています。

提出物は、以下の分野で受賞することができます。製品、パッケージ、コミュニケーション、インテリアアーキテクチャ、プロフェッショナルコンセプト、サービス設計およびアーキテクチャ。FLIR TGシリーズは、製品カテゴリーで受賞しました。特に、デザインプロジェクトを率いる社内デザイナーのアントン・ホフマンとクリスチャン・ホグステッドを称えることができて嬉しく思います。受賞の詳細については、以下をご覧ください。https://ifworlddesignguide.com/entry/282026-flir-tg-series

TG267_tool-bag-thumbnail.jpg

FLIR TGシリーズは、温度ガンの温度精度と赤外線センサー、デジタルカメラを1つのツールにまとめたものです。FLIR TGシリーズの赤外線カメラは、過酷な作業や環境に耐える耐久性があり、直感的に操作でき、商用電気、施設メンテナンス、HVACアプリケーションに最適です。FLIR独自のLepton®マイクロサーマルセンサーを搭載しているため、トラブルシューティングの問題箇所を簡単にスキャンして特定できます。

自動車診断用赤外線サーモグラフィFLIR TG165、スポットサーモグラフィカメラFLIR TG267サーモグラフィカメラFLIR TG275サーモグラフィカメラなどの詳細をご覧ください。

関連記事

受賞

FLIR TG267がElectrical Contractor Magazine(電気請負業者誌)のNECA 2019 Showstoppers Awardを受賞

Read more
受賞

FLIR ONE Pro LTが2019年度電気工事・メンテナンス製品賞を受賞

Read more
記事

FLIRが「レッドドット」を受賞:Exxシリーズが2017年度ベスト・オブ・ザ・ベスト賞に輝く

Read more
Back to top