Por que a preparação para o futuro é importante: Passando de LDAR para LDAQ com imagens ópticas quantitativas de gás (QOGI)

Este artigo faz parte de nossa série contínua que analisa por que adicionar OGI quantitativa (QOGI) a um regime de detecção e reparo de vazamentos (LDAR) é fundamental para melhorar a eficiência e a segurança, fortalecer a conformidade e otimizar os programas de monitoramento de metano.

Os programas de detecção e reparo de vazamentos (LDAR) têm sido a base da gestão de emissões em operações de petróleo e gás, petroquímicas e industriais. Por décadas, esses programas se concentraram em identificar vazamentos, consertá-los e demonstrar conformidade com os regulamentos ambientais.

Mas o setor continua a evoluir. O cenário regulatório, as expectativas de ESG e as prioridades operacionais atuais estão impulsionando uma mudança além da detecção simples. Os operadores estão sendo solicitados não apenas a encontrar vazamentos, mas também a entendê-los, para quantificar emissões, rastrear tendências ao longo do tempo e demonstrar progresso mensurável em direção às metas de redução.

Essa evolução reflete uma mudança mais ampla de programas LDAR apenas de detecção para abordagens que integram detecção e quantificação de emissões. 

No centro dessa mudança está a Geração Quantitativa de Imagens Ópticas de Gás (QOGI), uma tecnologia que se baseia na geração tradicional de imagens ópticas de gás (OGI), adicionando a capacidade de estimar as taxas de emissão diretamente no ponto de inspeção.

Para muitos operadores, o QOGI representa não apenas uma melhoria incremental, mas um passo prático para preparar seus programas de monitoramento de emissões para o futuro.

A mudança da detecção para a tomada de decisões

Os fluxos de trabalho LDAR tradicionais são projetados para responder a uma pergunta simples:

Há um vazamento e onde ele está?

A geração de imagens ópticas de gás (OGI) transformou esse processo, permitindo que os operadores visualizassem as emissões de gás em tempo real. Usando câmeras infravermelhas ajustadas às características de absorção de hidrocarbonetos, como metano, a OGI torna os vazamentos invisíveis visíveis como ameixas em movimento contra um fundo contrastante.

Imagem de gás ADGiLE

Esse foi um grande passo à frente em eficiência e segurança. No entanto, a OGI é historicamente qualitativa. Embora mostre onde as emissões estão ocorrendo, não mede o tamanho ou a taxa de emissão. O QOGI amplia essa capacidade.

Ao aplicar modelos de calibração e análise de pluma a imagens de infravermelho, o QOGI converte dados visuais em uma taxa de emissão estimada. 

Por que a LDAQ está se tornando o novo padrão

O movimento em direção à LDAQ está sendo impulsionado por vários fatores convergentes:

1. Expansão das expectativas regulatórias

Estruturas regulatórias recentes, incluindo regras atualizadas de metano da EPA, estão enfatizando mais a precisão na geração de relatórios, transparência e responsabilidade. Espera-se que os operadores não apenas identifiquem emissões, mas também demonstrem reduções ao longo do tempo.

2. Maior frequência de monitoramento

As instalações precisam monitorar mais ativos, com mais frequência. Isso aumenta o volume de dados que devem ser coletados, analisados e relatados.

3. ESG e relatórios corporativos

Investidores e partes interessadas estão exigindo divulgações mais detalhadas sobre o desempenho das emissões. A quantificação permite relatórios e benchmarking mais significativos.

4. Eficiência operacional

Entender quais vazamentos são mais importantes permite que os operadores priorizem recursos e reduzam o trabalho desnecessário.

Baseando-se nos fluxos de trabalho LDAR existentes

Um dos desafios na adoção de novas tecnologias é a necessidade de retreinar o pessoal ou revisar os processos existentes. Isso é especialmente verdadeiro em setores onde a segurança, a conformidade e a continuidade operacional são essenciais.

Técnicos treinados em sistemas OGI podem fazer a transição para QOGI com alterações mínimas. O processo de inspeção permanece praticamente o mesmo:

  • Use uma câmera de infravermelho para escanear equipamentos
  • Identifique as emissões visualmente
  • Capturar documentação para geração de relatórios

Como observa Craig O’Neil, diretor de desenvolvimento de negócios da OGI na Flir: 

“O QOGI permite que os operadores vão além da identificação simples, fornecendo medições rápidas e prontas para a decisão que se encaixam diretamente nos fluxos de trabalho de LDAR, MRV e geração de relatórios existentes.” 

De inspeções instantâneas a programas orientados por dados

Os programas LDAR tradicionais são frequentemente episódicos. As inspeções são realizadas em intervalos definidos e os resultados são registrados como eventos discretos.

O QOGI oferece suporte a uma abordagem mais contínua e orientada por dados. Como cada inspeção inclui detecção e quantificação, os dados resultantes podem ser usados para:

  • Acompanhe as tendências de emissões ao longo do tempo
  • Identifique problemas recorrentes ou equipamentos de alto risco
  • Avaliar a eficácia dos reparos
  • Apoiar inventários e relatórios de emissões

Isso transforma a LDAR de uma atividade orientada pela conformidade em uma fonte de percepção operacional.

Possibilitando uma Resposta Mais Rápida a Emissões de Alto Impacto

Nem todos os vazamentos são iguais. Algumas emissões são pequenas e intermitentes, enquanto outras representam perda significativa de produtos ou risco de segurança. Os fluxos de trabalho tradicionais geralmente exigem etapas de medição adicionais para determinar quais vazamentos devem ser priorizados.

O QOGI acelera esse processo. Ao estimar as taxas de emissão durante a inspeção inicial, o QOGI permite que os operadores:

  • Identifique vazamentos grandes imediatamente
  • Priorizar reparos com base no impacto
  • Alocar recursos de forma mais eficaz

Em um ambiente futuro orientado para a LDAQ, a capacidade de agir rapidamente em emissões de alto impacto será um componente essencial da conformidade e do desempenho operacional.

Integração com tecnologias de monitoramento emergentes

Estratégias futuras de monitoramento de emissões provavelmente não dependem de uma única ferramenta. Em vez disso, eles combinarão várias tecnologias, incluindo:

  • Sistemas OGI/QOGI portáteis para inspeções no nível de componentes
  • Sistemas de monitoramento fixos para observação contínua
  • Detecção por satélite ou aérea para triagem em todo o local

Por operar no nível da fonte, o QOGI fornece dados detalhados e acionáveis que complementam tecnologias de detecção mais amplas. Quando um vazamento é identificado remotamente (por exemplo, por um satélite ou sensor fixo), o QOGI pode ser usado para verificar e quantificar a emissão no local.  Isso não apenas torna a detecção e quantificação mais eficientes em um nível de componente, mas também ajuda a atender a alguns dos requisitos em camadas para LDAQ, combinando tecnologias de cima para baixo e de baixo para cima.  

Apoiando a transição sem interrupções

Um dos aspectos mais importantes da preparação para o futuro é minimizar a interrupção.

“Os operadores não podem se dar ao luxo de pausar as operações ou realizar mudanças de sistema em grande escala para adotar novas tecnologias. Qualquer solução deve integrar-se perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes e, ao mesmo tempo, oferecer valor imediato”, diz O’Neill.

O QOGI é adequado para esse requisito porque foi projetado para detectar e quantificar em um fluxo de trabalho familiar. Essa capacidade dupla significa que os operadores podem começar a incorporar quantificação em seus programas LDAR sem:

  • Substituição de equipamentos existentes
  • Reprojetando protocolos de inspeção
  • Aumento significativo do tempo de inspeção

Prova do futuro por meio da evolução prática

A preparação para o futuro não se trata de prever todas as mudanças regulatórias ou tecnológicas. Trata-se de adotar ferramentas e processos que permanecem relevantes à medida que os requisitos evoluem.

O QOGI apoia essa meta ao:

  • Alinhamento com a ênfase crescente na quantificação
  • Aprimorando o valor dos fluxos de trabalho LDAR existentes
  • Fornecer dados acionáveis para conformidade e operações
  • Integração com ecossistemas de monitoramento mais amplos

À medida que o setor continua a avançar em direção à LDAQ, as tecnologias que combinam detecção, visualização e quantificação em um único fluxo de trabalho se tornarão cada vez mais importantes.

Nesse contexto, o QOGI representa um caminho prático e escalável a seguir.

Olhando para o futuro

A transição de LDAR para LDAQ já está em andamento. Embora o ritmo de adoção varie entre regiões e setores, a direção é clara: o monitoramento de emissões está se tornando mais orientado por dados, mais transparente e mais integrado à tomada de decisões operacionais.

O QOGI desempenha um papel fundamental na viabilização dessa mudança, não substituindo as práticas existentes, mas estendendo-as.

No artigo final desta série, exploraremos por que a experiência em QOGI é importante e como estudos independentes e validação do mundo real demonstram a confiabilidade e maturidade dessa tecnologia.

Quer saber mais? 

Visite nossas páginas de QOGI para se aprofundar mais nessa tecnologia.

Saiba mais sobre QOGI

Ou entre em contato com nossa equipe de vendas. 

Contato

Back to top