Por que a conformidade com QOGI é importante: Fortalecendo a confiança regulatória e o relatório de emissões


Este artigo faz parte de nossa série contínua que analisa por que adicionar OGI quantitativa (QOGI) a um regime de detecção e reparo de vazamentos (LDAR) é fundamental para melhorar a eficiência e a segurança, fortalecer a conformidade e otimizar os programas de monitoramento de metano.
As expectativas regulatórias para emissões de metano e composto orgânico volátil (COV) estão mudando, não apenas no escopo, mas em como se espera que as emissões sejam monitoradas, documentadas e defendidas ao longo do tempo. Para operadores de petróleo e gás e instalações industriais, a conformidade hoje não está mais limitada a provar que as inspeções ocorreram. Cada vez mais, os reguladores esperam que os operadores demonstrem o que foi encontrado, como foi avaliado e com que rapidez a ação foi tomada.
Essa mudança está remodelando o papel dos programas de Detecção e Reparo de Vazamentos (LDAR) e impulsionando o interesse em tecnologias que possam suportar fluxos de trabalho de conformidade mais transparentes e defensáveis. A Geração Quantitativa de Imagens Ópticas de Gás (QOGI) desempenha um papel importante nessa transição, adicionando contexto de emissões à detecção visual de vazamentos, preenchendo a lacuna entre a identificação de um vazamento e o suporte aos relatórios regulatórios.

Historicamente, os regulamentos de LDAR eram estruturados em torno de inspeções periódicas e confirmação no nível do componente. Programas como o EPA Method 21 estabeleceram procedimentos bem definidos para detectar vazamentos em componentes individuais, e a conformidade foi amplamente medida pela adesão ao monitoramento de frequência e cronogramas de reparo.
No entanto, as estruturas regulatórias mais recentes enfatizam:
As regras OOOOOb e OOOOc da EPA são um exemplo claro dessa evolução. Embora as atualizações regulatórias recentes tenham ajustado certos cronogramas e disposições, essas regras ainda expandem as obrigações de LDAR em fontes novas e existentes, aumentando significativamente o volume de infraestrutura sujeita a requisitos de monitoramento.
À medida que o escopo de conformidade se expande, os operadores precisam de ferramentas que suportem a execução consistente e documentação confiável, especialmente em ativos geograficamente dispersos e operacionalmente complexos.

O QOGI se baseia em imagens ópticas de gás convencionais, estimando a taxa de emissões de gás diretamente do vídeo infravermelho. Usando modelos baseados na física de absorção de gás, movimento de pluma e condições ambientais, o QOGI fornece uma taxa de emissão aproximada juntamente com a confirmação visual de um vazamento.
É importante ressaltar que o QOGI não substitui métodos regulatórios, como o Método 21 ou cálculos de relatórios exigidos pelos programas EPA. Em vez disso, ele apoia a conformidade adicionando contexto e priorização às descobertas da LDAR, ajudando os operadores a entender quais vazamentos são mais significativos e por que são importantes.
A QOGI foi avaliada em estudos independentes de liberação controlada, incluindo testes cegos usando taxas de liberação conhecidas, o que reforça sua credibilidade como uma ferramenta de triagem e caracterização quando usada em condições operacionais adequadas.
A EPA Subparte OOOOb aplica padrões de metano e VOC a instalações construídas, modificadas ou reconstruídas após 6 de dezembro de 2022, enquanto a OOOOOc estende requisitos semelhantes, por meio de planos de implementação estaduais, a fontes existentes pela primeira vez.
Essa expansão aumenta drasticamente o número de locais e componentes sujeitos aos programas LDAR. Simplesmente realizar mais inspeções não é suficiente; os operadores devem gerenciar as descobertas de forma eficiente e demonstrar que as decisões de reparo estão alinhadas com a intenção regulatória.
Ao fornecer uma estimativa da magnitude das emissões, o QOGI ajuda as equipes de inspeção a:
Isso é especialmente relevante quando os reguladores revisam os registros de inspeção ao longo do tempo.
De acordo com os programas modernos da EPA, a qualidade da documentação é tão importante quanto a própria detecção. Os requisitos relacionados à manutenção de registros, retenção de vídeo e capacidade de auditoria estão se tornando mais explícitos, especialmente sob práticas de trabalho baseadas em OGI, como o Apêndice K.
O QOGI fortalece a documentação de conformidade emparelhando:
Essa combinação apoia uma narrativa de conformidade mais forte do que registros simples de inspeção de aprovação/reprovação, especialmente quando as inspeções são revisadas meses ou anos depois.
A Subparte W da EPA sob o Programa de Relatório de Gases de Efeito Estufa (GHGRP) rege como grandes instalações de petróleo e gás quantificam e relatam emissões de metano anualmente. Revisões recentes enfatizam:
Embora a Subparte W não prescreva QOGI como um método de relatório, as tecnologias que ajudam os operadores a entender onde as emissões se originam e quais fontes são mais significativas podem informar melhores práticas de relatório e verificação interna.
O QOGI apoia essas metas ao:

Discussões recentes sobre revisões da Lei do Ar Limpo e atualizações da política de metano introduziram incerteza no planejamento de conformidade de longo prazo. No entanto, a orientação da EPA e as análises do setor enfatizam consistentemente que os requisitos de LDAR de fonte fixa permanecem em vigor, mesmo quando certos prazos ou taxas mudaram.
A conclusão prática para os operadores é não se afastar do investimento em LDAR, mas criar programas adaptáveis. Tecnologias como QOGI suportam essa adaptabilidade melhorando a eficiência e a qualidade da documentação sem bloquear os operadores em um único caminho regulatório.
Usado adequadamente, o QOGI atua como uma tecnologia que permite a conformidade, não como um atalho de conformidade.

Os reguladores estão cada vez mais interessados em saber se os operadores entendem suas emissões, não apenas se as inspeções ocorreram. Programas LDAR que podem mostrar:
estão mais bem posicionadas para suportar auditorias, inspeções e expectativas regulatórias em evolução. As imagens ópticas quantitativas de gás contribuem para essa confiança, tornando as emissões invisíveis mais compreensíveis e acionáveis dentro de uma estrutura de conformidade.
À medida que as regras de metano continuam a amadurecer e as expectativas de relatórios aumentam, a conformidade dependerá menos dos limites mínimos e mais da qualidade demonstrada do programa. Tecnologias que melhoram a clareza, consistência e documentação serão essenciais.
No próximo artigo desta série, exploraremos por que a segurança QOGI é importante e como a visualização e quantificação remotas de gás melhoram as operações em ambientes de difícil acesso ou perigosos.
Visite nossas páginas de QOGI para se aprofundar mais nessa tecnologia.
Ou entre em contato com nossa equipe de vendas.