Por que o QOGI é importante: Melhorando a segurança e as operações em áreas de difícil acesso


Este artigo faz parte de nossa série contínua que analisa por que adicionar OGI quantitativa (QOGI) a um regime de detecção e reparo de vazamentos (LDAR) é fundamental para melhorar a eficiência e a segurança, fortalecer a conformidade e otimizar os programas de monitoramento de metano.
A segurança sempre esteve no centro dos programas de detecção e reparo de vazamentos (LDAR). Seja em operações upstream de petróleo e gás, ambientes de refino ou fabricação química, identificar e abordar vazamentos de gás é fundamental não apenas para a conformidade ambiental, mas também para proteger o pessoal e garantir operações seguras.
No entanto, muitos dos riscos de segurança mais desafiadores na LDAR não vêm dos vazamentos em si, mas do processo de detectá-los. A inspeção de equipamentos muitas vezes requer que os técnicos trabalhem em altura, entrem em espaços confinados ou aproximem-se de sistemas pressurizados que operem sob condições perigosas.
À medida que as instalações se tornam mais complexas e os requisitos regulatórios aumentam, os operadores buscam maneiras de reduzir esses riscos sem comprometer a cobertura da inspeção. É aqui que a geração quantitativa de imagens ópticas de gás (QOGI) oferece uma vantagem significativa.
Ao permitir a detecção e quantificação remotas de vazamentos de gás, o QOGI muda fundamentalmente a forma como as inspeções são realizadas, melhorando os resultados de segurança e a eficiência operacional, especialmente em áreas de difícil acesso.
Os métodos tradicionais de detecção de vazamentos geralmente dependem de técnicas de medição baseadas em contato. Nesses fluxos de trabalho, os inspetores usam instrumentos portáteis para medir as concentrações de gás diretamente em possíveis pontos de vazamento.
Embora seja eficaz em muitos cenários, essa abordagem apresenta vários riscos de segurança inerentes:
Esses riscos são amplificados quando as instalações contêm milhares de componentes espalhados por layouts grandes ou complexos. Mesmo com protocolos de segurança fortes, acessar fisicamente cada ponto de inspeção aumenta a probabilidade de incidentes.
Além disso, os métodos tradicionais podem limitar a visibilidade. Os inspetores geralmente se concentram em componentes individuais, dificultando a observação de um comportamento maior do sistema ou a detecção de vazamentos que se originam fora do alcance imediato.
A geração quantitativa de imagens ópticas de gás baseia-se nos princípios da geração de imagens ópticas de gás, permitindo que os operadores detectem e quantifiquem emissões à distância. Como a OGI padrão, a QOGI usa câmeras de infravermelho especializadas para visualizar gases como metano e compostos orgânicos voláteis (COVs), que absorvem radiação infravermelha em comprimentos de onda específicos. Quando uma pluma de gás está presente, ela cria um contraste visível contra o fundo, aparecendo como uma nuvem móvel na visão da câmera.
A principal vantagem de segurança é que essa inspeção não tem contato.
Em vez de colocar uma sonda diretamente em cada componente, os inspetores podem examinar sistemas inteiros a vários pés de distância, ou até mesmo dezenas de pés. Isso reduz a necessidade de:
Ao aumentar a distância entre o pessoal e os riscos potenciais, o QOGI reduz diretamente o risco de exposição. Em termos práticos, isso significa que os inspetores podem realizar mais de seu trabalho a partir de posições mais seguras no nível do solo ou pontos de observação designados.

Muitas das emissões mais críticas — e riscos de segurança — ocorrem em áreas de difícil acesso usando métodos tradicionais. Isso inclui:
Nesses ambientes, os métodos tradicionais de inspeção geralmente exigem equipamentos adicionais (elevadores, andaimes) ou permissões especializadas (entrada em espaço confinado), aumentando o tempo e o risco.
O QOGI muda essa dinâmica permitindo a inspeção remota.
Essa capacidade de monitorar áreas de difícil acesso sem contato direto reduz significativamente a carga operacional de manter práticas de inspeção seguras.
Os vazamentos de gás não são apenas uma preocupação ambiental, eles podem representar sérios riscos à saúde e à segurança.
Metano e VOCs podem deslocar oxigênio em espaços confinados, contribuir para atmosferas explosivas ou expor os trabalhadores a produtos químicos nocivos. Nos fluxos de trabalho LDAR tradicionais, os inspetores podem precisar abordar esses vazamentos de perto para confirmar sua presença.
O QOGI reduz essa exposição.
Como os vazamentos podem ser detectados visualmente à distância, os inspetores podem:
Isso é particularmente importante em cenários que envolvem lançamentos grandes ou inesperados. Por exemplo, um vazamento significativo detectado usando QOGI pode ser avaliado remotamente, permitindo que as equipes avaliem a situação antes de tomar medidas corretivas.
A experiência de campo mostrou que a tecnologia OGI ajuda os operadores a localizar vazamentos rapidamente, reduzindo o risco de exposição a gás para a equipe durante inspeções de rotina. Com o QOGI, esses mesmos usuários podem entender rapidamente a gravidade das emissões enquanto permanecem seguros.
Embora a OGI tradicional melhore a segurança ao permitir a detecção remota, a QOGI adiciona outra camada de valor: a quantificação.
Ao estimar o tamanho de um vazamento em tempo real, o QOGI ajuda os operadores a entender melhor o risco potencial associado a cada evento de emissão.
Isso apoia decisões mais informadas, como:
Em ambientes de alto risco, ter essas informações no ponto de detecção pode ser fundamental. Em vez de depender de suposições ou medições atrasadas, o QOGI fornece informações imediatas sobre a escala do problema.
Isso reduz a incerteza e permite que as equipes respondam de forma mais eficaz, sem exposição ou atraso desnecessários.
Outro benefício de segurança do QOGI é a melhoria da consciência situacional.
Os métodos tradicionais se concentram em componentes individuais, muitas vezes limitando a visão do inspetor a um único ponto de cada vez. Em contraste, as tecnologias baseadas em OGI fornecem uma perspectiva mais ampla, permitindo que os operadores observem como as emissões se comportam em todo o sistema.
Isso pode revelar:
Estudos do uso de OGI em ambientes industriais mostraram que visualizar vazamentos diretamente pode melhorar a coordenação entre equipes ambientais, de segurança e de operações, levando a uma melhor gestão geral de riscos e a um tempo de inatividade reduzido após incidentes de vazamento.
Ao tornar as emissões visíveis, o QOGI ajuda a preencher a lacuna entre detecção e ação, garantindo que todas as partes interessadas tenham uma compreensão clara da situação.
Além das inspeções portáteis, as tecnologias QOGI estão cada vez mais sendo integradas a sistemas de monitoramento contínuo.
Soluções de OGI fixas ou automatizadas podem monitorar ativos críticos em tempo real, fornecendo:
Essa abordagem aumenta a segurança detectando problemas à medida que eles acontecem, em vez de esperar pela próxima pesquisa programada.
Em ambientes onde as condições podem mudar rapidamente, o monitoramento contínuo fornece uma camada adicional de proteção, permitindo que os operadores respondam rapidamente antes que pequenos problemas se transformem em incidentes de segurança.
As estruturas regulatórias estão evoluindo para enfatizar não apenas a redução de emissões, mas também práticas de inspeção seguras e verificáveis.
A Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA, por exemplo, estabeleceu requisitos detalhados para o uso de imagens ópticas de gás em programas LDAR, incluindo treinamento, padrões de desempenho e protocolos de documentação.
Esses requisitos reforçam a importância de:
O QOGI apoia esses objetivos fornecendo dados visuais e quantitativos, melhorando a transparência e a rastreabilidade nos fluxos de trabalho de inspeção.
Ao mesmo tempo, a capacidade de reduzir os requisitos de acesso físico se alinha com metas de segurança mais amplas, ajudando os operadores a atender às expectativas regulatórias e protegendo sua força de trabalho.
A segurança e a eficiência geralmente estão intimamente ligadas. Quando as inspeções podem ser realizadas com mais segurança, elas também podem ser realizadas de forma mais consistente e com menos interrupções nas operações.
O QOGI contribui para esse equilíbrio ao:
Essas vantagens tornam o QOGI uma ferramenta valiosa para programas modernos de LDAR, especialmente em instalações onde as restrições de segurança podem limitar a frequência ou a cobertura da inspeção.
Conforme discutido em artigos anteriores desta série, o QOGI melhora a eficiência e apoia a conformidade regulatória. Seu papel na melhoria da segurança se baseia nesses benefícios, criando uma abordagem mais abrangente para o monitoramento de emissões.
No próximo artigo, exploraremos como o QOGI suporta programas LDAR à prova de futuro, ajudando os operadores a fazer a transição para abordagens mais avançadas, como detecção e quantificação de vazamentos (LDAQ).
Ou entre em contato com nossa equipe de vendas.