Por que os bombeiros continuam escolhendo os equipamentos de imagens térmicas da FLIR

Em março de 2013, a FLIR lançou as primeiras câmeras termográficas (Thermal Imaging Cameras, TICs) da série K para aplicações de combate a incêndios. Nos próximos 10 anos, a FLIR provou que suas TICs da série K são líderes de mercado por um bom motivo.

Com mais de 50 anos de inovação em imagens térmicas, a FLIR tem experiência e capacidade para produzir produtos altamente confiáveis que atendem às expectativas dos usuários em termos de tecnologia avançada, robustez que pode suportar locais agressivos e facilidade de uso.

Por que a FLIR é a melhor escolha para bombeiros

Confiabilidade

As TICs da série K da FLIR produzem imagens claras, mesmo no calor do fogo, e oferecem a precisão da temperatura que os bombeiros precisam para prosseguir com segurança.

As TICs da FLIR não são apenas capazes de ajudar os bombeiros a navegar pela fumaça: elas também podem identificar com precisão áreas mais quentes do que seus arredores. E como equipamentos simples e confiáveis são essenciais em locais de combate a incêndios, as câmeras da série K da FLIR exibem informações de temperatura em uma paleta de três cores: vermelho, laranja e amarelo.

fire image example_yellow-orange-red.jpg

Esse formato simplificado de três cores facilita para os bombeiros julgarem o nível de perigo de forma rápida e precisa, especialmente porque grande parte dos equipamentos de proteção usados pelos bombeiros tem maior probabilidade de ser danificado em temperaturas acima de 450 °C.

Clique aqui para saber mais sobre a confiabilidade da TIC da FLIR.

Durabilidade

As cenas de incêndio exigem câmeras resistentes que possam ser usadas em ambientes adversos. Os termovisores da série K da FLIR são projetados e testados quanto à durabilidade para atender às condições de operação exigentes. Quer as câmeras sejam derrubadas de uma altura em um edifício em colapso, cercadas por poeira ou água, ou usadas em meio a incêndios de até 260 °C (500 °F), as TICs da série K da FLIR continuarão a funcionar, garantindo que as equipes de bombeiros possam realizar o trabalho com segurança.

US fire equipment.jpg

Clique aqui para saber mais sobre a durabilidade da TIC da FLIR.

Usabilidade

Uma TIC complicada seria impossível de usar em uma cena de incêndio. Câmeras que oferecem a simplicidade de um formato de empunhadura de pistola e botões que são facilmente operados com uma mão enluvada podem ajudar os bombeiros a trabalhar com segurança.

durability.jpg

Mas a usabilidade requer mais do que o formato certo: recursos como resolução de tela, campo de visão, baterias e muito mais também são importantes.

Clique aqui para saber mais sobre a usabilidade da TIC da FLIR.

E para saber mais sobre como melhorar a conscientização situacional, acelerar as operações de busca e resgate e monitorar incêndios com vigilância por drones, confira nossa página principal de combate a incêndios com dispositivos portáteis e aéreos.

Artigos Relacionados

Escolhendo uma câmera

Usabilidade: Razões pelas quais as câmeras termográficas da FLIR continuam sendo a primeira opção para bombeiros

Read more
Escolhendo uma câmera

Durabilidade: Razões pelas quais as câmeras termográficas da FLIR continuam sendo a primeira opção para bombeiros

Read more
Escolhendo uma câmera

Confiabilidade: Razões pelas quais as câmeras termográficas da FLIR continuam sendo a primeira opção para bombeiros

Read more
Back to top