热成像在状态监控中的重要作用

制造和生产流程在保障设备的使用寿命和高效运行方面不断面临挑战,尤其是在设备老化的过程中。就像任何受时间影响的物体一样,设备也会因摩擦、腐蚀、热循环和机械循环、振动和其他外力的影响而发生故障。这些因素的长期作用会不可避免地导致性能下降,最终造成设备故障。因此,关键在于确定这种情况何时会发生,以便在最好的时机采取预防性维护,从而以尽可能低的成本防止故障发生,而不会显著影响生产。

提前发现故障:P-F 曲线

熟悉状态监控的人对 Nowlan 和 Heap 发明的 P-F 曲线并不陌生。它展示了零部件生命周期的不同阶段,说明了在主动阶段,直至发现故障之前,何时可能通过检查的方法揭示设备的健康状况。

P-F Curve-01.png

如您所见,温度分析是预防领域中采用的一种状态监控方法。热成像:隆重登场。作为一种基本的状态监控方法,热成像作为一种早期预警系统,可以在机器或资产出现磨损迹象之时,甚至在出现可辨别的故障之前发出提示。

温度测量

热成像的核心是采集资产的温度读数。单一的温度读数或许能够说明问题,但单凭这一点,其价值或许是有限的。比如,工厂内的一台电机的运行温度是 73°C。在没有其他数据的情况下,是否应该对此感到担心? 要确定这一点,可能需要深入研究电机的各项参数,检查其标准工作温度范围。但即便如此,仍可能无法全面地了解。

例如,如果电机的标准工作温度在 50°C 至 80°C 范围内,则在 73°C 时,电机运行在此温度范围的高点。但是,应多久检测一次? 当前的状况如何? 何时需要维护? 会出故障吗? 由于这些问题还没有回答,我们无法预测该电机的未来状态。

趋势分析的重要性

了解机器的健康状况绝不能仅仅依靠一次测量。负载变化、冷却效率和环境状况等外部和内部因素都会影响工作温度。跟踪这些温度随时间推移的变化,可以让状态监控专家更清楚地了解情况。

让我们利用数据可视化来展示这一点。如果我们对 2019 年 1 月安装的一台电机的温度每月进行跟踪,会开始显现出各种模式。或许温度会在 50°C 和 55°C 之间波动,并且与季节的变化相关。这表明电机工作在安全的范围内,没有过载。每两三个月定期检查一次可能就足够了。

然而,同时还有另一台电机可能显现出温度持续升高,这表明可能存在问题。环境或内部零件等各种因素都会影响这些变化。这些趋势凸显了对定期维护和清洁的需求。

缺少的是该电机正常运行状态下的趋势、基线或模式。由于标准工作温度的范围如此宽泛,很难通过单次测量了解电机的状况。如果能确定工作温度趋势,状态监控专家就能够准确评估电机的状况。

如果 2019 年 1 月安装了一台电机,并且每月读取温度读数,就可以将这些温度绘制成图,以确定该特定电机在该位置,为该特定流程提供动力的正常状态。运转良好的电机可能记录到类似于下图的温度。

image8nbdi.png

电机 1 的温度趋势(2019-2023 年):电机的季节性变化表明在标准工作范围内性能稳定

此图显示电机的温度波动程度在 50°C 至 55°C 之间,与一年四季的变化吻合得相当好:夏季温度上升,冬季温度下降。那么,我们能从这些信息中确定什么呢? 电机在标准工作温度范围的低点运行,并未呈现出机械过载或载荷特别高的情况。除非温度变化很显著,否则状态监控专业人员甚至可以决定每两三个月检查一次该电机。该电机并无明显可担忧的迹象,并可望在可预见的未来仍继续可靠地工作。

2019 年,在该电机的旁边还安装了另一台电机,并且对该电机也每月采集了温度读数,以下是电机温度的比较情况。

imageomrzf.png

电机 2 的温度趋势(2019-2023 年):季节性变化、上升模式和维护干预的影响

上图显示了电机 2 在几年内的温度趋势,强调了一些关键的观察结果:

季节相似性和温度上升:最初,温度模式与前些年的季节性变化类似。然而到了 2021 年,则观察到不同于早期趋势的明显增长,表明可能存在问题。

温度的暂时下降:2022 年 8 月和 9 月期间,温度显著下降,这表明采取了纠正措施或改变了状态,从而恢复到可接受的工作温度。

正常工作状态和可靠性预测:尽管存在这些波动,但温度仍在电机的正常工作状态范围内。了解该电机的历史有助于预测其未来的可靠性。

环境影响:这种温度趋势在灰尘和碎屑逐渐阻塞散热片和气流的环境中很常见,这会导致温度稳定上升。随后的清洁可以使冷却效率恢复。

其他原因:值得注意的是,这种趋势也可能源于各种因素,例如电机负载、较大的碎屑、驱动链或传动带的变化、冷却风扇的放置或热风的排出。

监控和维护的重要性:此图旨在提醒您定期清洁和维护的重要性。它强调必须意识到可能影响电机温度的不同因素,并强调了解决基本冷却问题的重要性,以防止将来出现更严重的问题。

总之,虽然这种热图指出了异常并提出了可能的问题,但无法确切查明原因。定期监控和维护,以及对电机工作环境和历史的深刻理解,对于确保其最佳性能和使用寿命至关重要。

现在,我们来调查一下同样于 2019 年安装的第三台电机,看看对比情况如何。

image0shx8.png

电机 3 的温度趋势(2019-2023 年):在制造商规范的范围内高于正常的季节性状态,这表明可能需要调查

上图展示了电机 3 的温度趋势,提供了有价值的洞见:

初始温度读数:电机呈现的温度为 73°C,完全处于制造商规定的正常工作常态范围内。这表明电机最初的运行符合预期。

单一温度读数的意义:73°C 的一次性读数并不令人担忧,甚至可以被视为令人放心,需要注意的是整体趋势。单个数据点不一定能全面体现电机的健康状况。

与其他电机的对比:在某个时间点之前,电机 3 的性能与电机 1 和电机 2 所观察到的年度季节性变化一致。这表明了这些类型的电机在正常状态下的典型工作模式。

近期温度升高:然而,此图显示从 2023 年 1 月开始的变化。电机温度开始上升,偏离了通常的模式。这种变化可能意味着影响该电机性能的根本问题。

需要进一步调查:最近的温度升高,特别是与历史数据相比,表明电机 3 可能存在不断演化的问题。这需要进一步调查,以确定原因,并确定是否需要进行维护或调整,以防止潜在的故障。

第三台电机未来趋势如何? 下面两张图展示了两种可能的场景。

image5w1f.png

电机 3 的温度趋势:缺少维护引起过热风险,导致在温度超过 105°C 时发生故障

imagew9u8m.png

电机 3 的温度趋势:在管理下,温度升高在安全范围内

如果在不进行调查、维护或采取进一步行动的情况下继续使用该电机,温度可能继续上升,直至达到故障点。上图显示了这一点,并提出了温度超过 105°C 时会立即导致故障的洞见。

第二张图则展示了另一种情况,也许生产流程刻意提高了对电机的需求,使电机加速运行,以满足新的输出要求? 温度仍在电机可接受的工作范围内,并且对于这种热异常的根本原因有明确的解释。

结论:通过热趋势分析优化设备健康状况监控

单个温度读数可以提供对设备状况的洞见,这只能与制造商建议的电机运行范围,或制造或生产过程中的其他资产进行对比。这可能引起误导,并且无法提供对资产和设备状况的真实洞见,而这些洞见对企业的可靠运营是至关重要的。

定期采集温度读数可以了解所检查的每一项资产的状况。这并不意味着温度永远不会改变,而是经常会出现各种原因的热异常。如果出现无法解释的温度变化,则可以检查、清洁、维护或采取其他措施将设备恢复到正常工作温度,或者设备可能只是暂时工作温度升高,需要进一步监控以更精确地预测故障点。

如果制造或生产设备、配电板、电机、泵、机械或其他机械或电气设备对您的企业生存具有极端重要性,那么保证这些设备不会意外发生故障对您来说可能很重要。FLIR 状态监控解决方案通常用于制造或生产环境,以精确获取温度读数。

访问 FLIR.cn,了解 FLIR 解决方案如何能够保护您的企业,如果您准备好了,我们的技术产品专家可以前往展示热状态监控如何轻松为您的企业提供支持。

Related articles

Application Story

FLIR能实现采矿业的实时液体泄漏检测

Read more
Tech Note

您的热像仪防爆吗? 下面为您说明为什么您需要用 FLIR Cx5 来完成下次检测工作。

Read more
Application Story

便携式FLIR热像仪:状态监控的规则改变者

Read more
Back to top