Comprensión de las regulaciones de mitigación de metano de la UE: Guía para cumplir con las normas

La UE ha introducido sus primeras normativas de emisiones de metano para el sector energético, que requieren tanto detección como cuantificación de emisiones. Las normativas finalizadas (UE 2019/942) entraron en vigor el 13 de junio de 2024 y los operadores deben actuar ahora para cumplir con las normas.

 

Su fecha límite:

La primera inspección de detección y reparación de fugas (LDAR) está prevista para el 5 de agosto de 2025

Estas nuevas normas, descritas en la Directiva 2019/942 de la UE, tienen como objetivo reducir el impacto medioambiental perjudicial del sector energético en un paso audaz para combatir el cambio climático. El metano es el segundo factor más importante que contribuye al cambio climático después del dióxido de carbono. Más del 60 % de las emisiones globales de metano provienen de la actividad humana y 1/3 solo del sector energético.

 

Requisitos de cumplimiento

La nueva mitigación de metano EU requiere que cumpla los siguientes requisitos:

  • Las fuentes de emisiones deben medirse en “cada fuente de emisiones potencial”
  • Inspecciones de proximidad cercana necesarias

¿Qué significa esto?

La normativa hace hincapié en “medir las emisiones en cada fuente de emisión potencial” y establece que las inspecciones deben realizarse “lo más cerca posible” del equipo. Esto sugiere que los amplios métodos de detección a nivel de sitio, como la supervisión aérea y satelital, pueden no ser suficientes para el cumplimiento normativo a menos que se complementen con inspecciones de corto alcance. El enfoque se centra en mediciones directas utilizando equipos portátiles, móviles o in situ como cámaras OGI y soluciones QOGI.

> Explore las cámaras OGI de la serie G de FLIR.

 

  • Las reparaciones deben intentarse en un plazo de 5 días y completarse en un plazo de 30 días
  • Los operadores deben estar formados y certificados

¿Qué significa esto?

Una vez que se detecta una fuga de metano, los operadores deben comenzar los esfuerzos de reparación en un plazo de 5 días desde la detección. La reparación debe completarse en un plazo de 30 días a menos que se justifique una extensión, p. ej., problemas de seguridad operativa de falta de disponibilidad de piezas críticas. Esto garantiza que las fugas se aborden rápidamente para minimizar las emisiones de metano.

El personal que realice la detección y reparación de fugas (LDAR) debe estar debidamente formado para realizar inspecciones, identificar fugas y seguir los protocolos necesarios para garantizar que las inspecciones sean precisas y cumplan con el artículo 14 de la normativa. Algunos métodos, como las cámaras OGI, pueden requerir certificación para confirmar que los operadores los utilizan correctamente e interpretar los resultados con precisión.

> Descubra los cursos ITC de Flir

15965 FLIR OGU and EU Methane Campaign_Phase 01_WebImage01.png

Requisitos de detección y reparación de fugas (LDAR) (artículo 14):

Incluidos en el artículo 14 del Reglamento sobre metano de la UE, las inspecciones de detección y reparación de fugas (LDAR) deben realizarse con la frecuencia requerida. Los requisitos se dividen en dos tipos de encuestas:

Encuestas LDAR tipo 1

Estos tipos de inspecciones suelen implicar inspecciones integrales de equipos de corto alcance para detectar fugas de metano en instalaciones con mayores riesgos de emisión.

Ubicaciones de procesamiento: Cada 12 meses

Ubicaciones de producción: Cada 36 meses

 

Encuestas LDAR tipo 2

Estos tipos de inspecciones se llevan a cabo durante un período de tiempo más largo; sin embargo, los requisitos de ubicación de procesamiento garantizan que al menos una cuarta parte de las instalaciones se revisen cada año para mantener una supervisión continua.

Ubicaciones de procesamiento: Cada 4 años, con un 25 % de inspección anual

Ubicaciones de producción: Cada 3 años

¿Qué significa esto?

Los operadores deben realizar un seguimiento cuidadoso de su tipo de instalación y asegurarse de programar inspecciones de LDAR a los intervalos correctos. Cumplir estos requisitos es fundamental para mantener el cumplimiento y evitar posibles sanciones.

 

FLIR: su socio de cumplimiento

La innovadora tecnología de visualización óptica de imágenes de gas (QOGI) de FLIR ofrece una solución precisa y fiable para ayudarle a cumplir los requisitos de mitigación de metano de la UE. Nuestras cámaras OGI proporcionan detección de fugas de corto alcance en tiempo real, lo que le permite supervisar, informar y verificar con confianza las emisiones.

Adelántese a los plazos de cumplimiento con las soluciones de confianza de FLIR. Analicemos cómo podemos ayudar a sus operaciones a cumplir con las nuevas regulaciones de la UE de manera eficiente.

 

Request Demo

Óptima

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

 

Back to top