Visualización de entornos térmicos: Antes y después. Las cámaras térmicas de FLIR Systems son muy útiles para tomar decisiones importantes durante la renovación y la construcción.

Proporcionar un entorno de vida cómodo es el valor que el sector de la vivienda ofrece a sus clientes. Las imágenes de infrarrojos (IR) permiten al sector proporcionar asesoramiento para mejorar el entorno de vida. Le preguntamos al Dr. Masayuki Mae, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokio, por puntos vitales.

Desde 2008, el Dr. Mae ha trabajado en una amplia variedad de sujetos de investigación, incluidos aire acondicionado, ventilación, suministro de agua caliente y uso de luz natural, todo en un intento de lograr una verdadera casa ecológica. Cree que los requisitos previos para una casa ecológica cómoda son “alto aislamiento y rendimiento hermético, y uniformidad de temperatura vertical de la cabeza a los pies”. En 2010, comenzó a utilizar las cámaras térmicas de FLIR Systems para visualizar y evaluar el aislamiento térmico y la estanqueidad de los edificios residenciales. Valora las cámaras térmicas de FLIR Systems diciendo: “Cuando las usé por primera vez, me impresionó que las imágenes de IR aparentemente mostraran la diferencia en comodidad. Ayudan a las personas sin experiencia en construcción a comprender la importancia de un entorno de vida térmico. Añadir información visual intuitivamente reconocible al asesoramiento textual y de voz convencional para mejorar el entorno de vida puede contribuir significativamente a establecer confianza con los usuarios».

Las cámaras térmicas pueden incluso visualizar la comodidad.


Como el uso de cámaras térmicas hace que las deficiencias de aislamiento térmico sean fácilmente identificables por la diferencia de color, puede comprobar si la construcción proporciona el rendimiento previsto. También puede verificar la estanqueidad. La hermeticidad es un factor importante para la comodidad porque se relaciona con la efectividad del aire acondicionado y la uniformidad de la temperatura. Los estándares internacionales (ISO7730) recomiendan que la diferencia de temperatura de la cabeza a los pies no supere los 2 °C, que es la uniformidad de temperatura que es esencial para la comodidad. La falta de estanqueidad provoca la entrada de aire exterior frío y pesado desde el nivel del tobillo, lo que aumenta la diferencia de temperatura vertical. Las imágenes 1 y 2 muestran los perfiles de temperatura de las casas temporales construidas por diferentes constructores. La imagen 1 es para una casa con marco de acero y altamente aislada con ventanas de doble fajín. Aunque se alcanza un cierto nivel de aislamiento, la diferencia de temperatura vertical debido a la baja estanqueidad al aire es aparentemente significativa.

IR1.jpg

Una carcasa temporal de emergencia con marco de acero y ventanas de doble fajín; aunque se logra un cierto nivel de aislamiento, la diferencia de temperatura del suelo al techo debido a la baja estanqueidad al aire es significativa.

IR2.jpg

Una casa temporal de madera construida por un constructor local; gracias a la estanqueidad, la diferencia de temperatura del suelo al techo se mantiene pequeña.

La imagen 2 es para una casa de madera temporal que está muy aislada y es hermética. Como puede ver, la diferencia de temperatura entre el nivel del tobillo y el techo es pequeña. Las imágenes IR hacen que las diferencias en entornos térmicos interiores y la comodidad sean reconocibles de un vistazo. Se requiere un trabajo de construcción cuidadoso para garantizar la estanqueidad, y la estanqueidad a menudo se considera menos importante en comparación con el aislamiento térmico.

La necesidad de realizar pruebas a gran escala para el análisis estricto de la estanqueidad puede haber sido un obstáculo para el reconocimiento generalizado con respecto a la importancia de garantizar la estanqueidad. Cuando los constructores pueden comprobar fácilmente la estanqueidad utilizando cámaras térmicas, se espera que se mejore la precisión de la construcción y la estanqueidad.

Aprovechar al máximo las cámaras térmicas y aprovechar su potencia para garantizar la máxima comunicación de las condiciones

- La técnica de la cámara afecta enormemente a la eficacia de la comunicación: Consejos para aprovechar las cámaras térmicas:

1. Determine la composición de acuerdo con el mensaje deseado.

En primer lugar, aclare su mensaje y, a continuación, determine el ángulo de disparo basándose en eso. Por ejemplo, apunte una cámara hacia arriba para expresar el frío del suelo (imagen 3). Para comprobar las fugas de calor, tome imágenes desde el exterior (imagen 4). Cuando desee expresar la comodidad de una casa, incluya dos elementos (es decir, una persona y una habitación) en un sujeto a la temperatura corporal y de la habitación en contraste. Las imágenes IR también son útiles para expresar el flujo de aire de un aire acondicionado. Aunque una cámara térmica en sí no puede visualizar el flujo de aire, puede visualizar cómo cambia la temperatura ambiente el aire caliente o frío de un aire acondicionado. Puede ser una herramienta bastante eficaz si se utiliza cuidadosamente.

FLIR9910.BMP

En un edificio residencial mal aislado con poca estanqueidad, es difícil calentar toda una habitación, lo que resulta en una gran dependencia de dispositivos de calentamiento como calentadores.

IR4.jpg

Para comprobar las fugas de calor, tome una imagen desde el exterior por la noche para evitar los efectos de la luz solar.

2. Ajuste el rango de temperatura en 5–30 °C cuando dispare en salas en invierno.

Al comparar los entornos interiores de diferentes edificios, es importante utilizar la misma escala de temperatura. Basándonos en nuestra experiencia, creemos que una escala de temperatura que oscila entre 5 y 35 °C es la mejor en la temporada de calor invernal. En este ajuste, el cómodo rango de temperatura de 20 a 25 °C se muestra en amarillo, que visualiza la comodidad. En la temporada de refrigeración de verano, recomendamos un rango de temperatura de 10 a 40 °C teniendo en cuenta un cambio de ropa de temporada.

3. Tome imágenes cuando los efectos sean fácilmente reconocibles.

Hay períodos de tiempo y estaciones adecuados para fotografiar edificios con cámaras térmicas. Para ver el rendimiento del aislamiento térmico, tome imágenes en invierno durante la noche en lugar de durante el día. Esto se debe a que disparar durante el día puede verse afectado por la luz solar. Por el contrario, para expresar el calor generado por la luz solar en verano, tome imágenes durante el día cuando brille el sol. Al comparar diferentes edificios, tome imágenes al mismo período de tiempo y en condiciones climáticas similares. Aunque es difícil adaptarse completamente a las condiciones, tomar imágenes en condiciones lo más cercanas posible es importante para que sean convincentes.

4. Utilice la cámara adecuada según la intención.

Aunque una lente con un campo de visión (FOV) de 45° es suficiente para encontrar deficiencias de aislamiento térmico, una lente gran angular de 80° es ideal para visualizar el entorno térmico de toda una habitación. Este tipo de lente le permite capturar imágenes IR que hacen que el estado de toda una casa sea reconocible de un vistazo. Si no hay disponible un objetivo gran angular, puede utilizar el software de composición de imágenes.

5. Utilice imágenes IR para mejorar la comodidad.

Para sacar el máximo partido a las cámaras térmicas, es importante tomar un gran número de imágenes IR. A medida que adquiera experiencia, seguramente aprenderá algo. Al verificar las imágenes que captura e identificar qué es diferente de sus expectativas, profundizará en su comprensión del rendimiento y la comodidad del aislamiento térmico. Considere adquirir conocimientos básicos en termodinámica como radiación, convección y conducción, según sea necesario. Las imágenes IR son la mejor herramienta educativa para comprobar visualmente el aislamiento térmico y la estanqueidad.


Las cámaras térmicas también se pueden utilizar para dar consejos sobre la vida.


La forma de vivir cambia en diferentes entornos térmicos. Las imágenes IR le permiten reconocer visualmente las características térmicas de una casa fría. Los expertos en arquitectura deben esforzarse más para comunicar los valores de los edificios de alto rendimiento (imágenes 5 y 6). Un mejor rendimiento del edificio significa más comodidad y una vida más fácil para los residentes. Hacer que comprendan el concepto de diseño y vivan de forma más cómoda y sencilla es tan importante como construir. Por lo tanto, las imágenes IR son una herramienta óptima para desenredar y comunicar la forma de vivir en un edificio residencial de alto rendimiento. Ayudan a los usuarios a comprender la importancia del entorno térmico y le permiten generar confianza con ellos.

IR5.jpg

Sala de un edificio residencial hermético y altamente aislado; la imagen de IR permite la comprensión intuitiva de un espacio habitable cómodo.

IR6.jpg

Apariencia externa de un edificio residencial altamente aislado; la cantidad de fugas de calor es baja.

Back to top